Italia - Italiano

Signify lancia il primo tubo LED in plastica riciclata

22 maggio 2025

Signify è la prima azienda in Europa a lanciare un tubo LED in plastica riciclata

  • Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains contiene in media il 40% di plastica riciclata post-consumo.
  • Le fonti di plastica riciclata utilizzate includono reti da pesca, brocche per l'acqua e fari per automobili.


Milano – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, annuncia l’ampliamento del proprio portafoglio di soluzioni di illuminazione sostenibili con il lancio del primo tubo LED realizzato con plastica riciclata in Europa. Il nuovo Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains contiene in media il 40% di plastica riciclata post-consumo (PCR).1 Inoltre, in conformità con gli impegni di Signify in materia di sostenibilità degli imballaggi, quest'ultimo è realizzato per l'80% in carta riciclata. Per la prima volta disponibile sul mercato europeo, l'intera gamma MASTER T8 EM/mains sarà rinnovata con plastica PCR e sarà lanciata anche nei mercati ASEAN, in Indonesia e in Cina.

 

L'uso della plastica PCR ottimizza l'impiego delle risorse, riducendo la necessità di plastica vergine e limitando i rifiuti destinati alle discariche. La plastica PCR è realizzata con materiali recuperati e trattati dopo essere stati utilizzati dai consumatori. Il Philips MASTER LEDtube T8 utilizza plastica PCR proveniente da fonti come reti da pesca, brocche per l'acqua e fari per automobili. In termini pratici, l'installazione di 1.000 tubi LED impiega una quantità di plastica riciclata pari al peso di 2.500 bottiglie in PET da 0,5 litri.2


In Signify, poniamo la circolarità al centro dello sviluppo dei nostri prodotti, con l'ambizione di svincolare la crescita dal consumo di risorse. Oltre a superare i limiti dell'efficienza energetica e a creare prodotti performanti che durano più a lungo, ci impegniamo a utilizzare meno materiali, garantendo miglioramenti in termini di rendimento, usabilità e riduzione del costo complessivo nel tempo. Il passaggio al MASTER LEDtube T8 è una scelta vantaggiosa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale. Oltre a dare nuova vita a vecchie reti da pesca, brocche e fari per auto, offre eccellenti prestazioni di illuminazione ed efficienza energetica"

 
ha dichiarato Harshavardhan Chitale, Professional Business CEO di Signify

Con un'efficienza luminosa fino a 185 lm/W, MASTER LEDtube T8 ha un'etichetta di efficienza energetica di classe B. La sua durata di 75.000 ore riduce la frequenza di sostituzione, ma quando arriva il momento, questa operazione può essere effettuata senza dover cambiare le apparecchiature di illuminazione esistenti, evitando così ulteriori sprechi. Al termine della sua vita utile, il tubo può essere facilmente smontato e reimmesso nel processo di riciclaggio.

 

La soluzione è adatta a molteplici applicazioni, tra cui uffici, scuole e magazzini, e può essere installata ovunque, funzionando con alimentatori EM o collegato direttamente alla rete elettrica. Ha inoltre una struttura robusta e un design in plastica infrangibile, testata secondo la norma IEC 61549.

 

L'adozione dei nuovi MASTER LEDtube T8 consente un ritorno completo sull'investimento in meno di cinque mesi, con un risparmio annuo superiore a 57.000 € sostituendo 1.000 tubi fluorescenti da 58W1. Inoltre, rispetto ai tubi fluorescenti, il MASTER LEDtube T8 consente una riduzione delle emissioni di CO2 di 1.170 kg durante il suo ciclo di vita2, con risparmi energetici sufficienti a ricaricare 124 smartphone per un anno.3

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.signify.com/it-it.

 

1Media ponderata del contenuto di plastica nel prodotto, calcolata secondo la norma ISO 14021.

2Basato su MASTER LEDtube T8 da 1500 mm.

3I calcoli relativi ai tubi fluorescenti si basano sui modelli Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500 mm 20 W (collegati direttamente dalla rete elettrica) rispetto ai modelli Philips MASTER TL-D 1500 mm 58 W (collegati ad alimentatore elettromagnetico con perdita di 14 W, vietati dal 2023). I calcoli per i tubi LED standard sono basati sui modelli Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains 1500 mm 20 W rispetto ai Philips CorePro LEDtube T8 EM/mains 25,9 W (entrambi alimentati direttamente). Le luci sono accese mediamente 12 ore al giorno, per 365 giorni all’anno (4.380 ore annue). Il costo energetico medio è di 0,252 €/kWh, secondo l’ultimo rapporto Eurostat, calcolato per i consumatori non domestici in Europa nel primo semestre del 2023, su base di 27 paesi, tasse e imposte incluse. I dati presentati sono una stima illustrativa basata su un modello proprietario sviluppato da Signify per aiutare i clienti a comprendere l’impatto ambientale dell’illuminazione. Il "modello di conversione dei punti luce convenzionali Green Switch" di Signify utilizza dati provenienti da numerose fonti, riferimenti e punti dati (disponibili su richiesta) per generare una visione simulata del consumo energetico in un determinato mercato, ma la cui accuratezza non può essere verificata. Il separatore delle migliaia è la virgola (,) e il separatore decimale è il punto (.).

4 Calcolo basato su un fattore di emissione medio europeo pari a 0,3 kg/kWh. Il dato rappresenta la quantità di gas serra emessi per ogni kilowattora di elettricità generata, espressa in grammi di CO₂ equivalente, secondo le stime 2023 di Our World in Data.

5Caricare uno smartphone una volta al giorno consuma circa 0,15 kWh di elettricità al mese e 1,83 kWh all’anno.

Per maggiori informazioni:

Signify – Italia

Andrea Pierro, Mariana Pea

andrea.pierro@signify.com; mariana.pea@signify.com

 

Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

Marta Casella, Serena Trabucchi

signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com

342 1540357

Informazioni su Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.

 

Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Più comunicati stampa

  • C.I.EL e Signify per Premariacco: l’innovazione dell’illuminazione pubblica solare

    ottobre 07, 2026

    C.I.EL e Signify per Premariacco: l’innovazione dell’illuminazione pubblica solare

  • Signify ottiene il punteggio EcoVadis più alto di sempre

    settembre 30, 2026

    Signify ottiene il punteggio EcoVadis più alto di sempre

  • Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre 2026

    luglio 24, 2026

    Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre 2026