- L’intégralité de l’éclairage public, soit 226 points lumineux, sera louée par la ville Saâcy-sur-Marne à Philips Lighting pour une durée de 6 ans.
- Le contrat intègre l’installation, la fourniture et la maintenance des luminaires LED par Philips Lighting.
- Saâcy-sur-Marne réalisera 72% d’économie d’énergie par rapport à l’installation précédente.
Suresnes France – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), leader de l’éclairage en France et dans le monde, signe son premier contrat français de Location de la lumière avec Option d’Achat (LOA), avec la ville de Saâcy-sur-Marne. Les travaux d’installation ont débuté mardi 13 décembre 2016.
Philips Lighting est la première entreprise à avoir développé un modèle de service de location de la lumière. Dans le cadre d’un contrat de service, Philips Lighting installe, entretient et gère l'éclairage, permettant ainsi aux collectivités d’acheter de la lumière comme un service plutôt que d’investir dans une infrastructure neuve. Un modèle de service idéal, notamment pour les petites communes disposant de faibles moyens d’investissement.
Saâcy-sur-Marne, commune de Seine-et-Marne de 1700 habitants devient aujourd’hui la première ville de France à opter pour le service de Location de la lumière avec Option d’Achat (LOA) développé par Philips Lighting. L’intégralité de l’éclairage public de la ville, soit 226 points lumineux, sera louée à Philips Lighting pour une durée de 6 ans. Le contrat de location avec option d’achat, intègre l’installation, la fourniture et la maintenance des luminaires par Philips Lighting.
Ce contrat a été remporté par un groupement associant Société Générale Equipment Finance et Philips Lighting, chacun apportant son expertise. L’installation et la maintenance sont réalisées par l’installateur local du pays fertois, la société Stelec.
Grâce à cette infrastructure neuve et performante, Saâcy-sur-Marne réalisera 72% d’économie d’énergie par rapport à l’installation précédente. Le retour sur investissement pour la commune est évalué à 7 ans et le gain cumulé sur 10 ans est quant à lui estimé à près de 50 000 euros par rapport au coût d’exploitation de l’ancienne installation.
Dans 6 ans, à la fin du contrat de location, Saâcy-sur-Marne pourra lever l’option d’achat pour devenir propriétaire de l’installation. La durée de vie économique d’un parc d’éclairage étant estimée à 25 ans, la ville bénéficiera pendant 19 ans de l’installation après la fin du contrat de location.
Une gamme de luminaires dernière génération pour un éclairage performant