France - Français

Philips Lighting apporte une réponse aux contraintes financières des collectivités en développant une solution inédite permettant d’accélérer la rénovation de l’éclairage des villes

13 décembre 2016

  • L’intégralité de l’éclairage public, soit 226 points lumineux, sera louée par la ville Saacy-sur-Marne à Philips Lighting pour une durée de 6 ans.
  • Le contrat intègre l’installation, la fourniture et la maintenance des luminaires LED par Philips Lighting.
  • Saacy-sur-Marne réalisera 72% d’économie d’énergie par rapport à l’installation précédente.

Suresnes France – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), leader de l’éclairage en France et dans le monde, signe son premier contrat français de Location de la lumière avec Option  d’Achat  (LOA),  avec  la  ville  de  Saacy-sur-Marne.  Les  travaux  d’installation  débutent aujourd’hui, mardi 13 décembre.

 

Philips Lighting est la première entreprise à avoir développé un modèle de service de location de la lumière. Dans le cadre d’un contrat de service, Philips Lighting installe, entretient et gère l'éclairage, permettant ainsi aux collectivités d’acheter de la lumière comme un service plutôt que d’investir dans une infrastructure neuve. Un modèle de service idéal, notamment pour les petites communes disposant de faibles moyens d’investissement.

 

Saacy-sur-Marne, commune de Seine-et-Marne de 1700 habitants devient aujourd’hui la première ville de France à opter pour le service de Location de la lumière avec Option d’Achat (LOA) développé par Philips Lighting. L’intégralité de l’éclairage public de la ville, soit 226 points lumineux, sera louée à Philips Lighting pour une durée de 6 ans. Le contrat de location avec option d’achat, intègre l’installation, la fourniture et la maintenance des luminaires par Philips Lighting.

 

Grâce à cette infrastructure neuve et performante, Saacy-sur-Marne réalisera 72% d’économie d’énergie par rapport à l’installation précédente. Le retour sur investissement pour la commune est évalué à 7 ans et le gain cumulé sur 10 ans est quant à lui estimé à près de 50 000 euros par rapport au coût d’exploitation de l’ancienne installation.

 

Dans 6 ans, à la fin du contrat de location, Saacy-sur-Marne deviendra propriétaire de l’installation. La durée de vie économique d’un parc d’éclairage étant estimée à 25 ans, la ville bénéficiera pendant 19 ans de l’installation après la fin du contrat de location.

Une gamme de luminaires dernière génération pour un éclairage performant

 

Les 226 luminaires installés à Saacy-sur-Marne seront issus de la nouvelle gamme d’éclairage LED extérieur Philips LumiStreet, conçue pour offrir aux villes un éclairage basse consommation qui leur permettra de migrer vers une technologie d'éclairage connecté à tout moment

Philips LumiStreet utilise la dernière technologie d’éclairage LED qui permet de réaliser, dès le premier  jour,  des  économies  d’énergie  d’environ  40%  par  rapport  à  un  éclairage  public traditionnel. En outre, l'éclairage LED diffuse une lumière qui éclaire parfaitement pour des rues plus sûres et plus agréables pour les habitants.

 

Les luminaires Philips LumiStreet incluent également l’application Philips Service Tag qui simplifie l’installation et la maintenance sur site. Grâce à une étiquette de service apposée sur les luminaires, les mâts ou les emballages, il est désormais possible d’obtenir toutes les informations utiles sur un composant particulier et la configuration des pièces de rechange, en scannant tout simplement le code QR situé sur l’étiquette. Ces informations sont disponibles à tout moment à l’aide d’un smartphone en scannant le QR code.

Pour plus d’information, merci de contacter :

Agence Ketchum

Laure de Chastellux & Aurélie Chambon 01 53 32 55 78 – 01 53 32 56 88 

laure.dechastellux@ketchum.fr aurelie.chambon@ketchum.fr

Retrouvez également Philips sur Twitter : @PhilipsLightFR

A propos de Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Fort de son expertise et de sa maîtrise technologique et digitale, Philips Lighting conçoit, développe et fabrique des produits et des plateformes innovants destinés à améliorer le confort et les conditions de vie des personnes, en offrant de nouvelles expériences lumineuses dans un environnement intelligent. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Philips Lighting est l’un des acteurs majeurs de internet des objets et de la lumière connectée, et transforme l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. En 2015, Philips Lighting a réalisé un chiffre d’affaire de 7.5 milliards d’euros, et emploie 34 000 personnes dans plus de 70 pays.

 

Les informations sur Philips Lighting sont disponibles sur:

http://www.newsroom.lighting.philips.com