- Le programme YellowDot permet la certification de luminaires en vue de garantir l’interaction avec la technologie de géolocalisation par la lumière en intérieur de Philips
- Philips Lighting prévoit de mettre sur le marché trois drivers LED YellowDot Ready d’ici la fin de l’année
- Le groupe Trato-TLV est le premier fabricant français à rejoindre le programme et à exposer des luminaires équipés de la plateforme de géolocalisation en intérieur de Philips Lighting au salon Equipmag qui se déroule à Paris du 12 au 14 septembre
Suresnes, France - Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT), leader des solutions d’éclairage en France et dans le monde, annonce aujourd’hui le lancement de son programme YellowDot, destiné à ouvrir sa technologie de géolocalisation en intérieur au service des luminaires LED d’autres spécialistes de l’éclairage. Le programme YellowDot permet aux fabricants de tester et de certifier leurs luminaires LED afin que ceux-ci puissent fonctionner avec la technologie de géolocalisation en intérieur Philips, et est soutenu par le lancement prévu de trois drivers* LED YellowDot Ready (60, 100 et 150 W) en Europe d’ici la fin de l’année.
Cette initiative fait suite aux lancements réussis de différentes plateformes en Europe et au Moyen-Orient, et répond à la demande croissante de plateformes d’éclairage reposant sur la technologie de localisation en intérieur par la lumière sur les marchés des luminaires LED et des particuliers.
“Grâce au programme YellowDot, Philips Lighting et ses clients devraient tirer profit du marché en plein essor des plateformes d’éclairage pour les commerces utilisant la géolocalisation en intérieur. Les propriétaires de locaux tels que les magasins et les centres commerciaux disposeront d’un choix plus vaste de luminaires LED qu’ils pourront combiner avec le plateforme de localisation en intérieur le plus précis et le plus évolutif du marché”, a déclaré Simon den Uijl, Responsable des partenariats de géolocalisation intérieure, chez Philips Lighting.
“En rejoignant le programme YellowDot, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients un accès à la meilleure solution de géolocalisation en intérieur par la lumière sur le marché et d’obtenir un avantage concurrentiel. Les drivers YellowDot Ready de Philips Lighting permettent à nos luminaires de transmettre des informations en utilisant la communication par la lumière, sans impact sur la consommation d’énergie ou sur la durée de vie”, déclare Guillaume Picha, directeur général du groupe Trato-TLV.
Grâce à la technologie de géolocalisation en intérieur de Philips Lighting, des points lumineux individuels transmettent un identifiant unique par le biais d’une modulation de la lumière (une technologie baptisée « Visible Light Communication ») qui est imperceptible pour l’œil humain mais détectée par la caméra des smartphones des clients des espaces de vente. Une fois que le client télécharge l’application du magasin, il peut choisir d’accéder aux services de géolocalisation, comme par exemple la localisation d’articles inscrits sur sa liste de courses, avec une précision de 30 cm. Aucune donnée personnelle n’est recueillie par la plateforme d’éclairage.
La technologie de localisation en intérieur est présentée par Philips Lighting, stand SILAB, 3C 125, et par le groupe Trato-TLV (stand 3D 032) au salon Equipmag, salon numéro 1 en France dans le secteur du commerce et de la distribution, qui se tient du 12 au 14 septembre à Paris.