COP21 - Sommet des Elus Locaux pour le Climat : Philips inaugure le nouvel éclairage durable de la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris

    15 Décembre 2015

     

    Dans le cadre du Sommet des Elus Locaux pour le Climat, le 4 décembre 2015 à Paris, Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Eric Rondolat, Directeur Général de Philips Lighting, ont inauguré le nouvel éclairage de la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris.

     

     

    Une mise en valeur durable par la lumière LED connectée 

     

    Plus de 7000 LED, dont 500 ampoules pour les lustres, ont été installées pour souligner les détails ornementaux du plafond. Fresques, dorures, blasons, statues et arcades sont mis en valeur par des ambiances adaptées aux différents événements accueillis dans la salle des fêtes.

     

    Les 16 millions de couleurs sont ajustées en temps réel, chaque luminaire LED étant communicant, offrant ainsi une infinité de possibilités.

     

    Le patrimoine est à la fois magnifié et préservé, l’éclairage n’émettant plus ni ultraviolet ni infrarouge.

     

    Au total la consommation électrique est réduite de -75% pour une durée de vie des luminaires de 10 ans. Ce nouvel éclairage révèle et valorise tous les détails d’un patrimoine unique.

     

     

    Un partenariat innovant dans la durée 

     

    Le nouvel éclairage de la salle des fêtes a été réalisé dans le cadre d’un partenariat de compétences. Ainsi la Ville de Paris a pu bénéficier des savoir-faire mondiaux de Philips, dans une démarche exemplaire pour accélérer la transition énergétique tout en valorisant le patrimoine.

     

    Dès 1988, Philips a contribué à créer l’image nocturne de Paris avec la mise en lumière de la tour Eiffel conçue par Pierre Bidault, puis plus récemment Notre-Dame-de-Paris et la tour Montparnasse, aux côtés de nombreux autres monuments.

     

    A cela s’ajoutent des innovations technologiques de pointe telles que le nouvel éclairage urbain du boulevard Courcelles, où la lumière s’adapte en fonction de la présence des piétons et cyclistes. En 2015, la Ville de Paris a également accueilli « City.People.Light », le Living Lab européen de Philips dédié aux usages innovants de la lumière dans la ville. Par ailleurs, la Ville de Paris et Philips agissent ensemble pour l’innovation dans la santé, à travers l’incubateur e-santé de Paris&co, ou encore les Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris dont Philips est partenaire.

     

    La Mairie de Paris se félicite de ce partenariat de compétences, qui participe au plan de transition énergétique de Paris. Elle rappelle qu’à compter du 1er janvier 2016, les bâtiments publics municipaux seront alimentés à 100% en électricité d’origine renouvelable ou de récupération. Pour faire le Paris de la transition énergétique, ce sont 800 millions d’euros qui seront investis dans la transition énergétique d’ici 2020.

    Contact Philips Lighting

    Agence Ketchum 
    Laure de Chastellux & Aurélie Chambon
    01 53 32 55 78 - 01 53 32 56 88
    laure.dechastellux@ketchum.fr - aurelie.chambon@ketchum.fr 

    Contact Ville de Paris

    Alison Hadjez 
    01 42 76 49 61
    presse@paris.fr

    A propos de Royal Philips

    Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise dédiée à la santé et au bien-être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services innovants dans les domaines de la santé, du style de vie et de l’éclairage. Basé aux Pays-Bas, Philips a déclaré un chiffre d’affaires de 21,4 milliards d’euros en 2014, emploie environ 105.000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays dans le monde. Le groupe Philips est leader sur les marchés des soins du coeur, des soins de précision et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie et des nouvelles applications en éclairage ainsi que dans les rasoirs et tondeuses pour homme et les solutions d’hygiène bucco-dentaire.


    Les informations sur Philips sont disponibles sur :
    www.philips.fr/presse 
    www.philips.com/newscenter 

    .