Halte au gaspillage !
     

    Philips présente de nouvelles solutions d’éclairage pour prolonger la durée de vie en rayon des produits frais de boucherie et contribuer à réduire les gaspillages des supermarchés

    19 Février 2014

    • Les nouvelles solutions d’éclairage LED de Philips pour les produits frais prolongent de 30 % la durée de vie en rayon de la viande en tranches par rapport à l’éclairage traditionnel
    • Plus de 20 % des 263 millions de tonnes de viande produites dans le monde sont perdues ou gaspillées, l’équivalent de 75 millions de vaches1


    Suresnes, France – Sachant que les consommateurs se montrent toujours plus exigeants vis-à-vis de l'aspect des aliments, la décoloration de la viande coupée en tranches préoccupe les enseignes de grande distribution et les boucheries. En effet, un mauvais éclairage des rayons d'alimentation contribue fortement à la décoloration de la viande. Et même si cette décoloration due à l'éclairage ne présente aucun problème de santé ou d'hygiène, elle peut dissuader les clients d'acheter le produit et conduire au gaspillage d'aliments toujours propres à la consommation.

     

    Dans le cadre de recherches sur la lumière artificielle, des experts de Philips ont démontré que certaines parties du spectre lumineux visible peuvent conduire à des niveaux de décoloration plus élevés de la viande coupée en tranche. La meilleure façon de ralentir la décoloration due à l'éclairage consiste à contrôler et optimiser le niveau de lumière utilisée. Ce processus est rendu possible par la technologie LED.

     

    Spécifiquement développée pour les enseignes de produits frais, la gamme de luminaires LED Rosé de Philips consiste à utiliser une source lumineuse fonctionnant dans un spectre optimisé pour ralentir la décoloration résultant de la lumière. Des tests en laboratoire confirment une prolongation de 30 % de la durée de vie en rayon de la viande en tranches par rapport aux lampes SON blanches classiques.

     

    Simone Poort, chercheur chez Philips, commente : « Par son seul effet dissuasif sur le consommateur, la décoloration de la viande coupée en tranches sous l’effet de la lumière explique en partie l’ampleur des gaspillages de produits frais de boucherie que déplorent les supermarchés. Les enseignes de distribution qui opteront pour les luminaires LED Rosé de Philips constateront rapidement qu’elles jettent beaucoup moins de marchandises. »

     

    1 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

    Pour plus d’informations, merci de contacter :

    Laure de ChastelluxAurélie Chambon
    Agence Ketchum
    Tel : 01 53 32 55 78 – 01 53 32 56 88
    E-mail : laure.dechastellux@ketchum.fraurelie.chambon@ketchum.fr

    .

    A propos de Royal Philips :

    Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise dédiée à la santé et au bien-être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services innovants dans les domaines de la santé, du style de vie et de l’éclairage. Basé aux Pays-Bas, Philips a déclaré un chiffre d’affaires de 23,3 milliards d’euros en 2013, emploie environ 115 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays dans le monde. Le groupe Philips est leader sur les marchés des soins du cœur, des soins de précision et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie et des nouvelles applications en éclairage ainsi que dans les rasoirs et tondeuses pour hommes et les solutions d’hygiène bucco-dentaire.

     

    Les informations sur Philips sont disponibles sur :
    www.philips.fr/presse
    www.philips.com/newscenter

    .