Avec Philips Hue, contrôler, créer et personnaliser son éclairage sans fil, à partir des smartphones et tablettes sous iOS et Android, se fait en toute simplicité. Son application dédiée et intuitive permet de contrôler l’éclairage de la maison selon les envies de chacun.
LA LUMIÈRE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
L’application et sa fonction LightRecipes mettent à disposition 4 ambiances préprogrammées, inspirées des recherches des experts de Philips sur les effets de la lumière sur le corps humain. Ces programmes ajustent la nuance et la luminosité des ampoules pour offrir plus de confort avec un éclairage dynamisant ou idéal pour la relaxation, la lecture ou la concentration. A chaque activité son éclairage !
PHILIPS HUE, L’ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL MULTI-FACETTES
|
Il y a de multiples façons d’utiliser . Ce dispositif innovant peut ainsi aussi bien faire office de système de sécurité en donnant l’impression d’une présence permanente avec le contrôle à distance de l’éclairage via un espace personnel sur le site www.philips-hue.com. s’avère être également le compagnon idéal de luminothérapie pour un réveil et un coucher en douceur, en paramétrant le variateur de lumière. Plus qu’une simple utilisation traditionnelle, le système place la notion de jeu et d’accompagnement au centre de ses préoccupations puisqu’il permet d’interagir avec la lumière et son environnement résidentiel avec :
|
- La sélection de différentes nuances depuis la palette de couleurs ou d’une photo au choix depuis son téléphone
ou sa tablette, pour créer différentes atmosphères
UN SYSTÈME OUVERT, INTUITIF ET ÉVOLUTIF
| Cette nouveauté pourra s’adapter au fil des avancées et tendances, par simple téléchargement de mises à jour applicatives. Philips a ouvert son application Hue aux développeurs et créé une plate-forme Open Source accessible sur www.philips-hue.com, pour inviter ces derniers à découvrir l’application et à imaginer d’autres moyens d’améliorer le quotidien grâce à l’éclairage.
|
UN PACK COMPLET POUR UNE INSTALLATION SIMPLISSIME
La mise en place du système Hue s’effectue en quelques minutes grâce au pack de démarrage incluant :
- 3 ampoules Hue de 600 lumens (équivalent 50 watts), compatibles avec les douilles standards et 80 % plus économes en énergie que les ampoules traditionnelles, qui couvrent toutes les nuances de blanc, des plus chaudes aux plus froides, et toute une palette de couleurs
- Un bridge Hue , accompagné d’une unité d’alimentation et d’un câble LAN, à brancher au routeur wi-fi domestique
Un guide d’instructions pour le téléchargement de l’application
Ce pack peut être agrémenté de 50 ampoules individuelles supplémentaires.
Prix et disponibilité
Pack de 3 ampoules Hue avec bridge : 199 € • 1 ampoule Hue : 59 €
Philips Hue est d’ores et déjà disponible en exclusivité dans les boutiques Apple.