France - Français

Santé et bien-être

Impact de la lumière sur le bien-être

 

Il est prouvé que la lumière a un impact puissant sur les émotions et les processus physiologiques. La lumière affecte le rythme circadien humain, la qualité du sommeil, les niveaux d’hormones et les performances cognitives. Étant donné que les gens passent en moyenne 90 % de leur temps à l’intérieur, dont 36 % sur leur lieu de travail, un éclairage approprié est crucial pour les aider à bien voir, à se sentir bien et à bien travailler.

Bien construire

Bien construire

 
Créez un espace propice au bien-être et permettant des économies d’énergie grâce à des performances d’éclairage optimisées.
Bien voir

Bien voir

 
Personnalisez l’éclairage du lieu de travail pour répondre aux besoins et aux tâches qui diffèrent en fonction des personnes avec des luminaires qui offrent un excellent confort visuel.
Se sentir bien

Se sentir bien

 
Créez des expériences inspirées de la nature conçues pour améliorer le bien-être, grâce à un éclairage qui reproduit les bienfaits de la lumière naturelle du jour.
Bien travailler

Bien travailler

 
Aidez chacun à se sentir bien sur son lieu de travail avec la bonne lumière au bon moment de la journée pour améliorer la vigilance, faciliter la concentration et stimuler l’engagement.

Signify soutient les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies

 
Nos ambitions en matière d’éclairage pour la santé et le bien-être sont guidées par l’ODD 3 (bonne santé et bien-être) de l’ONU.
ODD 3 de l’ONU

Des solutions d’éclairage centrées sur l’humain pour le bien-être

 

Transformez votre éclairage avec les solutions d’éclairage Signify pour le bien-être, une gamme de solutions d’éclairage conçues pour aider les gens à bien voir, à se sentir bien et à bien travailler.

NatureConnect

NatureConnect

 

NatureConnect utilise une combinaison de luminaires LED et de commandes d’éclairage intuitives pour créer des niveaux de lumière mélanopique élevés qui améliorent le bien-être et les performances des occupants. Profitez des bienfaits de la lumière naturelle dans les espaces professionnels et de santé. En recréant le rythme naturel du corps, NatureConnect augmente la productivité et le bien-être. L’éclairage circadien dans un environnement de bureau augmente la productivité jusqu’à 12 %.

 

En savoir plus

EyeComfort

EyeComfort

 

L’éclairage LED Philips EyeComfort est conçu pour être agréable pour les yeux. Les ampoules EyeComfort sont conformes à notre norme EyeComfort, qui mesure un ensemble de critères clés de qualité de la lumière, notamment le clignotement, l’éblouissement, l’effet stroboscopique, le risque photobiologique, la gradation, le réglage et le rendu des couleurs. Le résultat : une meilleure visibilité et un confort visuel amélioré.

 

En savoir plus

Technologie de lumière mélanopique BioUp

Technologie BioUp de lumière mélanopique

 

La lumière mélanopique joue un rôle clé dans la synchronisation de l’horloge biologique interne avec les effets non visuels de la lumière. La technologie BioUp de Signify est conçue pour imiter les éléments de la lumière naturelle du jour qui sont visuellement imperceptibles mais qui ont un impact sur les bienfaits de la lumière mélanopique. En améliorant le spectre LED avec de la lumière cyan, BioUp aide à informer votre horloge biologique. Un rythme circadien stabilisé peut aider à réduire le stress, à soutenir les performances cognitives et à améliorer l’humeur.

 

En savoir plus

UV-C disinfection lighting

 

Philips UV-C lighting inactivates 99.99%* of harmful pathogens present in the air.

 

En savoir plus

Nous aimerions recevoir de vos nouvelles