Belgique - Français

La Philips Hue white ambiance est désormais en vente

23 mai 2016

Bruxelles – Aujourd’hui, Philips Lighting libère toute la puissance de la lumière blanche avec la Philips Hue white ambiance. Cette ampoule connectée produit des nuances de lumière blanche qui vous soutiennent dans vos routines quotidiennes. S'inspirant du soleil, elle peut s'accentuer progressivement pour vous aider à vous éveiller plus naturellement et vous plonger plus paisiblement dans les bras de Morphée. De la lumière du jour froide (6500k) au blanc chaleureux (2200k), vous vous sentirez plus énergique en journée et plus détendu le soir grâce à un accès aisé aux recettes d'éclairage via la nouvelle appli Philips Hue sur votre appareil intelligent, ou le variateur Philips Hue fourni dans le kit de démarrage.

 

"Nous avons bien compris toute l'importance de la lumière blanche à la maison. Similaire à la lumière naturelle, elle peut nous aider à nous concentrer, à être plus attentifs, mais aussi à nous détendre le soir, explique Sridhar Kumaraswamy, Business Leader Connected Home Systems chez Philips Lighting. Avec Philips Hue white ambiance, nous proposons une ampoule connectée de qualité supérieure qui offre la totalité du spectre de la lumière blanche d'un simple effleurement du doigt. Le consommateur peut ainsi profiter pleinement de l'impact de la lumière blanche sur son bien-être à domicile."

 

La conception de Philips Hue white ambiance a été axée sur les activités du quotidien. Elle va se concrétiser par la nouvelle fonctionnalité "Routines" de la nouvelle appli Philips Hue. Reproduisant le lever du soleil, la routine "Wake-up" augmente progressivement la luminosité pour vous éveiller naturellement à l'heure le matin. La routine "Go to sleep" recrée le coucher du soleil en tamisant doucement la lumière jusqu'à l'éteindre, pour préparer votre organisme au sommeil. Pour les jeunes parents qui doivent se lever au milieu de la nuit, "Nightlight" est une nouvelle recette qui diffuse une lumière faible tout en minimisant l'exposition à la lumière bleue, afin de moins perturber le cycle du sommeil.


Avec la nouvelle appli Philips Hue, tous les variateurs Philips Hue connectés au bridge Philips Hue white ambiance vous permettent aussi de créer de jolis effets d'éclairage blanc spectaculaires qui donnent du cachet à votre intérieur. Si vous avez une cuisine ouverte sur le salon, utilisez cet éclairage connecté pour séparer discrètement ces zones : une lumière vive dans la cuisine et un éclairage blanc chaud dans le séjour. Changez l'atmosphère d'un couloir, d'un espace pratique lorsque vous rentrez à la maison à un lieu accueillant lorsque vos invités arrivent, en réglant subtilement les nuances de lumière blanche.

 

Philips Hue vous apporte une plus grande marge de manœuvre que jamais : le kit de démarrage Philips Hue white ambiance starter s'accompagne de deux lampes d'ambiance blanches Philips Hue (800 lumens à 4.000 K), un bridge compatible avec Apple HomeKit, ainsi qu'un variateur Philips Hue. Vous pouvez ainsi commander vos lampes Philips Hue lights avec l'appli Philips Hue sur votre smartphone ou tablette, la commande vocale Siri et les wearables. Les autres, notamment vos enfants, peuvent utiliser le variateur portable Philips Hue pour allumer, éteindre et atténuer les lampes ou pour accéder aux recettes d'éclairage ou à cinq de vos scènes favorites.

 

Pour offrir la meilleure expérience d'éclairage à la maison, Philips Hue doit pouvoir interagir avec des applis, produits et plates-formes d'autres marques et d'autres fabricants. Philips Hue fonctionne en toute transparence avec Amazon Alexa, Apple HomeKit, Bosch, Nest, Samsung SmartThings et d'autres dispositifs domestiques et wearables intelligents, de façon à transformer la façon dont vous vivez la lumière à la maison et dont vous interagissez avec elle.

 

Le kit de démarrage Philips Hue white ambiance est proposé à 139,95 EUR et l'ampoule Philips Hue white ambiance à 34,95 EUR. Disponible en Europe à partir du 23 mai 2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sabrina Heymans

Philips Lighting BeLux

Tel: +32 (0)471 83 88 18

E-mail: sabrina.heymans@signify.com

Over Philips Lighting

Philips Lighting, onderdeel van Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), is wereldleider op het vlak van verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Ons inzicht in de manier waarop licht de mens positief beïnvloedt, gekoppeld aan onze verregaande technologische knowhow, stelt ons in staat om digitale verlichtingsinnovaties aan te reiken die een nieuwe toegevoegde waarde bieden, verrijkende gebruikerservaringen mogelijk maken en bijdragen tot een beter leven. Wij zijn actief op zowel de professionele markt als de consumentenmarkt en verkopen meer energie-efficiënte LED-verlichting dan eender welke andere onderneming. Als koploper in connected verlichtingssystemen en -diensten benutten we het Internet der dingen om licht een nieuwe dimensie te verlenen die verder reikt dan verlichting alleen, en zowel woningen, gebouwen als stedelijke ruimtes ingrijpend te veranderen. In 2015 bedroeg onze omzet 7,4 miljard EUR en stelden we wereldwijd 33.000 mensen tewerk. Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.