Belgique - Français

Philips réalise la lampe LED à lumière blanche chaude la plus écoénergétique au monde


Premier prototype de lampe LED émettant une lumière de haute qualité de 200 lumens par watt, soit une réduction de moitié de la consommation d'énergie par rapport aux lampes LED actuelles

avril 12, 2013

Eindhoven (Pays-Bas) - Koninklijke Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHIA) vient d'annoncer une nouvelle avancée majeure dans l'éclairage LED : la lampe LED la plus écoénergétique au monde, convenant pour des applications d'éclairage générales. Des chercheurs de Philips ont mis au point un prototype de lampe TLED (destinée à remplacer l'éclairage TL) qui produit un rendement record de 200 lumens par watt de lumière blanche de qualité supérieure. En comparaison, l'éclairage fluorescent produit 100 lm/W et une lampe à incandescence traditionnelle à peine 15 lm/W. Ce prototype de lampe TLED est deux fois plus efficace que les lampes précédentes, tout en consommant deux fois moins d'énergie.

Comme l'éclairage représente plus de 19% de la consommation électrique mondiale, cette innovation promet des économies considérables en termes d'énergie et de coûts dans le monde entier. Les lampes TLED 200 lm/W pour applications de bureau et industrielles devraient être mises sur le marché en 2015, suivies par des versions à usage domestique.

Avec la nouvelle lampe TLED, les techniciens en éclairage ont pour la première fois réussi à atteindre un rendement de 200 lm/W sans perte de qualité lumineuse1, tous les paramètres étant en outre conformes aux normes très strictes en matière d'éclairage de bureaux. "Il s'agit à nouveau d'une importante avancée dans le domaine de l'éclairage LED, qui fait encore progresser la transformation du secteur de l'éclairage, souligne René van Schooten, CEO Light Sources & Electronics de Philips Lighting. Nous avons déjà été loués pour la qualité de notre lumière LED et pour la création d'une nouvelle expérience avec Philips Hue (le système d'éclairage interconnecté à usage domestique) ; nous présentons à présent la prochaine innovation qui permettra de doubler le rendement de l'éclairage. Les énormes économies en termes d'énergie et de coûts que cette innovation offrira à notre planète et à nos clients sont tout simplement fascinantes."

Économies considérables en termes d'énergie et de coûts Les lampes TLED sont destinées à remplacer l'éclairage par tubes fluorescents (lampes TL) dans les bureaux et l'industrie, qui représente à l'heure actuelle plus de la moitié de l'éclairage mondial. Le passage aux lampes TLED 200 lm/W, deux fois plus efficaces, générera des économies considérables en termes d'énergie et de coûts.

Ainsi, rien qu'aux États-Unis, les lampes fluorescentes consomment près de 200 térawatts d'électricité. Si toutes ces lampes étaient remplacées par des TLED 2002 lm/W, les États-Unis consommeraient près de 100 térawatts en moins (un chiffre comparable à la production de 50 centrales électriques de taille moyenne). Cette réduction générerait une économie de 12 milliards de dollars et éviterait l'émission de près de 60 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère.

Cette nouvelle innovation LED souligne l'importance et le potentiel des activités de Philips dans le domaine de l'éclairage, qui regroupent un savoir-faire en matière de technologies, lampes, applications et systèmes LED. Les innovations de premier plan de Philips Lumileds, par exemple en matière de technologie phosphore et de LED bleues, contribuent à la qualité supérieure de la lumière et aux progrès en termes de rendement2.

Technical backgrounder


[1] Des conditions de travail confortables exigent une lumière d'une température de couleurs de 3000 à 4000 K, un indice de restitution des couleurs d'au moins 80 et un niveau de rouge saturé R9 minimal de 20

[2] Rapport du ministère américain de l'Énergie, janvier 2012 : Energy savings potential of solid- state lighting in general illumination applications

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Anneleen Van Troos
Philips Corporate Communication
Tél. : +32 2 525 80 39 (ne pas publier)
E-mail : anneleen.van.troos@signify.com


Marieke van Wichen
Philips Research
Tél: +31 621163537
E-mail: Marieke.van.wichen@signify.com

.

A propos de Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie quelque 118.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques, des systèmes de divertissement portables et à domicile et des soins d’hygiène dentaire.Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter..