Belgique - Français

 
 
Comment l'éclairage intelligent ouvre de nouvelles perspectives

Découvrez comment un éclairage intelligent et efficace contribue à décarboner les bâtiments et à créer des lieux de travail plus sains et plus productifs

 

 

Réduire les émissions de carbone, repenser les espaces de travail : un nouveau modèle pour des bâtiments plus performants

 

Le secteur du bâtiment et de la construction joue un rôle crucial dans la lutte contre le dérèglement climatique. Près de 40 % des émissions mondiales de carbone sont attribuées aux bâtiments, principalement dues à la consommation d'énergie pour l'éclairage, le chauffage et la climatisation. Il est donc urgent d'adopter des solutions efficaces et durables tout en continuant à garantir la productivité, le confort et le bien-être des occupants.

 

L'éclairage pose les questions de la responsabilité environnementale et de la performance humaine. Des solutions d'éclairage bien conçues et gérées intelligemment contribuent à transformer les bâtiments en espaces à la fois moins polluants et plus agréables pour les personnes qui les occupent au quotidien. Réduire les émissions des bâtiments n'est plus une option. Les réglementations sont de plus en plus strictes, les attentes des locataires augmentent et les organisations sont soumises à la pression de réduire leurs coûts d'exploitation tout en améliorant leurs performances. Relever ces défis nécessite à la fois innovation et collaboration.

 

Sachant que le secteur du bâtiment est soumis à une pression croissante pour réduire ses émissions de carbone, nous avons choisi de collaborer avec Schneider Electric et Pineapple Partnerships dans le cadre de l'initiative Pineapple CoRE. Ce partenariat vise à relever certains des défis les plus complexes du secteur de l'immobilier commercial, notamment la fragmentation des chaînes d'approvisionnement, l'accès limité au financement et la lenteur de la mise en œuvre. En combinant notre expertise en matière de gestion de l'éclairage et de modèles de distribution, nous soutenons une approche plus coordonnée et plus pratique pour améliorer les performances des bâtiments existants.

 

Cette approche systémique est essentielle compte tenu de l'ampleur du défi. Les bâtiments commerciaux et industriels représentent une part importante des émissions mondiales de carbone, et beaucoup fonctionnent encore avec des infrastructures obsolètes et inefficaces. Des solutions coordonnées sont essentielles pour réaliser des progrès significatifs.

 

L'éclairage reste l'un des moyens les plus accessibles et les plus efficaces pour réduire la consommation d'énergie. En passant à une technologie LED efficace, à des plateformes d'éclairage connecté et à des systèmes de contrôle intelligents, les propriétaires de bâtiments peuvent réduire considérablement leur consommation d'énergie tout en améliorant le confort visuel et la fonctionnalité de leurs espaces.

 

La durabilité va au-delà des bâtiments eux-mêmes. Notre programme d'exploitation durable vise à réduire notre empreinte carbone, à améliorer les performances environnementales et de sécurité de nos sites de production et à minimiser la quantité de déchets industriels envoyés en décharge. Les mesures d'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables sont au cœur de cet effort, qui vise à garantir un avenir plus sain pour les générations futures.

 

L'éclairage LED moderne consomme nettement moins d'énergie que les technologies d'éclairage traditionnelles. C'est donc un des moyens les plus rapides de réduire les émissions dans les bâtiments neufs et existants. Les systèmes d'éclairage intelligent améliorent encore l'efficacité en utilisant capteurs et automatisation pour adapter l'éclairage au taux d'occupation et à la lumière du jour disponible, garantissant ainsi que la lumière n'est fournie que là où et quand elle est nécessaire.

 

Les solutions durables, conçues pour une longue durée de vie, contribuent à réduire l'impact environnemental en limitant la fréquence des remplacements et en réduisant l'empreinte carbone liée à la production et au transport. Les infrastructures d'éclairage peuvent également être intégrées à des sources d'énergie renouvelables sur site, telles que des installations solaires, afin de soutenir des stratégies de développement durable plus larges.

 

L'éclairage joue aussi un rôle crucial dans les conditions de travail. De bonnes conditions d'éclairage favorisent le bien-être, améliorent la concentration et créent des environnements plus stimulants. Un éclairage blanc réglable qui change tout au long de la journée pour refléter les variations naturelles de la lumière du jour peut aider à réguler les rythmes circadiens, favorisant ainsi un meilleur sommeil, une meilleure humeur et une plus grande vigilance, en particulier dans les espaces où l'accès à la lumière du jour est limité.

 

Un éclairage plus lumineux et plus froid pendant les périodes d'activité intense peut améliorer la concentration et réduire la fatigue, tandis qu'un éclairage plus chaud en fin de journée crée une atmosphère apaisante. Les systèmes d'éclairage modulables permettent d'adapter le lieu de travail à différentes tâches, par exemple des réunions détendues ou des espaces individuels nécessitant de la concentration. Le confort visuel reste essentiel grâce à un éclairage bien conçu, qui réduit l'éblouissement, favorise un rendu précis des couleurs et minimise la fatigue oculaire.

 

La modernisation des systèmes d'éclairage existants est l'un des moyens les plus efficaces de réduire les émissions dans les bâtiments existants. De nombreuses organisations ont considérablement réduit la consommation de leur éclairage en remplaçant les anciens luminaires par des solutions LED et en introduisant des commandes basées sur le taux d'occupation, souvent avec un minimum de perturbations dans leurs activités.

 

Dans les constructions neuves, l'éclairage peut être connecté à des systèmes élargis de gestion du bâtiments, notamment le chauffage, la climatisation, l'ombrage et la sécurité. Cette approche intégrée améliore l'efficacité, le confort et le contrôle tout en soutenant les objectifs de durabilité à long terme.

 

La décarbonation des bâtiments et l'amélioration de la qualité de vie au travail vont de pair. Les solutions d'éclairage écoénergétiques réduisent l'impact environnemental tout en contribuant à créer des espaces sains et productifs où les gens peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes.

Alors que les entreprises continuent de rechercher des moyens pratiques pour atteindre leurs objectifs de durabilité et gérer leurs coûts, l'éclairage s'impose comme une solution éprouvée et évolutive. Il ne s'agit pas seulement d'éclairage. Il s'agit de concevoir des environnements intelligents et durables qui profitent à la fois aux personnes et à la planète.

 

En savoir plus Éclairage de bureaux | Signify Belgique

A propos de l'auteur:

Bart Maeyen

Clark Morrow

 

End User Marketeer, Signify UK&I

A propos de Signify

 

Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial du marché de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes d'éclairage connectés Interact et nos services basés sur les données créent de la valeur et transforment la vie dans les habitations, les bâtiments et les espaces publics. En 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros avec environ 39 000 employés dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour une vie meilleure et un monde plus durable. En 2020, nous avons atteint la neutralité carbone et figurons dans le Dow Jones Sustainability Index depuis notre introduction en bourse en 2016 - nous avons été reconnus comme Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.

Meydan Bridge

Plus de blogs

  • Éclairage intelligent : bâtiments zéro carbone et confort de travail supérieur

    janvier 08, 2026

    Éclairage intelligent : bâtiments zéro carbone et confort de travail supérieur

  • Green Deal, le feu est vert

    mars 23, 2021

    Green Deal, le feu est vert