España - Español

Los pingüinos de FAUNIA disfrutan de una renovada iluminación

17 de abril de 2024

Los pingüinos de FAUNIA disfrutan de una renovada iluminación adaptada a cada momento del día

 

  • La luz es muy importante para los pingüinos, ya que su ciclo vital está marcado por la iluminación, incluyendo la época de reproducción y muda de pluma

FAUNIA, parque zoológico de Parques Reunidos, ha apostado por tecnología de Signify, líder mundial en iluminación, para sustituir los proyectores convencionales de su pingüinario por proyectores LED de Philips, buscando mejorar el bienestar de los pingüinos, así como la eficiencia energética de la instalación.

 

En este proyecto han estado involucrados Sonepar como distribuidor y FM Vargas como integrador e instalador, y se han colocado 28 proyectores Philips LED UniFlood ubicados en las 28 ventanas superiores del pingüinario para iluminar la zona de exhibición principal y la zona acuática, adaptándolas a los niveles y temperatura de color indicados por el Departamento de Conservación de FAUNIA.

 

Se han desarrollado especialmente para este proyecto unos proyectores de alta potencia que cuentan con 2 y 3 cabezales con blanco dinámico que permiten pasar de tonos blancos cálidos a blancos fríos y RGBW que permiten crear 16,7 millones de colores. Además, el hecho de contar con un cabezal adicional estratégicamente colocado supone un aporte adicional de luz blanca en caso de que se necesite o falle algún proyector.

 

Optimización de las condiciones de iluminación para el bienestar de los pingüinos y el impulso del ahorro energético

 

Se han usado proyectores de potencia con blanco dinámico que permiten adaptar la iluminación a los ritmos circadianos diarios, aumentando o disminuyendo los niveles.

 

Por la noche, el pingüinario entra en modo luz de luna con color azul para el bienestar y el descanso de los pingüinos. El espectro de luz azul es el último en desaparecer en el agua; es el color que más profundo llega. Los pingüinos también bucean por la noche y, aunque su visión está adaptada a grandes profundidades, esta tonalidad les ayuda a ver mejor.

 

Paralelamente a la renovación de los proyectores, se ha puesto el broche final al proyecto con la implantación de un sistema de control de la iluminación que automáticamente ajusta la intensidad y la temperatura de color pasando de cálido a frío en función del ciclo solar anual por estaciones.

 

Finalmente, uno de los beneficios derivados de esta nueva instalación es ayudar a conseguir la producción de frío, incrementando así el bienestar animal y la eficiencia energética. La instalación pasa de una potencia total de 54KW a 14KW con la tecnología LED, lo que supone un ahorro energético de más del 70% y una vida media de 50.000 horas. Además, el sistema permite ahorros en costes de mantenimiento y reposición de lámparas, así como en clima ya que los proyectores LED emiten menos calor que los convencionales.

Para más información:

Jordi Manrique

Director de comunicación

E-mail: jordi.manrique@signify.com

 

Rosa París

Marketing Communications Specialist

E-mail: rosa.paris@signify.com

Información para los medios de comunicacións:

Imágenes

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el  índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.

 

Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más notas de prensa

  • Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2026

    julio 24, 2026

    Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2026

  • Hiperber apuesta por la iluminación conectada para su plataforma logística

    julio 21, 2026

    Hiperber apuesta por la iluminación conectada para su plataforma logística

  • Capital Markets Day 2026

    junio 23, 2026

    Capital Markets Day 2026