España - Español

Philips EyeComfort sigue creciendo con el nuevo ventilador de techo

28 de abril de 2021

La gama Philips EyeComfort sigue creciendo con el nuevo ventilador de techo con iluminación

 

Madrid, EspañaSignify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, suma el ventilador de techo Philips EyeComfort a su gama de productos de iluminación caracterizada por cumplir con sólidos criterios de bienestar visual y auditivo. En este caso, el nuevo ventilador tiene capacidad para refrescar estancias de una forma gradual y silenciosa. Además de su función de ventilación, cuenta con tres grados de iluminación y funciones de temporización que proporcionan comodidad y bienestar a nuestro hogar.

La gama EyeComfort de Philips representa los máximos estándares de calidad de los productos de iluminación LED que forman parte de ella, así como el estricto cumplimiento de un conjunto de criterios focalizados en el confort visual. Entre ellos destacan la evitación del parpadeo, que puede causar distracción e irritación y acabar afectando nuestro confort visual, la reducción del deslumbramiento, asegurando una comodidad total para los ojos, la seguridad fotobiológica, es decir, el mantenimiento del grado de luz dentro de unos estándares compatibles con la protección de la visión, o un alto índice de reproducción cromática, lo que significa una reproducción fiel de los colores.

 

A estas características de iluminación se suma el funcionamiento silencioso del nuevo ventilador Philips EyeComfort, que destaca precisamente por una ventilación de alto rendimiento sin perturbar el sueño. Además, el ventilador enfría de manera uniforme la estancia y cuenta con varias temperaturas de color para adaptarla a las diferentes situaciones y estados de ánimo.

 

Tecnología de tres aspas

 

Una de las grandes ventajas del ventilador Philips EyeComfort es que se ha diseñado con tecnología de tres aspas, es decir, que consigue su eficacia de enfriamiento gradual utilizando únicamente tres aspas, en lugar de las cuatro habituales de otros aparatos tradicionales. Esta característica permite que el ventilador se equilibre mejor, lo que evita temblores, oscilaciones y, con el paso del tiempo, que se aflojen tornillos y se acentúen estos problemas.

 

Luz confortable para la estancia

 

La iluminación con la que cuenta el ventilador Philips EyeComfort es cómoda, no produce resplandor áspero y tiene un diseño muy versátil que se adapta a todo tipo de estancias. Sus tres temperaturas de color (5500, 4000 y 3000K) se pueden modular fácilmente mediante un mando a distancia.

 

Eficiencia energética

 

Como ocurre con el resto de la gama EyeComfort, este ventilador de techo cuenta con la eficiencia energética entre sus principales cualidades. Sus tres velocidades de potencia solo consumen 22, 33 y 45W respectivamente, reduciendo también el consumo eléctrico en combinación con el aire acondicionado, ya que, utilizados conjuntamente, el espacio se enfría más rápido y no se sobrecarga el aparato de aire acondicionado.

 

Sencillez en la instalación

 

El ventilador Philips EyeComfort se instala de una manera sencilla ajustándolo al punto de luz de la estancia y cuenta con un mando a distancia desde el que se pueden regular las tres posiciones de la temperatura de color y la velocidad de ventilación, además de regular la función de temporización. El conjunto incluye también un estético mando a distancia para fijarlo y poder manejarlo desde esa posición.

Disponibilidad

 

La gama de ventiladores de techo Philips EyeComfort ya está disponible con los siguientes PVP’s:

 

  • Ventilador Philips EyeComfort Bliss en blanco – 199€
  • Ventilador Philips EyeComfort Bliss en negro – 199€
  • Ventilador Philips EyeComfort Bliss en blanco/dorado – 199€
  • Ventilador Philips EyeComfort Atlas en níquel – 189€
Para más información sobre los ventiladores Philips EyeComfort, visita https://www.lighting.philips.es/consumer/luces-led/eyecomfort

Para más información contacta con:

Signify Communications Spain & Portugal

Jordi Manrique

Tel: +34 672 221 958

E-mail: jordi.manrique@signify.com

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el  índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.

 

Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más notas de prensa

  • Signify inaugura nueva oficina en España

    septiembre 08, 2026

    Signify inaugura nueva oficina en España

  • Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2026

    julio 24, 2026

    Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2026

  • Hiperber apuesta por la iluminación conectada para su plataforma logística

    julio 21, 2026

    Hiperber apuesta por la iluminación conectada para su plataforma logística