España - Español

Consigue la última experiencia en iluminación con Philips Hue Beyond

septiembre 2, 2014

Las primeras lámparas conectadas que combinan la iluminación funcional y ambiental para cada estancia del hogar.

 

 

Madrid, España – Royal Philips, líder mundial en iluminación, introduce Hue Beyond, una innovadora lámpara con dos fuentes de luz independientes que trabajan juntas al mismo tiempo. Esto significa que es posible tener luz blanca ajustable de alta calidad necesaria para las tareas funcionales cotidianas en el hogar, al tiempo que usa la iluminación con color para adecuar la estancia mejorando el estado de ánimo. Esta última incorporación a la gama Philips Hue, se beneficia de todas las características de conectividad del sistema, tanto de las recetas predefinidas como de la interacción de las más de 190 aplicaciones desarrolladas por terceros, ofreciendo además el doble de luz y mejorando la experiencia Hue.

 

Philips Hue Beyond  tiene dos fuentes de luz, una luz indirecta y un downlight, que son controlables por separado a través de la

   

aplicación Hue usando un smartphone o tableta. Con Philips Hue Beyond tienes la flexibilidad para diseñar la luz que mejor vaya contigo; por ejemplo, imagina tener un ambiente relajante por la noche en el dormitorio con luz de color, mientras que también puedes tener luz blanca perfecta para leer. La elegante lámpara de mesa es ideal para una oficina o casa, la lámpara colgante para una mesa de comedor y el plafón de techo es perfecto para una sala de estar - un espacio que se usa de muchas maneras diferentes a lo largo del día.

 

 

"Hoy en día, la mayoría de los espacios en una casa son multifuncionales y por lo tanto tienen que ser flexibles para adaptarse a lo que se necesita - aquí es donde la iluminación puede realmente marcar una gran diferencia", comenta Leonardo Avezzano, Director de Marketing de Luminarias de Consumo Hue. "Con Hue Beyond, la mesa de la cocina puede ir de un lugar para disfrutar de una cena familiar al lugar donde los niños pueden hacer sus deberes sin afectar el ambiente de la habitación, pero con la ventaja de mantenerte conectado con el mundo que te rodea."

 

Gracias a sus posibilidades de conectividad, Philips Hue Beyond puede alertar de un nuevo correo electrónico o avisar del cambio del tiempo meteorológico a través de una 'notificación de luz,' igual que Philips Hue. También tiene su propia interfaz intuitiva dentro de la aplicación Hue para controlar sus características únicas. Elije entre una gama de nuevas escenas dinámicas que se benefician de las dos fuentes de luz tales como "París de noche" para las veladas románticas o 'Cherry Blossom' para relajarse.

 

Philips Hue Beyond funciona a la perfección con toda la gama Philips Hue y Friends of Hue, lo que hace que sea fácil de añadir a una red existente Hue, permitiendo mezclar tonos suaves en todo tu hogar. Ya sea añadiendo Hue Beyond a una red existente o creando una nueva, la puesta a punto es fácil - sólo asegúrate de que el puente inteligente está conectado a la red inalámbrica, a continuación, simplemente descarga la aplicación a tu dispositivo inteligente y enciende la iluminación.

 

 

Philips Hue Beyond está disponible en formato lámpara de mesa, lámpara colgante y plafón en Europa y Norte América a partir de septiembre de 2014.

 

 

Philips Hue Beyond lámpara de mesa  - starter kit PVPR: €329
Philips Hue Beyond lámpara de mesa -  extension kit PVPR: €299

 

Philips Hue Beyond plafón - starter kit PVPR: €529
Philips Hue Beyond plafón - extension kit PVPR: €499

 

Philips Hue Beyond lámpara colgante - starter kit PVPR: €529
Philips Hue Beyond lámpara colgante - extension kit PVPR: €499

Hue Beyond 1

Hue Beyond 1

Hue Beyond 2

Hue Beyond 2

Hue Beyond 3

Hue Beyond 3

Hue Beyond 4

Hue Beyond 4

Hue Beyond 5

Hue Beyond 5

Para más información:

Ángeles Barrios
Philips Ibérica
Directora de Comunicación y RSC
+34 91 566 90 40
angeles.barrios@signify.com

 

Jordi Manrique
Philips Ibérica
Responsable proyectos comunicación Alumbrado
+34 91 566 93 06
jordi.manrique@signify.com

.

About Royal Philips:

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 23.300 millones en 2013 y emplea a aproximadamente 113.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa.

.