Argentina - Español
Light as a Service

Light as a Service (LaaS)

Light as a Service: una forma más inteligente de iluminar

La luz importa. Sin embargo, instalar nueva iluminación puede mermar en gran medida tanto tus presupuestos financieros como energéticos. ¿Qué pasa si, en este momento, no tienes los fondos para invertir en una actualización de iluminación, ni el tiempo para administrar y supervisar la instalación?

 

Con Light as a Service, tus empleados se benefician rápidamente de la más alta calidad de luz, creando un entorno seguro para que puedan rendir al máximo. En lugar de hacer una gran inversión anticipada para comprar, instalar y administrar un nuevo sistema de iluminación, solo tendrías que pagar una tarifa mensual y nosotros nos encargamos del resto: desde el diseño y la instalación hasta la gestión y el mantenimiento.

 

Ventajas para ti:

  • Libera instantáneamente el flujo de efectivo y utilízalo para mejorar otras áreas de tu negocio, ya sea contratando nuevos empleados o actualizando tus equipos.
  • Los sistemas de iluminación LED conectados pueden reducir el consumo de electricidad relacionado con la iluminación hasta en un 70%*, reduciendo los costos energéticos y ayudándote a alcanzar los objetivos de sostenibilidad.
  • Ahorra en costos de mantenimiento gracias a la gestión en remoto de un sistema de iluminación conectado.
  • Una mejor iluminación optimiza significativamente la visibilidad para ayudar a reducir los accidentes. Y la iluminación conectada lleva la seguridad un paso más allá, permitiéndote controlar los niveles de luz de forma rápida y eficiente a través de la supervisión en remoto.

Sin pagos iniciales ni inversiones anticipadas, las empresas pueden disfrutar de ahorros instantáneos y un flujo de caja mensual positivo desde el primer día.

¿Por qué elegir LaaS?

Combinamos tu ambición con nuestro conocimiento para proporcionar la mejor solución para tu negocio.

Hassle-free

Tranquilidad

Asumimos toda la responsabilidad del diseño, la instalación, el rendimiento y el mantenimiento de la iluminación. Menos preocupaciones y más tiempo para centrarte en tu negocio.

Sin inversiones iniciales

Calidad de la luz garantizada

Nuestros sistemas de iluminación cumplen con las directivas vigentes, son fiables y seguros, proporcionan la máxima calidad de luz con el menor consumo energético posible. Garantizamos la iluminación adecuada durante el tiempo estipulado en el contrato, siguiendo las mediciones de los indicadores previamente acordados.

Sitio monitoreado

Ahorro de costos inmediato

Libera el flujo de caja de inmediato. Sin inversiones anticipadas, sin deudas y con ahorros instantáneos de energía y mantenimiento. Genera un flujo de caja positivo que puedes invertir en tu negocio.

Compromisos de rendimiento

Lugar de trabajo más seguro

La iluminación LED conectada ayuda a mejorar la seguridad al darte el control y garantizar que los niveles de luz y la calidad proporcionen una visibilidad óptima para los empleados.

ArcelorMittal

Con Light as a Service, tus empleados se benefician rápidamente de la más alta calidad de luz, creando un entorno seguro para que puedan rendir al máximo.

Mejora el flujo de caja para asegurarte el futuro

Con Light as a Service, convierte CAPEX en OPEX y genera flujo de caja y ahorros instantáneos. Pagas por la luz, no por el sistema de iluminación. Un contrato de servicio cubre todos los costos previos y recurrentes, asegurando que no haya tarifas sorpresa de diseño o instalación y sin cargos ocultos por administración, mantenimiento o reparaciones.

 

  • Liberar el flujo de caja, aprovechando el ahorro para invertirlo en lo principal de tu negocio
  • Optimiza tu deuda de capital y otros parámetros financieros de tu balance
  • Iluminación garantizada y rendimiento energético durante la duración del contrato

Liberar el flujo de caja ahora te ayuda a prepararte para lo que te depare el futuro. Y como Light as a Service ofrece un mayor flujo de caja libre acumulativo, los ahorros se sumarán.

¿Cómo funciona?

En nuestra empresa, comenzamos evaluando minuciosamente tus requisitos de iluminación para proporcionar una solución a medida que se alinee con tus objetivos comerciales. Déjanos a nosotros el proceso de instalación, ya que lo manejamos con experiencia. Nuestros servicios van más allá de la instalación: también gestionamos, mantenemos y optimizamos tu sistema de iluminación a lo largo de nuestra colaboración. Confía en nosotros para iluminar tu espacio de manera eficiente y efectiva.

Hassle-free

Plan y diseño

Comenzamos evaluando lo que ya existe, verificando las instalaciones actuales para posibles ahorros. A continuación, nuestro equipo crea una solución de iluminación personalizada, adaptada a tus necesidades.

Sin inversiones iniciales

Crea

Una vez que ambas partes estén contentas, nuestros equipos coordinarán la gestión integral del proyecto. Retiraremos las luminarias antiguas cuando sea necesario y, a continuación, entregaremos, instalaremos y pondremos en marcha tu nueva solución de iluminación.

Sitio monitoreado

Funcionamiento

Después de que todo está configurado, continuamos la observación para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Comprobamos el funcionamiento del sistema, consultamos sobre averías y gestionamos el contenido (cuando es necesario).

Compromisos de rendimiento

Mantener y optimizar

De principio a fin. Nuestros servicios recurrentes incluyen el mantenimiento y la reparación de tu solución de iluminación, la optimización del rendimiento durante todo el contrato y la verificación del rendimiento acordado.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, España

La colaboración de Signify con la empresa siderúrgica y minera líder mundial ArcelorMittal da como resultado una luz LED hermosa y sostenible. Suministrado a través de nuestra oferta de iluminación como servicio sin complicaciones, también ayuda a promover la comodidad de los trabajadores en Sagunto, España

Consulta nuestros servicios de Signify

Servicios profesionales

Servicios profesionales

Soluciones de iluminación personalizadas
 

Tanto si estás actualizando tus luminarias como si estás realizando un rediseño completo del sistema, diseñamos tu iluminación para que funcione tanto para ti como para tu negocio.

Servicios durante el ciclo de vida útil

Servicios durante el ciclo de vida útil

Amplía la duración de tu iluminación
 

Ofrecemos planes de mantenimiento personalizados para que tu sistema de iluminación funcione al máximo a lo largo del tiempo, ofreciéndote una selección de paquetes de servicios básicos y avanzados.

¿Estás iniciando un proyecto?

¿Estás iniciando un proyecto?

Nos encantaría hablar contigo.