Un ícono histórico se renueva a través de la luz

Plaza de Toros Real de San Carlos, Colonia del Sacramento, Uruguay

 

La iluminación de la Plaza de Toros del Real de San Carlos, realizada en conjunto con Fivisa, logró transformar el edificio en un destino turístico y cultural de primer nivel.

Desafío del cliente

El principal desafío del proyecto de iluminación era revitalizar la Plaza de Toros y su entorno urbano inmediato, devolviéndole el atractivo que tuvo en sus primeros años. El objetivo era transformar el edificio en un punto de interés tanto para los habitantes locales como para turistas nacionales e internacionales.

 

Además, se buscaba crear un espacio adecuado para los eventos culturales que se realizarían en el recinto, asegurando una iluminación de alta calidad que realzara tanto la funcionalidad como la estética.

Solución

Para abordar este desafío, se implementó un sistema de iluminación LED conectada de alto rendimiento y larga vida útil. Se instalaron 80 luminarias Color Kinetics Vaya Linear con distribución elíptica, 45 proyectores Philips Tango Gen 3 de alto desempeño y 24 luminarias Color Kinetics ReachElite Intellihue. Además, 48 luminarias Philips RoadFighter aseguraron una iluminación segura. Interact permite el control remoto de escenas y optimizar el consumo energético, transformando el edificio en un destino turístico y cultural de primer nivel.

 

Descarga el caso de éxito

¿Qué puede hacer la iluminación por ti?

Related Case Studies

  • Estadio Estudiantes de La Plata, Argentina

    Estadio Estudiantes de La Plata, Argentina

    Estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata. Una experiencia deportiva superior con Interact Sports

  • Ciudad de Buenos Aires, Argentina

    Ciudad de Buenos Aires, Argentina

    Buenos Aires renovó su sistema de alumbrado público, obteniendo un 50% de ahorro de energía.

  • Hipermercados Tottus, Perú

    Hipermercados Tottus, Perú

    La iluminación adecuada mejora la experiencia de compra de los clientes y beneficia a los empleados con un entorno de trabajo que previene la fatiga visual.