Deutschland - Deutsch

Green Switch

Der Zeitpunkt für den Umstieg auf LED ist jetzt

 

Die Umstellung auf LED und vernetzte LED-Beleuchtung ist eine der schnellsten, effektivsten und am häufigsten übersehenen Möglichkeiten, Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Nachhaltigkeitsziele zu erzielen.

Die Möglichkeiten sind enorm. Die Umstellung von Unternehmen und Städten auf LED-Beleuchtung würde weltweit 553 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermeiden und 1.132 TWh Energie einsparen – genug, um 494 Millionen Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen.

In vielen Regionen der Welt wurden Finanzierungen, Fördermittel und Subventionen für Kommunen, Privatunternehmen und Bürger*innen bereitgestellt, die ihren Energieverbrauch und ihre CO2-Emissionen verringern möchten. Signify hat das Green Switch-Programm ins Leben gerufen, um Organisationen und Einzelpersonen dabei zu helfen, von diesen Initiativen zu profitieren.

 

Kontaktaufnahme

Durch die weltweite Umstellung aller konventionellen Lichtpunkte auf vernetzte LED-Beleuchtung könnten jährlich folgende Einsparungen erzielt werden:

553 Millionen Tonnen


an CO2e-Emissionen

1,132 TWh

 
des Stromverbrauchs

€177 Milliarden


an Stromkosten
de_DE

Berechnen Sie Ihre Einsparpotenziale mit Green Switch

Beginnen Sie mit der Auswahl Ihres Anwendungsgebietes.

Wenn wir Ihr Anwendungsgebiet kennen, können wir besser für Sie relevante Beleuchtungslösungen empfehlen

Städte
Unternehmen
Privatwohnungen
1 2 3 4

Wählen Sie Ihr Anwendungsgebiet

Wenn Sie ein Anwendungsgebiet auswählen, verbessert das unsere Empfehlungen zu den für Sie relevanten Lichtlösungen

Teilen Sie uns bitte mit, welche Beleuchtungsanlage Sie erneuern möchten.

Wir haben einige Daten basierend auf nationalen Benchmarkwerten vorausgefüllt, aber bitte korrigieren Sie hier wo notwendig.

Stück

Der eingegebene Wert ist für den Zweck der Einsparungsschätzung unangemessen niedrig oder hoch.

Bitte füllen Sie die erforderlichen Informationen aus

Stunden

Der eingegebene Wert ist für den Zweck der Einsparungsschätzung unangemessen niedrig oder hoch.

Bitte füllen Sie die erforderlichen Informationen aus

Watt

Der eingegebene Wert ist für den Zweck der Einsparungsschätzung unangemessen niedrig oder hoch.

Bitte füllen Sie die erforderlichen Informationen aus

/kWh

Der eingegebene Wert ist für den Zweck der Einsparungsschätzung unangemessen niedrig oder hoch.

Bitte füllen Sie die erforderlichen Informationen aus

kgCO2/kWh

Der eingegebene Wert ist für den Zweck der Einsparungsschätzung unangemessen niedrig oder hoch.

Bitte füllen Sie die erforderlichen Informationen aus

Hier sehen Sie, was Sie mit einem Wechsel auf ein effizientes Beleuchtungssystem sparen können.

Erfahren Sie mehr zu den Annahmen die dieser Berechnung zugrunde liegen.

Ihr neuer Stromverbrauch ist Von bisher

Die neuen Kosten sind Von bisher

Die neuen Emissionen sind Von bisher

Vernetzte Beleuchtung

Wenn "Ja" ausgewählt ist, berücksichtigt die Schätzung die Einsparungen, die durch eine vernetzte Beleuchtungslösung entstehen, die ein System unter Verwendung von Internet-of-Things (IoT)-Technologie ist, um LED-Beleuchtungsgeräte mit einem Netzwerk zu verbinden: Lichter können über ein Managementsystem ferngesteuert, überwacht und optimiert werden. Vernetzte Beleuchtungslösungen sind darauf ausgelegt, eine Reihe von Vorteilen zu bieten, wie z.B. Energieeinsparungen, verbesserte Benutzererfahrung und erhöhte Sicherheit.

Andernfalls, wenn "Nein" ausgewählt ist, berücksichtigt die Schätzung die Einsparungen, die durch eine standardmäßige LED-Beleuchtungslösung entstehen.

Sprechen Sie uns gern an für eine detailierte, individuelle Berechnung für Sie

Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

Mehr erfahren
www.signify.com
QR code

Bericht zu den erwarteten Einsparungen | Oct 03 2026

Hier sehen Sie, was Sie mit einem Wechsel auf ein effizientes Beleuchtungssystem sparen können.

Der Wechsel auf LED und vernetzte Beleuchtung ist einer der schnellsten Wege für Städte, Unternehmen und jeden einzelnen zu mehr Nachhaltigkeit. Um beim Start auf diesem Weg zu helfen, hat Signify das Green Switch Programm ins Leben gerufen.

Disclaimer

Die in dieser Schätzung enthaltenen Informationen dienen nur zur Veranschaulichung und die aus dem Kalkulator resultierenden Werte sind lediglich Näherungswerte. Die Schätzung basiert auf den bereitgestellten Eingaben sowie einigen genannten Annahmen. Signify unternimmt alle Anstrengungen, um aktuelle und genaue Daten bereitzustellen. Aufgrund des informativen Charakters der Berechnungen schließt Signify jedoch im gesetzlich zulässigen Umfang seine Haftung für die in diesem Bericht dargestellten Ergebnisse im Bezug auf deren Genauigkeit und Relevanz aus. Signify behält sich vor, dass die Werte, die den Berechnungen zugrunde liegen, aufgrund von Produktmodifikationen ungenau sein können und auch von den Bedingungen, unter denen diese Produkte verwendet werden, oder anderen externen Faktoren abhängen, die ihre Leistung beeinflussen können.

Jährliche Einsparungsschätzung

Ihr neuer Stromverbrauch ist Von bisher

Die neuen Kosten sind Von bisher

Die neuen Emissionen sind Von bisher

Vergleichen Sie das mit

Diese Schätzung basiert auf den bereitgestellten Eingaben:

Interessengebiet

Anwendungsgebiet

Arbeitsstunden (Stunden)

Durchschnittliche Leistung (Watt)

Vernetzte Beleuchtung

Länderauswahl

Anzahl herkömmlicher Lichter (Stück)

Stromkosten ( /kWh)

Kohlenstoffintensität (kgCO2/kWh)

Unsere Unterstützungsservices für Green Switch

Beratung

1. Beratung


Wir helfen Ihnen zu verstehen, wie LED und vernetzte Beleuchtung Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen können
Plan

2. Plan


Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um die richtigen Beleuchtungsprodukte, -systeme und -services zu finden.
Aktivieren

3. Aktivieren


 Wir begleiten und unterstützen Sie bei der Finanzierung oder Förderung Ihres Beleuchtungsprojekts
Installieren

4. Installieren


Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung Ihrer Beleuchtungslösung und bei der Messung ihrer Nachhaltigkeitsauswirkungen

Auf einen Blick


Die Umstellung auf LED und vernetzte LED-Beleuchtung ist eine der schnellsten, effektivsten und am häufigsten übersehenen Möglichkeiten, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Erfahren Sie mehr über das Green Switch-Programm und wie Signify Ihnen dabei helfen kann.

 

Download Infografik

Wie der Green Switch Ihre Stadt zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit machen kann

 

Die Beleuchtung macht bis zu 40 % des gesamten Stromverbrauchs in einer typischen Stadt aus.


LED-Beleuchtung, vernetzte LED-Beleuchtung und Solarbeleuchtung entlang von Straßen, in öffentlichen Außenbereichen und in städtischen Büros und Gebäuden bieten eine der schnellsten Möglichkeiten, den Stromverbrauch, die Kosten und die Kohlendioxidemissionen zu senken, und helfen Ihrer Stadt, eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit zu übernehmen.

 

Green Switch für Städte

Wie der Green Switch Ihrem Unternehmen helfen kann, ein Vorbild an Effizienz zu werden

 
Weltweit haben 30 % der börsennotierten Unternehmen nachhaltigkeitsbezogene Leistungsmaßnahmen in ihren Plänen.

Als Weltmarktführer im Bereich Beleuchtung verfügt Signify über fundiertes Fachwissen und ein unübertroffenes Angebot an professionellen Produkten, Systemen und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
 

Entdecken Sie, was Signify für Sie tun kann

  • Connecting the dots on LaaS

    Connecting the dots on LaaS

    Instead of making a major upfront investment to buy, install, and manage a new lighting system, LaaS provides an efficient and cost-effective alternative.

  • The revised EPBD and energy-efficiency

    The revised EPBD and energy-efficiency

    With the goal of a fully decarbonized building stock by 2050, the EPBD is the EU’s main initiative for reducing energy usage and GHG emissions in buildings.

  • Climate policy should transcend partisan politics

    Climate policy should transcend partisan politics

    Discover how energy efficiency unites political views and drives economic growth. See how the 2024 EU Parliament elections shape climate action and our future.

Zeit für Green Switch

Die Schätzungen von Signify basieren auf zahlreichen Quellen, Referenzen und Datenpunkten
*Erfahren Sie mehr über unser Berechnungsmodell und Referenzen
Weitere Details zum Engagement und zu den Ergebnissen von Signify finden Sie in unserem Jahresbericht und in den Ergänzungen zur Nachhaltigkeit