Brasil - Português

Signify transforma a experiência do torcedor corintiano com nova iluminação dinâmica em LED

16 junho de 2023

Signify transforma a experiência do torcedor corintiano com nova iluminação dinâmica em LED na Neo Química Arena

 

  • Inauguração da iluminação acontece em 26/04, no jogo entre Corinthians e Remo
  • A melhor e mais moderna plataforma IoT do sistema Interact Sports possibilita a integração e conexão com as 220 luminárias LED Philips ArenaVision da Arena 
  • O projeto traz uma economia de cerca de 60% nos custos de energia
Iluminação dinâmica em LED na Neo Química Arena

São Paulo, Brasil – A Signify (Euronext: LIGHT), empresa líder mundial em iluminação, inaugura um dos seus projetos de maior destaque no segmento esportivo no país: a nova iluminação de campo da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo. O projeto eleva a qualidade da iluminação da Arena e ao mesmo tempo proporciona importante redução no consumo de energia elétrica, criando experiências vibrantes aos torcedores do clube, que agora poderão desfrutar da mesma tecnologia presente nos melhores estádios do mundo, como o Estádio Cívitas Metropolitano em Madri, na Espanha, Stamford Bridge na Inglaterra, do Chelsea e o Optus Stadium em Perth, na Austrália, entre muitos outros.

 

A plataforma Interact Sports, o grande diferencial e protagonista do projeto, é a melhor e mais moderna tecnologia em sistema de automação de iluminação disponível no mundo, totalmente voltada para experiência do público e imersão em grandes arenas e aplicações poliesportivas.

 

O sistema permite controle total da iluminação via software em tempo real, tornando-a inteligente e possibilitando a gestão integral de funcionamento via indicadores de desempenho, consumo e cenários específicos. Assim, o projeto proporcionará experiências emocionantes e interativas com o público, criando diferentes cenários e integrando imagem, som e luz de uma forma única e espetacular, isso tudo sem perder a funcionalidade do projeto mais moderno de iluminação.

Infográfico Sistema Interact Sports
 Infográfico Sistema Interact Sports

O ecossistema de iluminação instalado no campo inclui 220 projetores LED Philips ArenaVision, o projetor mais utilizado nos maiores estádios do mundo, que substituíram os antigos 352 projetores de lâmpadas vapor metálico. A nova tecnologia proporciona uma redução de consumo de energia elétrica em cerca de 60%, com altíssimo fluxo luminoso e adequação às novas normas internacionais da Conmebol. A tecnologia LED permite o acendimento instantâneo dos projetores, que na versão anterior levavam 15 minutos para chegar em seu funcionamento ideal. 

 

Dessa forma, o projeto luminotécnico junto com a aplicação da nova tecnologia traz melhores resultados de níveis de luminosidade, uniformidade, conforto visual aos jogadores e ao público. A tecnologia utilizada também garante melhores transmissão televisiva em HD e geração de imagens em super câmera lenta. 

 

A Signify esteve presente nos maiores eventos esportivos mundiais dos últimos anos e inicia 2023 com a inauguração da iluminação com tecnologia LED aliada ao sistema Interact Sports no Brasil, na Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo. Este é um importante marco, que reforça a Signify como referência em tecnologias de alta performance para aplicações poliesportivas e multiuso no Brasil e no mundo. “É um enorme orgulho para a Signify poder transformar a experiência de um público tão apaixonado por futebol, como é o corintiano, em suas vivências dentro dos estádios, tornando-as inesquecíveis, ao mesmo tempo que promovemos, através de nossas tecnologias, importantes ganhos no aspecto sustentável”, explica Daniel Tatini, Presidente da Signify no Brasil.

É um enorme orgulho para a Signify poder transformar a experiência de um público tão apaixonado por futebol, como é o corintiano, em suas vivências dentro dos estádios, tornando-as inesquecíveis, ao mesmo tempo que promovemos, através de nossas tecnologias, importantes ganhos no aspecto sustentável.”

 

Daniel Tatini
Presidente da Signify no Brasil

Para mais informações, por favor contate:

Signify Communications - Brasil

Acácia Herrero

Tel: +55 (11) 94122-4273

E-mail: acacia.herrero@signify.com

Sobre a Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e consumidores e iluminação para a Internet das Coisas. Nossos produtos Philips, sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados para dados, agregam valor aos negócios e transformam a vida em residências, prédios e espaços públicos. Com vendas de 6,9 bilhões de euros em 2021, temos aproximadamente 37.000 funcionários e estamos presentes em mais de 70 países. Desbloqueamos o extraordinário potencial da luz para contribuir com vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Nós alcançamos a neutralidade de carbono em 2020, estamos no Dow Jones Sustainability Index por cinco anos consecutivos desde nosso IPO e fomos nomeados Industry Leader em 2017, 2018 e 2019. As notícias sobre Signify estão localizadas na Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Informações para investidores podem ser encontradas na página Relações com Investidor.

Meydan Bridge

Mais comunicados à imprensa

  • Resultados do Signify no segundo trimestre de 2026

    Julho 24, 2026

    Resultados do Signify no segundo trimestre de 2026

  • Capital Markets Day 2026

    Junho 23, 2026

    Capital Markets Day 2026

  • Resultados do Signify no primeiro trimestre de 2026

    Abril 24, 2026

    Resultados do Signify no primeiro trimestre de 2026