Brasil - Português

Philips Hue lança modelo de lâmpada inteligente GU10 no Brasil

04 de maio, 2021

Philips Hue lança modelo de lâmpada inteligente GU10 no Brasil para expandir aplicações de iluminação conectada

 

  • Modelo chega para compor o portfólio de iluminação inteligente da Philips Hue, com uma opção para iluminação direcional e projetos sofisticados
  • Produto disponibiliza 16 milhões de cores brancas e coloridas conectáveis via Bluetooth
  • Sistema inteligente de iluminação oferece amplo leque de customização e integração com assistentes de voz

 

São Paulo, BrasilSignify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, traz ao Brasil a nova lâmpada inteligente Philips Hue GU10 para iluminação residencial. O novo modelo, que faz parte da família de produtos Philips Hue, amplia o leque de aplicações de iluminação conectada, agora também possibilitando uma iluminação mais direcional ao ambiente, com menor angulação do facho de luz.

 

O produto é ideal para substituir a iluminação convencional já existente em casas ou apartamentos, ou então para compor novos projetos de arquitetura, podendo ser utilizado em sancas, luminárias de teto ou de parede, em ambientes como salas de estar, salas de jantar, quarto, banheiro, sacada, ou onde o usuário desejar obter focos de luz.

Reconhecida por seu portfólio inovador, a Linha Philips Hue passa a contar agora com um modelo especialmente desenvolvido para integrar projetos de iluminação de alto padrão, oferecendo infinitas possibilidades decorativas por meio de cores vibrantes essenciais para expressar seus estilos únicos.”

 

Sergio Costa

Presidente da Signify Brasil

“Trata-se da melhor opção para quem quer compor ambientes com luzes mais direcionais e ao mesmo tempo desfrutar dos benefícios que a iluminação conectada pode proporcionar”, complementa.

 

Criar a atmosfera ideal por meio de um conjunto luminoso é perfeitamente possível graças ao controle da iluminação pelo aplicativo Hue, disponível na AppStore e Google Play. Nele, o usuário pode escolher entre 16 milhões de cores brancas e coloridas, além de contar com cenas predefinidas como Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar, pensadas para criar o ambiente ideal para diferentes momentos do dia, e também para ocasiões especiais. A personalização é uma assinatura da marca, que oferece alta qualidade por meio de um sistema estável e seguro.

 

A nova Philips Hue GU10 disponibiliza a função de conexão via Bluetooth, mas também pode ser adicionada ao ecossistema de casa inteligente do usuário, sendo conectada à Philips Hue Bridge, a central inteligente da marca, que possibilita controlar até 50 dispositivos na mesma rede, garantindo mais possibilidades de integração e automatização para usuários que buscam experiências mais elaboradas de casa conectada.

A integração com os principais assistentes de voz, como Amazon Alexa, Google Assistente e Apple Home Kit, também é um recurso indispensável para os entusiastas de casas conectadas. Por meio de comandos em português é possível controlar as lâmpadas, escolher cores, cenários, ligar, desligar e combinar rotinas integradas com outros dispositivos.

 

O lançamento reforça o compromisso da Signify em oferecer soluções inteligentes que possibilitam automatizar espaços e residências, e desbloquear o potencial da iluminação conectada, seja para experiências mais imersivas de entretenimento ou para o bem-estar das pessoas.

 

O novo modelo Philips Hue GU10 está disponível nas tensões 127V e 220V e oferece 2 anos de garantia. Já pode ser adquirido nas lojas Philips, Amazon e Abastece. O preço sugerido é de R$ 350,00.

A iluminação como uma aliada ao entretenimento

 

A Philips Hue também anunciou recentemente o lançamento no Brasil da nova versão da Fita e Extensão LED inteligentes, a Hue Lightstrip Plus V4 (2 metros) e a Hue Extensão Lightstrip Plus (1 metro), que são ideais para criar ambientes imersivos e sincronizados com jogos, música e filmes, ou então dar um toque especial à mobília da casa, como cozinha ou quarto, por exemplo.

 

Os produtos, que já são amplamente conhecidos no mercado de iluminação conectada e já possibilitavam fragmentação para adequação de tamanho, agora possibilitam que as partes cortadas da fita e da extensão também possam ser aproveitadas na iluminação do ambiente e não descartadas. Isso é possível por meio de um conector fornecido com os produtos.

 

Mais um diferencial dos lançamentos Hue Lightstrip Plus, assim como a Hue GU10, é a conexão Bluetooth, viabilizando o controle das luzes diretamente por meio do aplicativo, ou então integrada ao sistema com conexão à Hue Bridge. Com a utilização Bluetooth, é possível conectar até 10 fontes de luz Hue (lâmpadas, luminárias ou fitas) no mesmo dispositivo.

Linha completa de produtos para casas conectadas

 

A linha Philips Hue no Brasil conta ainda com o Hue Starter Kit, com 3 lâmpadas e 1 Hue Bridge para quem está iniciando no universo de casas conectadas; a Lâmpada Hue E27, que possibilita descobrir a iluminação inteligente por meio do modo Bluetooth, ou a ampliação dos sistemas conectados já existentes; a Hue Bridge individual para criação de sistemas completos de casa inteligente; a Hue Go, luminária inteligente portátil sem fio; o interruptor inteligente Hue Dimmer Switch, que também atua como um controle portátil; e por fim, o sensor de movimento Hue Motion Sensor.

Saiba mais sobre Philips Hue em: https://www.philips-hue.com/pt-br.

Para mais informações, por favor contate:

Signify Communications - Brasil

Lismary Oliveira

Tel: +55 (11) 9 8923 3940

E-mail: lis.oliveira@signify.com

Sobre a Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e consumidores e iluminação para a Internet das Coisas. Nossos produtos Philips, sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados para dados, agregam valor aos negócios e transformam a vida em residências, prédios e espaços públicos. Com vendas de 6,9 bilhões de euros em 2021, temos aproximadamente 37.000 funcionários e estamos presentes em mais de 70 países. Desbloqueamos o extraordinário potencial da luz para contribuir com vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Nós alcançamos a neutralidade de carbono em 2020, estamos no Dow Jones Sustainability Index por cinco anos consecutivos desde nosso IPO e fomos nomeados Industry Leader em 2017, 2018 e 2019. As notícias sobre Signify estão localizadas na Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Informações para investidores podem ser encontradas na página Relações com Investidor.

Meydan Bridge

Mais comunicados à imprensa

  • Resultados do Signify no primeiro trimestre de 2026

    Abril 24, 2026

    Resultados do Signify no primeiro trimestre de 2026

  • Resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de Signify 2025

    Janeiro 30, 2026

    Resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de Signify 2025

  • Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2025

    Outubro 24, 2025

    Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2025