Brasil - Português

Signify anuncia nova linha Philips RoadForce para iluminação pública

16 de março de 2021

Signify anuncia nova linha de produtos Philips RoadForce para iluminação pública, desenvolvida sob medida para atender aos desafios das cidades brasileiras

 

  • Portfólio completo de soluções com 96 produtos oferece economia de até 70% frente às soluções convencionais, dado a sua elevada eficácia luminosa de até 190 lm/W alinhada a um sistema óptico de alto desempenho
  • Nova linha tem baixo custo operacional e manutenção facilitada
  • A produção acontece na fábrica da Signify em Varginha (MG), para melhor atender os desafios da iluminação pública brasileira e fomento da indústria nacional
  • Novidade reforça a tendência de cidades inteligentes, oferecendo compatibilidade com sistemas de telegestão - para uma visão mais estratégica de recursos na manutenção do parque de iluminação
  • As luminárias possuem certificação de qualidade em conformidade com Inmetro

 

São Paulo, Brasil - Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação e detentora da marca Philips, anuncia hoje, o lançamento de sua nova linha de produtos Philips RoadForce para iluminação pública com foco no mercado brasileiro. O novo portfólio, fabricado inteiramente na planta da Signify em Varginha (MG), garante economia de energia na faixa de até 70% frente às soluções convencionais, implementadas em grandes áreas como rodovias, estradas, aeroportos, centros urbanos e parques.

 

Tendo inovação como um de seus pilares, a Signify investe 4% de sua receita global em projetos de Pesquisa & Desenvolvimento. Como fruto destes projetos, nasceu a RoadForce, desenvolvida com base na demanda local das cidades, gestores, planejadores e população.

 

A família de luminárias RoadForce apresenta desempenho óptico de alta performance e eficácia luminosa real acima do mercado, de até 190 lm/W, ou seja, resultando em uma redução significativa no consumo de energia elétrica pelo sistema de iluminação. A linha de produtos RoadForce alia versatilidade de instalação, além de ser a mais completa e diversificada família de produtos da categoria, com 24 opções de fluxos e potências para um projeto luminotécnico mais otimizado.

Chegar a uma solução em iluminação pública que atenda as reais necessidades das cidades brasileiras e, ainda, promover otimização de investimento, fácil manutenção, economia comprovada, entre tantas outras facilidades, é fundamental para impulsionarmos o desenvolvimento das cidades inteligentes no país. Com tantas vantagens todos saem ganhando: poder público e sociedade."

 

Sergio Costa

Presidente da Signify Brasil

Baixo custo operacional e manutenção facilitada

 

A solução apresentada hoje pela Signify foi desenvolvida especialmente para o Brasil e seu principal objetivo é criar ambientes urbanos seguros, atrativos e sustentáveis, mesmo para gestões que operam com restrições orçamentárias e de recursos. A nova linha utiliza tecnologia LED e é ideal para projetos que exigem aplicações renováveis e de longa durabilidade permitindo servir à sociedade nos próximos anos enquanto as cidades economizam energia e reduzem os custos de manutenção.

 

Trata-se de uma solução completamente pensada para facilitar as rotinas de manutenção, reunindo diferentes competências e processos para detecção de falhas e reparos. A RoadForce conta com a Service Tag, um inovador sistema de identificação com etiquetas em QR code para oferecer melhor suporte e acesso a informações das principais peças para casos de futura reposição. Por meio de um smartphone, basta escanear o QR code que se encontra na embalagem e no produto, para que as informações dele estejam disponíveis na palma da mão.

 

A novidade chega para reforçar o conceito de cidades inteligentes, que têm ganhado cada vez mais espaço por conta do seu impacto significativo na forma como gerenciamos, administramos e fazemos crescer nossas cidades. Quando utilizada em conjunto com sistemas de controle e telegestão, a solução da Signify oferece ainda um potencial adicional de redução dos custos de energia, manutenção e operação.

 

As luminárias se conectam automaticamente ao sistema de gestão inteligente Interact City, por meio de uma interface de controle, e são compatíveis com o gerenciamento de ponta a ponta que permite uma visão estratégica e inteligente da iluminação pública da cidade com informações em tempo real das atividades.

 

Soluções de iluminação de altíssima eficácia luminosa

 

A nova linha de iluminação pública RoadForce oferece uma variedade de fluxos luminosos desenvolvidos para projetos de alta complexidade que exigem elevado grau de confiabilidade. Seu sistema óptico possui eficácia luminosa real de até 190 lm/W, ideal para projetos públicos que exigem níveis de uniformidade na distribuição luminosa.

 

O novo sistema está disponível em diferentes fluxos luminosos, potências e temperaturas de cor (4.000 Kelvin e 5.000 Kelvin), além de dois tipos de ópticas. O destaque fica para o sistema óptico que em conjunto com a flexibilidade de inclinação de +5/0/-5 graus nativo do produto, atende aos projetos de iluminação das mais diversas configurações de vias públicas.

Desenvolvimento, fabricação e assistência técnica no Brasil

 

A Signify possui larga atuação no Brasil, tendo implementado ao longo de décadas soluções de iluminação pública que transformaram a realidade da população de diferentes cidades. Um dos principais exemplos é a parceria público-privada (PPP) entre a Belo Horizonte Iluminação Pública (BHIP) e a Signify, que permitiu à gestão da capital de Minas Gerais reduzir em mais de 50% seu custo de energia elétrica com iluminação pública, quantidade equivalente de eletricidade usada por cerca de 34.000 domicílios brasileiros em um ano.

 

Iniciado em 2017, o projeto de modernização da iluminação da cidade contou com um levantamento de todos os pontos para instalação das novas luminárias e resultou em benefício efetivo para a população, incluindo o embelezamento urbano, passando pelo aumento da sensação de segurança dos cidadãos e resultando também na redução de acidentes e atropelamentos noturnos causados por baixa visibilidade. 

Outro projeto de destaque é a troca de iluminação pública em Varginha (MG), que teve seu cronograma iniciado em 2020 e inclui a troca das 18.000 luminárias do parque luminotécnico, correspondendo a 600 km de avenidas, ruas e praças da região. Trata-se de um projeto especialmente importante para a Signify, pois é a cidade onde fica a planta da companhia no Brasil e a cidade onde vivem seus colaboradores.

Para mais informações, por favor contate:

Signify Communications - Brasil

Lismary Oliveira

Tel: +55 (11) 9 8923 3940

E-mail: lis.oliveira@signify.com

Recursos de multimédia

Imagens

Sobre a Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e consumidores e iluminação para a Internet das Coisas. Nossos produtos Philips, sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados para dados, agregam valor aos negócios e transformam a vida em residências, prédios e espaços públicos. Com vendas de 6,9 bilhões de euros em 2021, temos aproximadamente 37.000 funcionários e estamos presentes em mais de 70 países. Desbloqueamos o extraordinário potencial da luz para contribuir com vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Nós alcançamos a neutralidade de carbono em 2020, estamos no Dow Jones Sustainability Index por cinco anos consecutivos desde nosso IPO e fomos nomeados Industry Leader em 2017, 2018 e 2019. As notícias sobre Signify estão localizadas na Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Informações para investidores podem ser encontradas na página Relações com Investidor.

Meydan Bridge

Mais comunicados à imprensa

  • Capital Markets Day 2026

    Junho 23, 2026

    Capital Markets Day 2026

  • Resultados do Signify no primeiro trimestre de 2026

    Abril 24, 2026

    Resultados do Signify no primeiro trimestre de 2026

  • Resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de Signify 2025

    Janeiro 30, 2026

    Resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de Signify 2025