Chega ao Brasil o novo portfólio de iluminação UV-C Philips

11 de março de 2021

Chega ao Brasil o novo portfólio de iluminação UV-C Philips, com aplicação profissional para inativação de vírus e bactérias em espaços de circulação de pessoas

 

  • A Signify, detentora da marca Philips para o segmento de iluminação, conta com mais de 35 anos de experiência em iluminação UV-C
  • O lançamento complementa o portfólio que conta com a Luminária de Mesa UV-C Philips para desinfecção de espaços residenciais
  • São três novos produtos para desinfecção de ar, superfícies e objetos
  • Em testes de laboratório, as fontes de luz da Signify inativam 99% do vírus SARS-CoV-2 em uma superfície com um tempo de exposição de 6 segundos.

 

São Paulo, Brasil - Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação e detentora da marca Philips, lança no Brasil suas primeiras 3 novas soluções de iluminação UV-C para o mercado profissional, diversificando seu portfólio de produtos disponíveis com o objetivo de atender à crescente demanda global por desinfecção de  ar, superfícies e objetos, oferecendo uma camada adicional de proteção para diferentes espaços fechados, como escritórios, clínicas, hotéis, escolas, indústrias e transporte público. A eficácia das fontes de luz UV-C da Signify na inativação do vírus SARS-CoV-2, que causa COVID-19, foi validada em testes de laboratório pela Universidade de Boston*.

 

Ciente de que o cuidado das organizações para com seus empregados, clientes e pacientes continuará sendo uma das prioridades a partir de agora, a Signify oferece uma nova gama de produtos de alta qualidade e confiabilidade para empresas que buscam continuamente aprimorar suas operações e oferecer segurança.

Mais do que nunca, desinfetar o ar, superfícies e objetos é uma realidade. Para apoiar diferentes segmentos do mercado brasileiro, trazemos nosso conhecimento e experiência em iluminação UV-C, por meio de um portfólio direcionado ao setor profissional.”

 

Sergio Costa

Presidente da Signify Brasil

A tecnologia de luz ultravioleta tornou-se muito importante em meio à pandemia do COVID-19, sendo uma solução que permite eliminar vírus e bactérias de forma rápida e eficiente. Isso porque a radiação presente na luz ultravioleta é capaz de inativar microrganismos prejudiciais à saúde em questão de segundos, nas áreas iluminadas. Trata-se de uma solução segura e confiável não apenas para eliminar o coronavírus, mas também outros vírus e bactérias, o que pode ajudar a prevenir a população de infecções conhecidas, mas também evitar que novas doenças se espalhem causando novos surtos epidemiológicos no mundo.

 

Todas as nossas conquistas em 2020 contribuem para os seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), em que podemos causar o maior impacto:

 

Os seguintes produtos já estão disponíveis no país e oferecem uma solução confiável, eficaz, rápida e versátil para as necessidades dos diferentes setores do país:

 

Soluções para superfícies - Mercado Profissional

 

  • Câmaras de desinfecção UV-C, são seguras e fáceis de usar em portarias de condomínios e edifícios comerciais para desinfetar crachás de visitantes, telefones, bolsas, laptops ou carteiras em questão de segundos. Em lojas, são ideais para desinfetar itens devolvidos, óculos ou roupas experimentadas em vestiários. Também são importantes aliados na desinfecção de objetos entregues na recepção de prédios e fábricas, além de inúmeras outras aplicações profissionais.
  • Luminárias para desinfecção de ar podem ser utilizadas com pessoas no ambiente, uma vez que são instaladas a uma altura que, em combinação com blindagem especial, evita a exposição direta à fonte de luz UV-C. O ar na parte superior da sala é continuamente desinfetado usando irradiação e o fluxo natural de ar do cômodo. Isso os torna perfeitos para uso em escolas, escritórios, academias, lojas, escritórios e outras áreas de alto contato como espaços internos de estádios e aeroportos.
  • O veículo de desinfecção UV-C Philips sem sensor, com versão de 1 ou 2 braços, foi projetado para desinfetar até 36m² de área de cobertura circular / 20m² de área quadrada. Os controles de segurança integrados incluem um cronômetro para programar a esterilização por um período predefinido, controle remoto e alarme por voz. Junto com esta aplicação, proteções adicionais (como manual do usuário e instruções de montagem) devem ser instaladas para garantir que nenhuma pessoa ou animal seja exposto aos raios UV-C. É ideal para escritórios, bancos, escolas, lojas de varejo, salões de beleza e áreas de hospitalidade, como quartos de hotéis e restaurantes.

Tecnologia confiável, segura, rápida e eficaz

 

Os raios UV-C quebram o DNA e/ou RNA de microrganismos, incluindo vírus e bactérias, tornando-os inofensivos. As lâmpadas Signify UV-C emitem um pico de radiação a 254nm próximo ao pico de eficiência germicida e, portanto, ideal para desinfetar o ar, superfícies e objetos.

 

Como a exposição aos raios UV-C pode ser prejudicial aos olhos e à pele, cada produto é projetado, instalado e utilizado de acordo com as instruções específicas e requisitos de segurança para seu uso, e fabricado por meio de processos industriais altamente controlados.

 

Para obter mais informações sobre nossos produtos UV-C, visite o nosso website.

* Os dados disponibilizados a nós pelo Laboratório Nacional de Doenças Infecciosas Emergentes (NEIDL) da Universidade de Boston, que foram coletados em um experimento de laboratório conduzido pelo Dr. Anthony Griffiths (Professor Associado de Microbiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston) e sua equipe nas instalações do NEIDL (dados serão objeto de uma publicação científica da Universidade de Boston), mostra que as fontes de luz UV-C da Signify irradiando em uma superfície de um material inoculado com SARs-COV-2 (vírus que causa o COVID-19) em uma dose de 5mJ/cm² (tempo de exposição 9 segundos) resultou em uma redução de 99% do vírus SARs-COV-2 presente nessa. As variáveis da pesquisa estão disponíveis mediante solicitação.

Para mais informações, por favor contate:

Signify Brazil – Communications

Lismary Oliveira

Tel: +55 (11) 9 8923 3940

E-mail: lis.oliveira@signify.com

Recursos de multimédia

Imagens

Sobre a Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e consumidores e iluminação para a Internet das Coisas. Nossos produtos Philips, sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados para dados, agregam valor aos negócios e transformam a vida em residências, prédios e espaços públicos. Com vendas de 6,9 bilhões de euros em 2021, temos aproximadamente 37.000 funcionários e estamos presentes em mais de 70 países. Desbloqueamos o extraordinário potencial da luz para contribuir com vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Nós alcançamos a neutralidade de carbono em 2020, estamos no Dow Jones Sustainability Index por cinco anos consecutivos desde nosso IPO e fomos nomeados Industry Leader em 2017, 2018 e 2019. As notícias sobre Signify estão localizadas na Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Informações para investidores podem ser encontradas na página Relações com Investidor.

Meydan Bridge

Mais comunicados à imprensa

  • Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2026

    Outubro 23, 2026

    Resultados do Signify no terceiro trimestre de 2026

  • Resultados do Signify no segundo trimestre de 2026

    Julho 24, 2026

    Resultados do Signify no segundo trimestre de 2026

  • Capital Markets Day 2026

    Junho 23, 2026

    Capital Markets Day 2026