Brasil - Português

Uma simples solução para substituição de drivers


Advance Express é muito mais que um produto: é um programa que te auxiliará a vencer no mercado de substituição de drivers.

 

O programa Advance Express oferece uma solução simples e rápida para substituição de drivers, tanto em ambientes indoor quanto outdoor.

Como o programa funciona?

  • Localize a etiqueta no driver com defeito. Ela irá conter as informações necessárias para identificar o driver substituto.
  • Realize a compra do driver .
  • Leia e configure o driver usando nossa ferramenta de programação MultiOne.
  • Etiquete o novo driver com a corrente que foi programada para auxiliar futuras manutenções.
  • Instale o driver.
Caso você tenha dúvidas de como escolher seu driver substituto, contate seu representante comercial.

Lista de drivers recomendados

 

Apenas seis SKUs recomendados irão substituir os principais drivers com aplicações Outdoor e High Bay do mercado.

Como começar?

Advance - Express drivers

Identificando o LED driver

 

Localize a etiqueta no driver com defeito. Ela irá conter as informações necessárias para identificar o driver substituto.
 

Confira o treinamento abaixo para saber como coletar informações do driver a ser substituído.
 

 

 

 

 

Advance - Recommended process

Comprando o LED driver substituto

 

Os SKUs recomendados podem ser consultados acima ou contate seu representante comercial para mais opções.

Advance - Required accessories

Programando o LED driver

 

Leia e configure o driver usando as ferramentas programadoras abaixo:
 

•MultiOne Engineering

•MultiOne Workflow

•Ferramenta programadora LCN9620

 

 

 

 

 

 

Advance - MultiOne Express Configuration System

Etiquetando e instalando o LED driver

 

Nenhum outro software é necessário para impressão além do MultiOne Engineering e Workflow.

 

Etiquete o driver substituto com os dados gravados nele para facilitar futuras manutenções.
 

O software MultiOne é compatível com diversas impressoras.

Perguntas frequentes

Como sei que um driver precisa ser substituído?

Os seguintes sinais podem indicar que um driver falhou ou atingiu o seu tempo máximo de vida-útil:
 

  1. A luz diminuiu a intensidade significativamente;
  2. A luz está com flicker ou piscando;
  3. Não há luz mesmo com a fiação correta e com a energia ligada.
Esses drivers costumam ser usados nas principais aplicações Outdoor e Highbay?

Sim, o programa Advance Express oferece seis SKUs recomendados que irão substituir os principais drivers defeituosos com aplicações Outdoor e HighBay do mercado.
 

Ao escolher um driver substituto, é importante que a potência seja escolhida adequadamente e que o driver seja compatível com a aplicação desejada. Por favor, consulte nossa lista de drivers recomendados para fazer essa escolha.

Quais informações são necessárias para escolher um driver substituto?

Para escolher um driver substituto, você deve reunir as informações abaixo sobre o driver já existente. Muitas dessas informações podem ser encontradas na etiqueta do driver a ser substituído.
 

  • O tipo de luminária ;
  • A potência do driver;
  • A interface de dimerização do driver;
  • A corrente de saída do driver;
  • A tensão de saída do driver;
  • Se o driver é de corrente constante ou tensão constante (consulte o FAQ Como eu sei se tenho um driver de corrente constante ou de tensão constante?);
  • Dimensões do driver.
Não há informações no driver. Como devo seguir?

1. Tente determinar o tipo de luminária (outdoor ou highbay);

2. Peça que o cliente envie uma foto do driver e de sua etiqueta ou fale com o fabricante da luminária e pergunte as informações do driver substituto para essa luminária específica.

Não consigo encontrar um driver substituto adequado. O que posso fazer?
Entre em contato com seu representante comercial Philips/Signify.
Como ler a etiqueta de um driver?
Advance Express How To Read A Driver Label
Como ler o nome comercial de um driver?
Advance Express How To Read A Model Number
O que Iout significa?
A letra I, corrente ou Iout significam corrente de saída.
Qual é a diferença entre driver de corrente de saída constante e de tensão de saída constante?

O driver é de corrente de saída constante quando há regulação da corrente de saída de acordo com a tensão do LED que está associado.
 

Por outro lado, o driver é de tensão de saída constante quando possui uma tensão de saída fixa e a fita de LED que está associado precisa ter um circuito adicional para regular a corrente que passa pelos LEDs.

Como eu sei se tenho um driver de corrente constante ou de tensão constante?

A etiqueta do driver pode conter essa informação, mas caso não, analise em quais das seguintes situações o driver se encaixa:
 

  • Driver de corrente de saída constante: terá informação de corrente e de tensão de saída;
  • Driver de tensão de saída constante: terá informação de tensão de saída 12V ou 24V.
E se um driver programável não tem sua corrente de saída na etiqueta?

É importante substituir um driver com falhas por um driver com corrente de saída igual ou menor do que o original. Para determinar a corrente de saída:
 

  • No caso de drivers Philips ou Advance, a corrente pode ser lida através do programa MultiOne e pela ferramenta LCN9620;
  • Se não se trata de um driver Philips ou Advance, contate o fabricante da luminária.
O que são as diversas gerações de um produto? Elas são substitutos entre si?
Normalmente, uma geração mais avançada é adequada para substituir uma geração anterior. Ao substituir um produto que pertence a mesma geração de seu substituto, você vai precisar ler as informações do driver original e depois programar o driver substituto usando os softwares MultiOne Engineering e MultiOne Workflow.
O que são os diferentes tipos de dimerização?

Os três métodos mais comuns de dimerização são:
 

  1. Dimerização 0-10V;
  2. Phase-cut (Leading Edge, Trailing Edge);
  3. DALI.
Como saber o tipo de dimerização que meu aparelho usa?

Analise o dimerizador na parede. Vá para o site desse dimerizador e veja que tipo de dimerização ele suporta:
 

  1. Dimerização 0-10V;
  2. Phase-cut (Leading Edge, Trailing Edge);
  3. TRIAC;
  4. DALI;
  5. D4i;
  6. DMX.
O que preciso saber sobre dimerização para drivers substitutos?

Ao substituir um driver dimerizável, é importante substitui-lo com um driver que possui um método de dimerização compatível com o anterior. Analise se a luminária instalada possui dimerização.
 

Caso não, não importa se você está usando um driver dimerizável ou não desde que a corrente de saída, tensão de saída e potência do novo driver estejam alinhadas com o anterior.
 

Caso sim, determine o método de dimerização sendo usado (por exemplo: 0-10V, Leading edge, Trailing edge, TRIAC, DALI, D4i, DMX). Escolha um driver com dimerização compatível.

Posso usar um driver outdoor numa aplicação indoor?
Sim, você pode usar um driver outdoor numa aplicação indoor, desde que a tensão de saída, corrente de saída e potência estejam alinhadas com o driver a ser substituído e que sua porcentagem de dimerização esteja consistente com a do driver original.
Onde posso obter as instruções para programar um driver?
Baseie-se nesse manual do Advance Express.
O que preciso ter para programar um driver?

Para programar um driver, você precisa:
 

  1. Ferramenta de programação NFC via SimpleSet LCN9620 (12NC: 929000999506);
  2. Programa para computador MultiOne Engineering 3.30 (baixe aqui);
  3. Programa para computador MultiOne WorkFlow (baixe aqui);
  4. Material com instruções sobre o programa Advance Express (encontre-o aqui).
O MultiOne pode ser usado para programar drivers que não são Advance ou Philips?
Não, o programa MultiOne pode ser usado apenas para drivers Advance ou Philips inclusos no programa.
O MultiOne pode ler drivers que não são Advance ou Philips?
Não, o programa MultiOne pode ler apenas drivers Advance ou Philips inclusos no programa.

Ferramenta programadora

MultiOne SimpleSet

Ferramenta programadora MultiOne