Nederland - Nederlands

Philips brengt het geschenk van licht naar een dorp dat 30 jaar in het donker leefde


Hoe een activeringsprogramma voor medewerkers nu de levens verbetert van duizenden mensen overal ter wereld

juli 11, 2014

Hanoi, Vietnam – Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), de wereldwijde marktleider in verlichting, heeft een Philips LED-verlichtingssysteem op zonne-energie geschonken aan het dorp Thanh Son in Vietnam. De schenking, die de levens verbetert van dorpelingen die al 30 jaar in het duister leven, maakt deel uit van ‘Philips Gift of Light’ - een intern activeringsinitiatief waarin Philips-medewerkers projecten van overal ter wereld nomineerden en stemden welke daarvan een geschenk in de vorm van licht van Philips verdienden. In de komende maanden zullen medewerkers van Philips projecten realiseren in 17 landen.

 

Het dorp Thanh Son bevindt zich in een afgelegen landelijk gebied op circa 70 km afstand van Hanoi, Vietnam. Al 30 jaar lang eindigde het dorpsleven in deze grotendeels van het elektriciteitsnet afgesneden gemeenschap zodra de zon onderging. Maar nu niet meer. Een team van Philips-medewerkers heeft energiezuinige LED-verlichting op zonne-energie geïnstalleerd in 180 huishoudens zonder elektriciteitsaansluiting. Daarnaast heeft het gezorgd voor LED-noodverlichting en compacte fluorescentieverlichting in nog eens 108 huishoudens waar de stroomvoorziening onbetrouwbaar is. Ook heeft Philips haar Solar GreenVision LED-straatverlichting op zonne-energie geleverd voor een speelterrein bij het gemeenschapscentrum van het dorp.

 

“We moeten ons merk tot leven brengen en niet alleen maar woorden oplezen vanaf een blad papier. En wat is nu een betere manier om het tot leven te brengen dan onze medewerkers te laten kiezen voor zaken die er voor hen toe doen en die hen raken, en vervolgens onze innovaties in te zetten om de levens van mensen te verbeteren”, zegt Eric Rondolat, CEO van Philips Lighting. “We ontvingen meer dan 200 nominaties en duizenden van onze medewerkers stemden om de winnende projecten vast te stellen die nu worden gerealiseerd in 17 landen. Het project in het dorp Thanh Son illustreert hoe we het algemene leven en dat van de mensen verbeteren met licht.”

 

Le Viet Hung, de marketingmanager van Philips Lighting Vietnam die het project nomineerde en samen met een team van negen medewerkers de verlichting installeerde, zegt: “Kaarsen en olielampen zijn afgedankt en de glimlach op de gezichten van de mensen spreekt boekdelen. Kinderen kunnen veilig spelen en 's avonds studeren, en het dorpsleven is opgebloeid doordat het niet langer wordt belemmerd door de zonsondergang. Onze technologie verbeterde niet alleen hun levens, maar ook die van ons, en dat toont maar weer eens aan dat onze verlichtingsinnovaties er werkelijk toe doen. Dat geeft me een goed gevoel.”



Opmerking voor redacties:

Volgens de Wereldbank hebben 1,2 miljard mensen wereldwijd geen toegang tot elektriciteit. Ongeveer 80% van de mensen die geen toegang hebben tot moderne energie wonen in landelijke gebieden.

Download

Philips Gift of Light Vietnam

Download

Philips Gift of Light Vietnam 2

Download

Philips Gift of Light Vietnam 3

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Neil Pattie
External Communications
Philips Lighting
Tel: +31 615 08 48 17
Email:  neil.pattie@signify.com.

Over de Philips Gift of Light

 

In juli 2013 werden medewerkers van Philips Lighting in 17 geografische gebieden uitgenodigd om waardige situaties of projecten te nomineren die zouden kunnen profiteren van een lichtgeschenk van Philips bestaande uit innovaties en diensten. De genomineerde projecten werden lokaal beoordeeld. Vervolgens werd in elke geografische regio door de medewerkers gestemd op maximaal vijf genomineerde projecten. De winnaars werden bekendgemaakt in november 2013, samenvallend met de onthulling van de nieuwe merkpositionering van Philips. Het initiatief was ontwikkeld om de medewerkers emotioneel en intellectueel te betrekken bij de merkbelofte van de onderneming (Philips levert innovatie die er voor u toe doet). Deze interne positionering onderstreept de externe merkslogan van Philips: Innovation and You.

 

Het managementteam van Philips Lighting beoordeelde alle winnende projecten en stemde voor een overkoepelende winnaar die een extra financiële bijdrage zou ontvangen. Het project in het dorp Thanh Son won deze prijs. De winnende regionale projecten verkeren in diverse stadia van uitvoering en zullen de komende maanden voltooid worden. 

 

Wereldwijd zijn de winnende projecten erg divers. Ze omvatten verlichting in voorzieningen voor daklozen en ouderen; verlichting om kinderen en families te troosten in een hospice voor kinderen; verlichting voor specialistische zorginstellingen; verlichting voor gemeenschappen in kansarme en achtergestelde gebieden, zoals verlichting voor een ziekenhuis, school, enz.

Over Koninklijke Philips N.V.


Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 112.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.