France - Français

Un éclairage respectueux de la biodiversité à Metz

Eclairage des berges de la Moselle, Metz, France

 

Metz a choisi d’éclairer les berges de la Moselle avec une recette lumineuse adaptée, sécurisant un chemin piétonnier sans nuire à la faune environnante.

"Après l’installation, tout le monde nous a remercié pour cette initiative visant à sécuriser les berges de la Moselle"

 

- Bernard Staudt, Vice-président en charge de la logistique urbaine et de l’attractivité fluviale de Metz

L’objectif du client 

 

La ville de Metz cherchait une solution pour éclairer et sécuriser un chemin longeant la Moselle afin de permettre aux riverains de profiter de cet espace naturel et préservé à proximité du centre-ville. Cela impliquait donc de trouver un éclairage respectueux de l’environnement pour ne pas nuire à la biodiversité environnante.

La solution proposée


Un mauvais éclairage peut entraîner des conséquences négatives sur les personnes, le ciel étoilé et la biodiversité environnante. Signify a développé diverses solutions et recettes lumineuses pour réduire les nuisances :

 

Impact sur les personnes : des optiques efficaces permettent d’éclairer uniquement la zone souhaitée, limiter l’éblouissement et augmenter le confort.

 

Impact sur le ciel étoilé : des optiques avec une recette lumineuse spécifique ClearStar de couleur ambre limitant la pollution du ciel nocturne.

 

Impact sur la faune : la recette lumineuse spécifique ClearField avec un spectre dédié de couleur rouge orangée étudié pour limiter les nuisances. 

 

Dans le cas de la ville de Metz, Signify a proposé une recette lumineuse ClearField combinée à des capteurs de présence Multisensor. 

 

La détection de présence permet d’éviter d’éclairer le chemin lorsque ce n’est pas nécessaire, réduisant ainsi les nuisances et le gaspillage énergétique. 

 

La recette lumineuse ClearField a été conçue pour créer des écosystèmes optimaux pour les chauves-souris. La directive européenne vise à maintenir et restaurer les habitats naturels et les espèces sauvages. Pendant 7 ans, Signify a étudié différentes espèces de chauves-souris sur 8 sites. L’objectif était d’analyser leur réaction à des spectres lumineux expérimentaux. Un nouveau spectre lumineux a été développé pour les animaux perturbés par la lumière artificielle. Avec ClearField, les chauves-souris se comportent comme dans l’obscurité totale, aidant à maintenir l’équilibre de l’écosystème. L’étude montre aussi que les insectes sont moins perturbés par cette lumière. Ce spectre peut être utilisé le long des berges pour préserver la biodiversité, car moins d’insectes sont attirés par les luminaires.

 

Éclairage connecté pour la ville

 

Autres témoignages client

  • Eclairage Carrefour Provencia à Moûtiers

    Eclairage Carrefour Provencia à Moûtiers

    Carrefour Provencia à Moûtiers modernise son éclairage pour mieux mettre en valeur ses produits tout en réduisant ses dépenses énergétiques.

  • Metro Nanterre

    Metro Nanterre

    Le siège de METRO France à Nanterre a choisi de rénover son éclairage pour plus de performance énergétique et de bien-être de ces collaborateurs.

  • Eclairage solaire parking restaurant l'Oustau

    Eclairage solaire parking restaurant l'Oustau

    Pour répondre à ses enjeux environnementaux, le restaurant l’Oustau de Baumanière a choisi de rénover son éclairage avec une solution 100% solaire.

Vous souhaitez améliorer le confort et réduire vos consomations grâce à l'éclairage ?