Suisse - Français

De petits compagnons sympas pour la nuit

juillet 8, 2013

Leur matière est douce mais tout de même suffisamment robuste pour supporter le quotidien mouvementé d'une chambre d'enfant. Ces petits amis lumineux dispensent un éclairage doux, juste ce qu'il faut pour s'orienter dans la chambre lorsque l'enfant dort, sans déranger son sommeil. Même une séance de câlins au lit ne les endommage pas. Ces lampes sont maléables et fonctionnent sur accu, ce qui est une sécurité de plus pour les enfants. Elles se rechargent au cours de la journée sur une station de charge à induction sans fil pour être prêtes pour la nuit suivante. Ainsi, elles sont toujours pleinement chargées lorsque vient le soir.

 

Les veilleuses myKidsroom existent en trois exécutions et seront disponibles en septembre 2013: Littlebro avec son petit bonnet bleu sur la tête, Drago avec sa mignonne crête verte et Bollie tout en rondeur et d'un joli rose. Elles peuvent être placées n'importe où dans la chambre d'enfant, même à côté de l'oreiller. Il suffit que l'enfant bascule la lampe pour l'allumer et l'éteindre, selon ses envies.

 

Toutes les veilleuses pour enfants myKidsroom sont munies d'un module LED de 0,18 Watt. Leur lumière blanc chaud non éblouissante est très douce et crée une atmosphère propice à rassurer l'enfant au moment de s'endormir. Et grâce à leur durée de vie de 20.000 heures, les enfants pourront profiter longtemps de leur ami Littlebro, Drago ou Bollie. Les parents aussi seront contents puisqu'ils profiteront de nuits plus tranquilles, sans perturbations. Enfin, ces lampes sont très économiques en énergie et exemptes de substances dangereuses. Tout pour que parents et enfants soient rassurés.

 

Lampe veilleuse Littlebro
94 x 88 x 154 mm (L x P x H)

Prix de vente conseillé: CHF 56.-

Disponible a partir septembre 2013

 

Lampe veilleuse Drago
118 x 91 x 129 mm (L x P x H)

Prix de vente conseillé: CHF 56.-

Disponible a partir septembre 2013

 

Lampe veilleuse Bollie

111 x 102 x 101 mm (L x P x H)

Prix de vente conseillé: CHF 56.-

Disponible a partir septembre 2013

D'autres informations uniquement pour les journalistes     

 

Philips Lighting                                                                              

Téléphone: +41 44 488 20 07

Mobile: +41 79 733 60 17

A propos de Philips
   

Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 116 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 24,8 milliards d'euros en 2012, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes et de produits de soins dentaires. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch