Suisse - Français

Philips UrbanSky                                                                                                                                                                  

Un luminaire LED à suspension pour l’éclairage public

avril 15, 2012

Solution LED sur mesure pour la Weimarstrasse à Stuttgart

 

Située ‚entre foret et vigne‘, Stuttgart, capitale du Lande de Bade-Wurtemberg est la sixième ville de l’Allemagne avec une population d’environ 600‘000, et le centre culturel, scientifique et économique de la région. Entourée de terres dévolues à la viticulture Stuttgart voit la vignoble pénétrer jusqu’au centre-ville, marqué par la topographie ondulante de la région et de nombreux parcs, jardins et des bâtiments de styles les plus variés.

 

Particularité de la ville, l’éclairage public est réalisé à l’aide de luminaires suspendus sur un réseau de câbles et non montés sur candélabres. Des luminaires équipés de lampes à vapeur de sodium haute-pression, certes efficaces avec un rendement de 100 lumens par Watt et une durée de vie utile des lampes de 12‘000 heures, mais le rendu des couleurs de la lumière jaune-orange laisse à désirer et rend la perception correcte des couleurs difficile. Ce type de lumière était choisi dans les années `60 en raison de critères économiques, mais entretemps une demande croissante pour la lumière blanche se fait sentir. Lors de campagnes de rénovation de l’éclairage public l’on tourne de plus en plus vers des sources de lumière blanche, et notamment des LED en raison de l’amélioration de la sécurité et de leur excellent rendu des couleurs qui transforme l’image de la ville.

 

Collaboration pour une solution novatrice

Fin 2010 une campagne de rénovation a ouvert la voie pour une solution LED hautement novatrice. Le Weimarstrasse à Stuttgart était la base d’un projet pilote confié à un groupe de développement formé de Philips en tant que leader mondial dans la technologie LED, du distributeur d’électricité EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) et d‘un studio de design autrichien ‚podpod design‘. EnBW a conseillé la Municipalité de se tourner vers la technologie LED pour l’éclairage public futur de la ville et une étude à été confié au groupe avec pour objectif la réalisation d’un luminaire d’éclairage public LED. Le produit se devait d’être de forme attrayant et, à l’exploitation, devait réaliser des économies de consommation de 30% environ. De plus, l’appareil devait pouvoir être suspendu sur des câbles existants surplombant la chaussée et de nuit fournir un guidage optique des utilisateurs de la route et éclairer celle-ci d’une lumière blanche et uniforme sur toute sa largeur jusqu’aux propriétés en bordure, qui devaient être éclairées d’une lumière douce.

 

Technologie de la lumière sur mesure

En tant qu’exploitant de l’éclairage public, EnBW à pris la responsabilité de gérer tout le processus de développement depuis les spécifications de base jusqu’au montage de l’installation finale. Ceci a impliqué toutes les négociations avec la Municipalité qui voulait évidemment un luminaire s’intégrant bien dans le contexte urbain et non corps étranger dissonant. Le résultat des études est le luminaire LED UrbanSky, une solution qui apporte une bonne efficacité énergétique dans un appareil de forme harmonieuse et qui répond à l’ensemble des critères de performance définis à la base du projet.

 

UrbanSky est équipé d’un module LED Philips LEDGINE comprenant une platine de 8 x 8 LED à haute rendement lumineux. Breveté, l’optique symétrique distribue la lumière uniformément sur toute la largeur de la route. Une vasque en matière synthétique, transparente assure l’étanchéité du luminaire et le guidage optique des utilisateurs de la route par une lumière douce échappant latéralement par des flancs satinés inclinés à 25°. Les flancs faiblement éclairés réduisent par ailleurs le contraste entre les luminaires et le noir du ciel nocturne. Ainsi, le risque d’éblouissement est éliminé et il n’y a pas de lumière perdue. La distribution lumineuse est uniforme sur la chaussée et la transition en éclairage douce sur les façades donne un effet attrayant et sécurisant

 

La qualité par le développement coopératif

UrbanSky est un excellent exemple de ce que peut atteindre en matière de qualité une collaboration professionnelle au développement. Les premiers prototypes étaient installés en septembre 2011. Il s’agit du premier luminaire LED sur le marché pour montage suspendu sur câble, et aussi le premier qui réalise un guidage optique des automobilistes. Le module LEDGINE permet à la ville d’économiser jusqu’à 30% de consommation énergétique par rapport aux lampes à vapeur de sodium et, grâce à la durée de vie utile de 60‘000 heures, assure des économies substantielles de frais d’entretien.

 

Faciles à démonter, les modules LED actuels peuvent se remplacer par des modules plus perfectionnés plus tard sans qu’il soit nécessaire de modifier les luminaires ou leur conception de base. Ainsi, plus tard, la ville pourra profiter à peu de frais des augmentations d’efficacité qui vont inévitablement suivre le développement de la technologie LED. Avec leur lumière blanc neutre, le bon rendu des couleurs et le flux lumineux de 7‘000 lumens les appareils UrbanSky répandent une ambiance lumineuse agréable et augmentent la sécurité par les meilleures conditions de visibilité. Actuellement, la ville de Stuttgart planche sur d’autres projets de rénovation avec le luminaire UrbanSky.

D'autres informations uniquement pour les journalistes    

 

Philips AG

Suzy Chisholm

Telefon: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

A propos de Philips

Royal Philips Electronics, dont le siège principal est aux Pays-Bas, est une entreprise possédant une offre variée de produits pour la santé et le bien-être. L'objectif principal de l'entreprise est d'améliorer la qualité de vie des gens par l'introduction d'innovations techniques. En tant que fournisseur leader mondial dans les domaines Healthcare, Lifestyle et Lighting, Philips intègre - en harmonie avec la promesse de marque "sense and simplicity" - des technologies et des tendances de design dans des nouvelles solutions conçues en fonction des besoins des consommateurs et reposant sur une vaste étude de marché. Philips emploie environ 121 000 personnes réparties dans plus de 100 pays. Avec un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros en 2011, l'entreprise occupe la première position sur le marché dans les domaines de la cardiologie et de la médecine d'urgence, dans la prise en charge médicale à la maison et dans le domaine des solutions d'éclairage innovantes et efficaces en terme d'énergie, de même que dans les produits Lifestyle pour le bien-être personnel. Par ailleurs, Philips est le fournisseur leader de rasoirs et de produits de soins corporels pour hommes, d'articles de divertissement portatifs et de produits de soins dentaires. La succursale suisse de Philips emploie quelque 250 collaborateurs à Zurich, Zofingen et à Gland. Plus sur Philips dans Internet: www.philips.ch.