Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Trulifi de Signify répondre aux normes de cryptage

    11 juin 2025

    Le réseau de communication basé sur la lumière Trulifi de Signify est le premier à répondre aux normes de cryptage les plus élevées

     

    • Trulifi 6004 devient le premier système LiFi au monde à inclure une méthode d’encryptage   validé FIPS 140-3, établissant une nouvelle norme en matière de sécurité des données sans fil.
    • Signify élève la barre des communications sans fil cryptées dans les bureaux, les soins de santé et les secteurs à haute sécurité.

     

    Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de l'éclairage, a annoncé aujourd'hui que son système Trulifi 6004 est la première technologie Light Fidelity (LiFi) à recevoir la validation FIPS 140-3, une norme de sécurité d’encryptage avancée émise par le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis. Cette étape fait de Trulifi 6004 la seule solution LiFi validée pour répondre aux exigences FIPS 140-3, largement reconnues dans les secteurs public et privé comme la référence pour sécuriser les données sensibles et critiques pour les entreprises.

    La validation FIPS 140-3 renforce que notre technologie Trulifi offre une alternative entièrement évolutive et basée sur des normes pour les organisations exigeant une sécurité sans fil robuste. Dans les secteurs où la confidentialité, la protection des donnéeset la résilience numérique sont essentielles, c'est un véritable changement de donne.”

     

    Ron Timmermans
    Global Product Manager Trulifi chez Signify

    Alors que les menaces cybernétiques deviennent plus complexes, les organisations recherchent des innovations au-delà du statu quo. Le LiFi, qui utilise la lumière plutôt que les ondes radio pour transmettre des données, offre une approche fondamentalement différente de la connectivité. En confinant les transmissions aux limites physiques d'une pièce et en évitant l'exposition aux fréquences radio, le LiFi réduit considérablement le potentiel d'écoute clandestine et d'interférence. La validation FIPS 140-3 fournit l'assurance que le module d’encryptage de Trulifi 6004 répond aux normes les plus élevées en matière de protection de la confidentialité et de l'intégrité des données. Elle signale également une maturité croissante sur le marché du LiFi – le positionnant non seulement comme un concept futuriste, mais comme une option viable et sécurisée pour les entreprises d'aujourd'hui.

     

    Trulifi 6004, conçu pour une installation et un déploiement rapide, utilise une lumière infrarouge invisible pour créer des liens sans fil sécurisés d’un point source à  de multiples utilisateurs pour les zones hautement sécurisées. Chaque point d'accès Trulifi 6004 peut connecter jusqu'à 16 utilisateurs sans dépendre des signaux WiFi ou cellulaires traditionnels, ce qui le rend idéal pour les espaces où la communication RF est restreinte, peu fiable ou indésirable – des hôpitaux et institutions financières aux bureaux et aux ateliers de fabrication de haute technologie. En plus d'être intrinsèquement plus sécurisé, le système est évolutif et rapide à installer, aidant les équipes informatiques à améliorer la résilience de l'infrastructure sans perturbation significative.

     

    Alors que les organisations sont confrontées à des risques numériques croissants, des violations de données aux vulnérabilités des réseaux, le besoin d'une infrastructure sans fil plus sécurisée n'a jamais été aussi urgent. En offrant une alternative robuste et validée par des normes aux réseaux sans fil traditionnels, Signify contribue à redéfinir la manière dont les entreprises pensent à la connectivité sécurisée à l'ère du risque numérique.

     

    Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:

    Signify Corporate Communications

    E-mail: communications@signify.com

     

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le chef mondial de l’éclairage pour les professionnels et les consommateurs. Nous sommes fiers d’offrir au marché les meilleures marques d’éclairage au monde, notamment Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics et bien d’autres. Nos produits avancés, nos systèmes connectés et nos services permettent de libérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur.

     

    En 2025, nous avons réalisé des ventes de 5,8 milliards d’euros, comptions environ 27 000 employés et étions présents dans plus de 70 marchés. Nous faisons partie de l’indice Dow Jones Sustainability World Index, avons obtenu une cote « A » du CDP pour notre performance et notre transparence en matière climatique, et détenons la cote Platine d’EcoVadis.

     

    Les nouvelles et mises à jour de Signify sont disponibles dans la section Salle de presse, ainsi que sur LinkedIn et Instagram. Les renseignements destinés aux investisseurs se trouvent dans la section Relations avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Signify remporte 14 prix iF Design

      mars 18, 2026

      Signify remporte 14 prix iF Design

    • Signify lance Brighter Lives, Better World 2030

      mars 09, 2026

      Signify lance Brighter Lives, Better World 2030

    • Deux cadres de durabilité

      février 19, 2026

      Deux cadres de durabilité