Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    La Fondation Signify célèbre l'éclairage de 10 millions de vies

    15 May 2025 

    La Fondation Signify célèbre l'éclairage de 10 millions de vies

    • La Fondation Signify partage une étape importante dans l'autonomisation des communautés défavorisées dans son rapport annuel 2024 publié aujourd'hui.

     

    Amsterdam, Pays-Bas – La Fondation Signify a annoncé aujourd'hui qu'elle avait atteint son objectif de 2025 de permettre l'accès à la lumière pour plus de 10 millions de personnes dans le monde. Cette réalisation, ainsi qu'un aperçu du travail de la Fondation pour améliorer la vie des communautés défavorisées, est présenté dans son rapport annuel 2024, publié aujourd'hui.

     

    Le rapport de cette année raconte une histoire de transformation – où la lumière n'est pas seulement une utilité, mais un catalyseur pour la sécurité, l'apprentissage et les moyens de subsistance. En 2024 seulement, la Fondation a atteint plus de 1 million de personnes grâce à des interventions d'éclairage dans 28 projets dans 17 pays. Des écoles et cliniques de santé éloignées aux villages et camps de réfugiés, chaque lumière aide à provoquer un changement qui va bien au-delà de l'illumination.

    Avec les lumières fournies par la Fondation Signify, il y a plus de visibilité dans la région, donc nous pouvons passer plus de temps à l'extérieur à partager avec nos voisins. Cela nous permet également d'éduquer les enfants plus longtemps et plus en sécurité. Cela crée un environnement où les enfants peuvent jouer, apprendre et construire un avenir meilleur. Je leur rappelle toujours de profiter des opportunités qu'ils ont, car beaucoup d'autres ne les ont pas”

     

    partage Emiliane, gardienne à la maison Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) en République dominicaine où des lumières ont été installées cette année.

    Depuis sa création, la Fondation Signify a été motivée par sa mission de permettre l'accès à la lumière – que ce soit pour fournir une aide humanitaire et une réponse aux catastrophes ou pour soutenir le développement des compétences dans les communautés défavorisées. En poursuivant cela, la Fondation utilise l'expertise et les connaissances de Signify pour aider à développer et fournir des systèmes d'éclairage durables et facilement accessibles qui ont un impact significatif sur la vie des gens.

     

    Nous sommes extrêmement fiers d'avoir atteint notre objectif d'éclairer 10 millions de vies avec un accès fiable à la lumière – un catalyseur de développement qui n'est pas disponible pour plus de 750 millions de personnes dans le monde. En regardant vers l'avenir, nous nous engageons à apporter plus d'éclairage durable aux communautés défavorisées, en construisant des ponts et en les aidant à bénéficier du pouvoir de la lumière”

     

    Harry Verhaar, président du conseil d'administration de la Fondation Signify.

    Alors qu'elle se tourne vers son ambition de 2030, la Fondation continue de créer des opportunités, de renforcer la récupération et la résilience des communautés défavorisées. En 2025 au Kenya, la Fondation déploie une éducation à la durabilité pour les étudiants et les enseignants – les équipant de connaissances sur l'efficacité énergétique.

     

    Au-delà des chiffres, le rapport annuel 2024 capture la résilience qui définit l'approche de la Fondation. Il offre également un aperçu de ce qui est à venir : une montée en puissance grâce à des partenariats de partage d'efforts à long terme, reliant les interventions d'éclairage à l'emploi des jeunes, ainsi que des initiatives pour apporter l'éducation à la durabilité dans les écoles locales.

     

    Ce voyage ne serait pas possible sans le dévouement des partenaires de la Fondation Signify et du réseau plus large de Signify – travaillant ensemble pour créer des avenirs plus lumineux et plus prometteurs.

     

    Le rapport annuel complet est maintenant disponible.

     

    Impact en chiffres 
     

    • Prolonger les heures d'étude et soutenir les enseignants : Plus de 890 écoles, foyers pour enfants et terrains de jeux ont été éclairés dans le monde entier, y compris 14 000 lumières LED données à 720 écoles en Égypte, améliorant l'apprentissage de plus de 117 000 étudiants.
    • Éclairer les zones rurales, surtout la nuit : 136 établissements de santé ont reçu un éclairage, ainsi que 139 villages et colonies informelles, l'Indonésie recevant plus de 3 000 lampadaires solaires pour éclairer les zones rurales, réduisant également la dépendance au kérosène.
    • Améliorer la sécurité des femmes et des filles : Dans le camp de réfugiés de Kobe en Éthiopie, le pourcentage de zones à haut risque éclairées est passé de 9,48 % à 33,39 %.

    À propos de la Fondation Signify 

     

    La Fondation Signify, principalement financée par Signify, est une organisation indépendante à but non lucratif dont la mission est de permettre l'accès à la lumière pour les communautés défavorisées à travers le monde. Pour plus d'informations sur la Fondation Signify, visitez le site web : https://www.signify.com/global/our-company/signify-foundation

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Signify lance Brighter Lives, Better World 2030

      mars 09, 2026

      Signify lance Brighter Lives, Better World 2030

    • Deux cadres de durabilité

      février 19, 2026

      Deux cadres de durabilité

    • Philips Dynalite devient Signify Dynalite

      février 18, 2026

      Philips Dynalite devient Signify Dynalite