WiZ annonce le lancement de la Sync Box HDMI avec rétroéclairage
Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce aujourd'hui le lancement d'un boîtier de synchronisation HDMI avec rétroéclairage TV pour sa marque d'éclairage intelligent WiZ. Vous allez vous immerger dans un monde de couleurs et d'ambiances dynamiques. Avec le nouveau Sync Box HDMI WiZ avec rétroéclairage TV, vous disposez désormais d'un moyen simple et abordable de synchroniser votre éclairage avec vos programmes de divertissement préférés. Par exemple, une soirée cinéma, une compétition sportive ou une partie gaming qui prendront une toute dimension nouvelle. Les nouvelles barres lumineuses Gradient et les lampadaires Gradient ont été spécialement conçues pour compléter à merveille votre expérience de synchronisation TV. Après avoir été configurés dans l'appli WiZ, ces luminaires synchronisent leurs couleurs avec le contenu affiché à l'écran pour créer une expérience d'éclairage surround époustouflante.
Donnez du souffle à votre écran
La Sync Box HDMI WiZ avec rétroéclairage vous apporte tout ce qu'il faut pour donner du souffle aux images et aux son. Il suffit de connecter la Sync Box à un appareil multimédia HDM, par exemple un stick de streaming, un décodeur ou une console de jeux. Ensuite, vous fixez le ruban LED à l'arrière du téléviseur pour synchroniser l'éclairage avec les images de l'écran. Pas besoin de placer une caméra sur l'écran de votre téléviseur ni de procéder à un calibrage compliqué. Le boîtier prend en charge la norme HDMI 2.0 et les formats vidéo jusqu'à 4K à 60 Hz avec HDR10+/Dolby Vision. La Sync Box lit le signal vidéo directement depuis l'entrée HDMI, analyse instantanément la totalité de l'écran et envoie des signaux colorés ultra-précis vers l'éclairage. La Sync Box HDMI est équipée d'un ruban lumineux RGBIC segmenté sur 3 côtés. Donc, la pose à l'arrière du téléviseur est facile. Elle est disponible en deux formats différents, adaptés aux écrans de 55 à 65 pouces et de 75 à 85 pouces.
La configuration simple et l'expérience personnalisée font de la Sync Box HDMI WiZ la solution idéale pour tous vos moments TV. Avec les 4 modes de synchronisation préréglés (Cinematic, Vibrant, Relaxation, Rhythmic) et la possibilité de régler la luminosité, la saturation des couleurs et l'intensité, vous pouvez configurer l'éclairage de sorte que toutes les couleurs changent radicalement ou par transitions progressives, les couleurs s'adaptant subtilement à la teinte dominante à l'écran. La Sync Box HDMI fonctionne avec toutes les lampes couleur compatibles WiZ et prend en charge le Wi-Fi et le Bluetooth. Vous pouvez connecter à la Sync Box autant de lampes que vous voulez et les synchroniser avec votre téléviseur (à condition qu'elles soient connectées au même réseau Wi-Fi). Le Sync Box dispose également d'un microphone intégré qui capte le son de n'importe quelle source. Ainsi, les lampes changent leur couleur et leur intensité au rythme de votre musique préférée. Le contrôle est simple via appli WiZ, commandes vocales (avec Google ou Alexa) ou télécommande WiZ. Vous pouvez aussi activer la fonction Auto Switch dans l'appli pour que vos lumières synchronisées s'allument et se synchronisent automatiquement dès que la source multimédia HDMI émet un signal.
Maikel Klomp
Directeur commercial, WiZ Connected
Design compact, ambiance remarquable : les barres lumineuses Gradient
Les barres lumineuses WiZ Gradient créent un éclairage enchanteur dans n'importe quelle pièce. Chaque barre lumineuse peut être commandée individuellement et diffuse un dégradé de couleurs qui s'affichent simultanément, créant ainsi de superbes effets sur le mur. Les barres lumineuses Gradient peuvent être installées partout et sont livrées avec différents supports, ce qui vous permet de les placer horizontalement ou verticalement sur des comptoirs ou des bureaux, ou de les fixer derrière des téléviseurs et des écrans.
Des couleurs dans tous les coins : le lampadaire Gradient
Le lampadaire WiZ Gradient diffuse un dégradé multicolore avec un angle de rayonnement large, illuminant ainsi n'importe quelle pièce avec des effets époustouflants projetés sur les murs. Son design élégant et minimaliste s'intègre facilement dans n'importe quel coin et s'harmonise avec différents intérieurs. Grâce à sa conception monobloc pour une fonctionnalité plug-and-play sans faille, aucun montage n'est nécessaire.
Les barres lumineuses Gradient et le lampadaire Gradient créent une ambiance captivante en synchronisant les lumières avec la vidéo et la musique (Sync Box requise). Avec 16 millions de couleurs et des scènes préprogrammées telles que Party, Fireplace et Ocean, vous pouvez créer l'ambiance parfaite pour chaque occasion. Elles sont compatibles Matter, ce qui permet de les commander avec Alexa, Google Home et Apple HomeKit.
Plus d'infos sur www.wizconnected.com/nl-nl/explore-wiz/entertainment
Disponibilité
Produits mis sur le marché dans le monde entier à partir de mai 2025.
Kit de démarrage WiZ Entertainment avec HDMI Sync Box, y compris un ruban LED RGBIC pour écrans de 55 à 65 pouces
89,99 EUR
Kit de démarrage WiZ Entertainment avec HDMI Sync Box, y compris un ruban LED RGBIC pour écrans de 75 à 85 pouces
109,99 EUR
Barre lumineuse WiZ Gradient
59,99 EUR
Lampadaire WiZ Gradient
89,99 EUR
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.


septembre 10, 2026
Philips Smart Lighting lance un Screen Sync et des guirlandes lumineuses