México - Español

Philips Hue Beyond, la nueva línea de luminarios hue ahora en México

febrero 26, 2015

Philips, líder mundial en iluminación presenta Hue Beyond, un luminario innovador con dos fuentes de luz independientes, una dirigida hacia arriba y otra hacia abajo, que puedes ajustar al mismo tiempo o por separado. Esto significa que es posible tener luz blanca ajustable de alta calidad, necesaria para las tareas funcionales cotidianas en el hogar y al mismo tiempo es posible modificar el ambiente utilizando iluminación de colores para realzar los espacios. Esta última incorporación al portafolio de productos Philips Hue se destaca entre todas las características de conectividad del sistema, tanto de las técnicas o consejos de iluminación como de la interacción con más de 190 aplicaciones, mejorando la experiencia Hue.

 

Con Philips Hue Beyond tienes la flexibilidad para diseñar la iluminación que más te guste, por ejemplo, imagina tener un ambiente relajante por la noche en tu recamara con luz de cualquier color, mientras que también puedes tener luz blanca perfecta para leer. La elegante lámpara de mesa es ideal para una oficina en casa, la lámpara colgante queda perfecta sobre una mesa de comedor y el plafón de techo es perfecto para una sala de estar, un espacio que se usa de muchas maneras diferentes a lo largo del día.

 

Gracias a sus posibilidades de conectividad, Philips Hue Beyond puede alertarte cuando recibes un nuevo correo electrónico o avisar sobre un cambio de clima a través de una "notificación de luz," igual que Philips Hue. También tiene su propia interfaz intuitiva dentro de la aplicación Hue para controlar sus características únicas.

Philips Hue Beyond funciona a la perfección con toda la gama Philips Hue, lo que hace que sea fácil de conectarse a una red Hue ya existente, permitiendo mezclar tonos suaves en todo tu hogar. Ya sea incorporando Hue Beyond a una red existente o creando una nueva, la configuración es fácil, sólo asegúrate de que el puente inteligente está conectado a la red inalámbrica y después simplemente descarga la aplicación a tu dispositivo inteligente, enchúfalo y enciende la iluminación.

Philips Hue Beyond ya está disponible en México como lámpara de mesa, lámpara de techo y lámpara colgante. Descubre más en www.philips-hue.com/es-la

 

Para más información:

Tel.: +52 (55)  5269-9139

Lada sin Costo: 01800-508 9000

smartlight.mexico@signify.com

 

Síguenos en nuestras redes sociales y descubre más acerca de Philips iluminación: