España - Español

Signify lanza la nueva aplicación de Philips Hue

3 de junio de 2021

Signify lanza la nueva aplicación de Philips Hue preparada para el futuro

 
  • Mejora el rendimiento de la aplicación y la experiencia de usuario, además de presentar automatizaciones más sencillas, una nueva galería de escenas Hue y mucho más
  • Diseñada para ser la base del futuro de la iluminación inteligente
  • Incluye elementos de la interfaz de usuario de la anterior aplicación de Philips Hue y ha sido transformada para ser más elegante que nunca.

 

Madrid, España – Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, ha conseguido llevar a otro nivel la experiencia de millones de usuarios Philips Hue en todo el mundo con el lanzamiento de la cuarta versión de la aplicación Philips Hue. La aplicación ha sido reconstruida desde cero para convertirse en la base del futuro de la iluminación inteligente. Las nuevas actualizaciones han logrado mejorar el rendimiento de la aplicación tanto en su funcionamiento general como en la comunicación con el sistema de iluminación inteligente, al tiempo que ofrece una experiencia de usuario más intuitiva y mejorada.

Selección de la escena perfecta con facilidad a través de la mejorada pestaña de Inicio
 

La transformación de la aplicación es visible desde que se abre su rediseñada pestaña de Inicio. En ella, los usuarios pueden ver ahora todas sus luces de una sola vez con Tile View, lo que les permite controlar rápidamente las luces y crear escenas sin necesidad de tener que navegar por la aplicación. La nueva pestaña de Inicio incluye, también, una galería de escenas Hue elaboradas por los expertos en iluminación de la marca que permite a los usuarios descubrir y previsualizar la amplia gama de escenas Philips Hue a su alcance. Además, a través de la pestaña de Inicio se puede cambiar entre varios Hue Bridge rápidamente. Los usuarios que tienen diferentes hogares conectados a la misma aplicación o Hue Bridge separados en diferentes áreas de la casa, podrán ahora controlar su iluminación inteligente más rápido que nunca.

 

Un conjunto de posibilidades automatizadas
 

En la nueva aplicación los usuarios ya no establecerán rutinas, sino automatizaciones. La antigua pestaña de Rutinas se sustituye por la nueva pestaña de Automatizaciones, que ofrece opciones más avanzadas de personalización, permitiendo a los usuarios adecuar fácilmente y a su gusto su iluminación inteligente.

También está disponible una de las actualizaciones más solicitadas y esperadas: el geofencing multi-usuario. Cuando se utiliza la automatización de Coming home o Leaving home, la aplicación Hue comprueba ahora si hay alguien más en casa antes de ejecutar la automatización. Así, cuando la persona que controla la automatización sale de la casa, los miembros de la familia que también utilizan la aplicación Hue y que todavía están en casa no se quedarán a oscuras.

Por último, pero no menos importante, se ha mejorado el funcionamiento de las automatizaciones en la aplicación basadas en la puesta y la salida del sol. Ahora los usuarios pueden elegir la puesta de sol, la salida del sol o una hora específica para iniciar la automatización, así como para apagar sus luces después de la automatización.

Mayor facilidad de uso y personalización

En la cuarta versión de la aplicación Hue se han realizado más de un centenar de grandes y pequeñas mejoras en el diseño, dando como resultado una aplicación más fácil y agradable de usar en el día a día. Por ejemplo, los ajustes de las luces, habitaciones y áreas, que ahora se pueden configurar en cada sección de la pestaña de Inicio. Para añadir una nueva luz Hue a una habitación, ahora se puede hacer desde la propia pestaña de Habitación, así como en Ajustes. En otras palabras, las configuraciones más utilizadas están en un lugar más conveniente.

Organizar las áreas de entretenimiento también es ahora más fácil -y más divertido- con una nueva configuración en una vista isométrica 2.5D para determinar la ubicación exacta y la altura de las luces. Para hacerlo aún más sencillo las luces de la configuración cambian de color para que los usuarios sepan exactamente a cuáles se refieren.

Como líder mundial en el sector de la iluminación inteligente, el objetivo de Philips Hue es seguir mejorando sus productos y servicios con las últimas innovaciones. Los millones de usuarios en todo el mundo de la app Philips Hue están en la base de su nuevo lanzamiento. Analizamos las sugerencias y los comentarios e incluso co-creamos con nuestros usuarios a través de estudios de usabilidad y aplicaciones beta. Con el lanzamiento de la nueva app Philips Hue, marcamos el primer hito en el futuro de la iluminación inteligente. Es la nueva experiencia Philips Hue, y esto es sólo el principio. Estamos entusiasmados por compartir más innovaciones en el resto del año.”

 

George Yianni
Jefe de Tecnología Philips Hue en Signify

Escenas dinámicas: la próxima actualización
 

Signify ya ha anunciado una próxima actualización para la nueva aplicación Philips Hue con escenas dinámicas que será lanzada en verano de 2021. Con esta nueva función, cada una de las luces en la habitación o áreas pasará lentamente por los diferentes colores de la escena dinámica. En lugar de que cada luz permanezca de un solo color, las escenas dinámicas introducen un nuevo nivel de efectos de luz único creando una atmósfera como ninguna otra.

La nueva aplicación Philips Hue estará disponible para su descarga en la App Store y en Google Play Store a partir del 3 de junio de 2021. Además, durante la semana siguiente a la fecha de lanzamiento, la aplicación se actualizará automáticamente para los usuarios actuales de la aplicación Philips Hue, también a través de la App Store y la Google Play Store. Al abrir la nueva aplicación por primera vez, los usuarios serán guiados para trasladar sus ajustes actuales, escenas de luz y rutinas a la aplicación. Durante este proceso, conocerán las nuevas funciones y cambios de la aplicación.

Para más información sobre la nueva aplicación de Philips Hue visita https://www.philips-hue.com/es-es/explore-hue/apps/bridge.

Para más información:

 

Signify communications Spain & Portugal

Jordi Manrique

Tel: +34 672 221 958

E-mail: jordi.manrique@signify.com

Información para los medios de comunicacións

Imágenes

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el  índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.

 

Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más notas de prensa

  • Resultados de Signify en el tercer trimestre de 2026

    octubre 23, 2026

    Resultados de Signify en el tercer trimestre de 2026

  • Signify inaugura nueva oficina en España

    septiembre 08, 2026

    Signify inaugura nueva oficina en España

  • Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2026

    julio 24, 2026

    Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2026