EPBD Header Image

Una nueva era en la renovación de edificios en la Unión Europea.

Ya es posible gracias a Interact.

La Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) forma parte de la estrategia Renovation Wave de la Unión Europea, cuyo objetivo es acelerar las mejoras en materia de eficiencia energética de 35 millones de edificios para 2030, duplicando así la tasa de renovación en todo el continente1. En esta página obtendrás más información sobre los requisitos, la importancia del papel que desempeña la iluminación y cómo Signify Interact es tu solución ideal para instalaciones diseñadas para el futuro y conformes con la EPBD que transforman cualquier edificio pasivo en uno eficiente.

 

Porque cuando se hace bien, no se trata solo de una renovación, sino de una revolución.

What is the EPBD—and why does it matter for lighting image

¿Qué es la EPBD — y por qué es importante para la iluminación?

La Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) tiene como objetivo reducir el consumo de energía y las emisiones. Dado que los edificios representan el 40 % del consumo total de energía de la UE y el 36 % de sus emisiones de CO₂, la directiva exige una mejora drástica del rendimiento de los edificios. Establece nuevas expectativas de rendimiento para los edificios no residenciales en todos los Estados miembros de la UE. 

 

En este contexto, la iluminación desempeña un papel crucial, ya que es una de las formas más accesibles y eficaces de impulsar la eficiencia energética y apoyar la renovación impulsada por la EPBD.

¿Cuáles son los nuevos requerimientos para edificios?

Automatización de edificios y sistemas de control (BACS) – como Signify Interact – son necesarios en edificios no residenciales

  • Antes de 2025 para edificios con más de 290 kW HVAC

  • Antes de 2030 para edificios con más de 70 kW HVAC

Sistemas de control de la iluminación con detección automática de ocupación también serán necesarios en edificios no residenciales

  • Antes de 2028 para edificios con más de 290 kW HVAC

  • Antes de 2030 para edificios con más de 70 kW HVAC

Signify Interact — desarrollado para el ahora, diseñado para el mañana

Hoy es iluminación inteligente. Mañana será la integración completa del edificio. 

Elige Interact para tu proceso de renovación impulsado por la EPBD.

Beneficios de Interact para edificios inteligentes

Fast icon

Rápido

Con su intuitiva aplicación, la configuración de las luminarias es rápida y sin complicaciones. La instalación inalámbrica ahorra tiempo de trabajo y costes. 

Scalable icon

Escalable

Interact se adapta a cualquier tamaño de edificio. Sin herramientas adicionales. Sin procesos separados. Solo un sistema de referencia.

Future-proof icon

Preparado para el futuro

Un diseño escalable, en la nube. Interact se adapta a las necesidades de cualquier proyecto y sus oportunidades futuras.

Dado que nuestro sistema de iluminación Interact cumple los requisitos de iluminación de un edificio de clase A según la norma ISO 52120-1, se pueden alcanzar los siguientes resultados EPBD:

Área EPBD

Qué ofrece Signify Interact para edificios inteligentes

Iluminación eficiente energéticamente

- Reducción del desperdicio de energía gracias a controles inteligentes


Controles automáticos de iluminación


- Detección de presencia y luz natural

- Control y regulación por zonas

Integración de sistemas de automatización y control de edificios (BACS)

- BACnet/IP a través de la pasarela Signify Interact

- API en la nube para la integración de HVAC y BMS


Informes y optimización energética


-  Panel de control y datos exportables para respaldar la gestión energética y la elaboración de informes.

Preparación de edificios para el futuro

- Las herramientas e infraestructura de puesta en marcha en la nube, junto con las interfaces locales, están diseñadas para dar soporte a futuros desarrollos de proyecto.

Offices

Oficinas

Industry

Industria

Schools

Centros educativos

Healthcare

Cuidado de la salud

Discover portfolio

La mejor iluminación LED de su clase

Elige entre nuestra amplia gama de lámparas LED, luminarias y sensores Interact Ready y energéticamente eficientes, todos ellos perfectamente adecuados tanto para nuevas construcciones como para renovaciones.

¿Te gustaría saber qué puede hacer por ti Signify Interact?

¿Quieres profundizar en la EPBD e Interact?

What is the EPBD

Qué es la EPBD

Obtén una explicación clara de la EPBD: qué es, por qué es importante y cómo está transformando los edificios de Europa.

 

Saber más (en inglés)

Five myths about the EPBD busted

Cinco mitos sobre la EPBD

Aclaramos conceptos erróneos comunes sobre la EPBD para ayudarte a entender lo que realmente nos espera.

Saber más

Podcast: World of the office in 2025

Podcast: World of the office in 2025

Explora cómo están cambiando los lugares de trabajo y cómo podrían ser unas oficinas más inteligentes y eficientes desde el punto de vista energético.

 

Escúchalo (en inglés)

Working together for effective EPBD adoption

Trabajando juntos para una adopción eficaz de la EPBD

Signify colabora con asociaciones para ayudar a los Estados miembros a garantizar una aplicación fluida y eficaz de la EPBD, aportando conocimientos especializados y soluciones prácticas que contribuyen a traducir los objetivos políticos en medidas eficaces.