Eindhoven, Países Bajos – Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación ha sido seleccionada como Proveedor Preferido de iluminación por el organismo rector global del fútbol, FIFA. Esto significa que la iluminación de Signify cumple con los más altos estándares de calidad de FIFA y que Signify es un proveedor de confianza y recomendado dentro de la industria del fútbol.
Como proveedor preferido de la FIFA para iluminación nocturna (FPP), Signify cumple con rigurosos requisitos de rendimiento de producto, producción e infraestructura del sistema. Signify también trabajará con el Programa de Calidad de la FIFA para impulsar la investigación y el desarrollo en iluminación deportiva, avanzando en los estándares técnicos para el futuro.
La iluminación Floodlights de los estadios de Signify han revolucionado la experiencia en el día del partido. La iluminación de clase mundial ayuda a garantizar una experiencia óptima para los jugadores, los espectadores y millones de televidentes. La iluminación superior juega un papel clave en el apoyo a las tecnologías basadas en óptica, como la tecnología del asistente de video, la tecnología de línea de gol y los sistemas de seguimiento óptico.
La iluminación de estadios de Signify también ofrece oportunidades para entretenimiento adicional en eventos importantes, por ejemplo, entretener a los fanáticos con espectáculos de luces personalizados antes, durante y después de los partidos.
Los estadios que trabajan con Signify como parte de su estatus de Proveedor Preferido de la FIFA pueden recurrir a una amplia gama de tecnología, incluyendo:
Arenavision LED gen3.5 - la iluminación LED innovadora ofrece una calidad de luz excepcional, una gestión térmica efectiva, una larga vida útil y es compatible con aplicaciones de control como el sistema de gestión de iluminación Signify Interact Sports Professional, que permite la gestión remota de la luz y la programación. El sistema cumple con los estándares internacionales de transmisión para cualquier deporte.
OptiVision LED gen3.5 - Sistema Floothlights - una solución completa para el deporte recreativo, desde los más simples hasta los más complejos. Cumple con los más altos estándares de rendimiento, proporciona una calidad de luz excepcional, uniformidad, y asegura la seguridad y el confort visual. La amplia gama de ópticas asegura una distribución precisa de la luz con un mínimo de luz desperdiciada y, cuando se combina con controles, permite ahorros adicionales de energía de hasta el 65%.
Cada sistema de iluminación puede ser gestionado de forma remota en todo el recinto, incluyendo el campo, la fachada del estadio y las áreas de hospitalidad, lo que ayuda a mejorar la eficiencia operativa.
La iluminación de Signify se está utilizando actualmente en estadios de clase mundial en todo el mundo, incluido el Stadion Feijenoord en Róterdam, Países Bajos, donde un nuevo sistema de iluminación Arenavision ha mejorado la experiencia del día del partido para todos y proporciona ahorros de energía del 63 % en comparación con los sistemas anteriores.

Niels Geven,
Director Internacional de Deportes y Arenas de Signify
Signify tiene más de 60 años de experiencia trabajando con iluminación deportiva en una variedad de deportes, incluyendo fútbol, hockey, baloncesto, cricket y tenis. El líder mundial en iluminación también es el socio oficial de iluminación del equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1.
Para más información sobre la iluminación de arenas y estadios, haga clic aquí.
Integrated Communications Manager México & North Latam
Diana Flores
Tel: +52 1 55 8023 1300
Correo electrónico: diana.flores@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) es la empresa líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores y líder en iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados por datos, dan valor al negocio y transforman la vida en los hogares, los edificios y los espacios públicos. Con ventas de 6,500 millones de euros en 2020, contamos con aproximadamente 39,000 empleados y tenemos presencia en más de 70 países. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para ofrecer vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido nombrados Líderes de Industria en el índice de sostenibilidad de Dow Jones durante dos años consecutivos. Las noticias de Signify están en el Newsroom, Twitter, LinkedIn e Instagram. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.


julio 23, 2026
Signify fortalece portafolio OEM con Xitanium como marca independiente respaldada por Signify