Centroamérica - Español

Jumbo Altos del Country apuesta por una iluminación más eficiente y sustentable de la mano de Signify

 

1 de julio de 2025

  Un caso de éxito que demuestra el poder de la luz para crear entornos comerciales de primer nivel, eficientes y sofisticados.

 

Comprar en el supermercado puede ser una experiencia rutinaria… o convertirse en algo totalmente distinto. Esa fue la apuesta detrás de la nueva tienda Jumbo Altos del Country, un espacio que combina diseño, tecnología y sostenibilidad para crear un ambiente único, acogedor y lleno de luz.

 

Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, esta tienda no sólo redefine la experiencia de compra, también marca un nuevo estándar en cómo se iluminan los espacios comerciales modernos: con eficiencia, con propósito y con estilo.

 

Diseñada como una experiencia inmersiva para los compradores, esta tienda del Grupo Cencosud —una de las compañías de retail con mayor número de metros cuadrados en Latinoamérica— es un ejemplo de cómo la tecnología lumínica adecuada puede transformar por completo la experiencia de compra. En línea con su visión de innovación y sostenibilidad, la compañía confió en Signify como socio estratégico para iluminar su nueva tienda en la capital colombiana y hacer que cada espacio tuviera un ambiente atractivo, eficiente y destacara la arquitectura de vanguardia del proyecto.

Interior architecture

Diseño sofisticado y experiencia de compra única, los principales desafíos

 

Desde que entras, se nota que cada detalle fue pensado para cautivar. La luz te guía, te invita a explorar, resalta lo mejor de cada rincón: la frescura de los productos, la calidez de la panadería, la sofisticación de la zona de vinos. No es casualidad. Es el resultado de un diseño de iluminación pensado para conectar con los sentidos y transformar el momento de comprar en algo mucho más agradable.

 

Esta nueva tienda del Grupo Cencosud fue diseñada como una experiencia inmersiva. Y la luz es protagonista. Porque iluminar bien no es solo ver mejor, es también sentir mejor. Para lograrlo, Signify instaló más de 3.000 luminarias LED en diferentes temperaturas de color y un acabado negro que armoniza con la estética de la tienda.

 

En total, los casi 2,700 metros cuadrados de espacio interior fueron iluminados con una propuesta que combina eficiencia energética con uniformidad lumínica a lo largo del supermercado, para adaptarse a las expectativas sensoriales del consumidor. De este modo, la luz cumple un papel protagónico para crear una experiencia inmersiva, acompañar la intención de compra y realzar la calidad de los productos.

 

Iluminación exterior con impacto urbano: una experiencia visual que comienza antes de entrar

 

La experiencia inicia desde afuera. Con más de 4.400 metros cuadrados de iluminación arquitectónica dinámica, la tienda no solo brilla en su interior, sino que también se convierte en un punto de referencia urbano. A través de luminarias Vaya Free Form de Color Kinetics en tono blanco, Signify logró resaltar los acabados arquitectónicos de la fachada, creando un entorno llamativo que impacta e invita a conocer la tienda. Además, el diseño lumínico exterior genera un aporte al espacio público, pues mejora la visibilidad nocturna sin generar contaminación lumínica innecesaria.

 

Para los parqueaderos y áreas exteriores de alto tráfico, se eligieron luminarias herméticas que garantizan alta durabilidad, seguridad y eficiencia energética. Estas cualidades no solo dan cuenta de la filosofía sustentable de Signify, sino que también inspiran confianza y respaldo técnico al considerar la especificidad de todos los detalles lumínicos de la tienda.

 

Iluminar cada espacio según su propósito fue clave para crear una experiencia envolvente y personalizada, conservando la arquitectura y estética de la tienda. Un enfoque que acompaña de forma natural la intención de compra del cliente”.

 

Juan Carlos Aguilera, director del canal profesional en Centroamérica para Signify

Economía circular en acción: luminarias impresas en 3D

 

Uno de los hitos más innovadores del proyecto fue la incorporación de 34 luminarias impresas a la medida en 3D por Signify para la tienda Jumbo Altos del Country, fabricadas con materiales reciclados. Estas luminarias además, son 100% reciclables cuando finalicen su vida útil. Estos esfuerzos, hacen parte de la visión de economía circular de Signify y que Cencosud decidió incorporar en este proyecto, para dar un paso adelante en la construcción de un sector retail más consciente de los retos ambientales que enfrentamos como sociedad.

 

Esta innovación marca un hito en materia de diseño arquitectónico, mientras refuerza el compromiso de Grupo Cencosud con la sustentabilidad, uno de los pilares fundamentales de su estrategia empresarial en todos los países donde operamos.

Una alianza estratégica para el futuro del retail

 

Este proyecto no es un caso aislado. Hace parte de una transformación mayor en la que Signify y Grupo Cencosud trabajan juntos para modernizar sus tiendas en la región, con espacios más eficientes, confortables y comprometidos con el medio ambiente.

 

Porque la luz, cuando se usa con intención, transforma. Mejora la experiencia, inspira decisiones más conscientes y crea conexiones más humanas.

 

La nueva tienda Jumbo Altos del Country es un ejemplo de cómo el retail puede evolucionar. Con diseño, con tecnología y, sobre todo, con visión. Una visión que ilumina el presente… y también el futuro.

 

Conoce más de ColorKinetics en nuestra página.

Acerca de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es la empresa líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores y líder en iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados por datos, dan valor al negocio y transforman la vida en los hogares, los edificios y los espacios públicos. Con ventas de 7,500 millones de euros en 2022, contamos con aproximadamente 35,000 empleados y tenemos presencia en más de 70 países. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para ofrecer vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido nombrados Líderes de Industria en el índice de sostenibilidad de Dow Jones durante dos años consecutivos. Las noticias de Signify están en el Newsroom, Twitter, LinkedIn e Instagram. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

Meydan Bridge

Más blogs

  • Un caso de éxito que demuestra el poder de la luz

    junio 06, 2025

    Un caso de éxito que demuestra el poder de la luz

  • El aeropuerto internacional más importante de Colombia, implementa la iluminación impresa en 3D

    julio 16, 2025

    El aeropuerto internacional más importante de Colombia, implementa la iluminación impresa en 3D

  • Monserrate: una joya patrimonial que hoy brilla con luz propia gracias a Color Kinetics

    julio 11, 2025

    Monserrate: una joya patrimonial que hoy brilla con luz propia gracias a Color Kinetics