Sugerencias

    Signify concientiza sobre la importancia del confort visual 

    8 de noviembre de 2018
     
    • Se prioriza el control del peso, el estrés y el estado físico antes que el cuidado de la vista.
    • A nivel mundial, más de la mitad (57%) de las personas no se realizan exámenes de la vista con regularidad.
    • Esto sucede a pesar de que el adulto promedio pasa más de seis horas por día mirando una pantalla y más de la mitad (56%) sufre efectos secundarios como la fatiga ocular. 
    • En la actualidad, solo dos de cinco personas (42%) utilizan una iluminación que es más adecuada para la vista.

    Buenos Aires, Argentina – Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, publicó hoy hallazgos que revelan que el cuidado de la vista no es una de las principales prioridades para los adultos en el mundo. Dichas conclusiones surgen en una época de niveles récord de miopía y cuando la Organización Mundial de la Salud prevé que una de cada dos personas será miope a 2050. Asimismo, aseguran que habrá más casos de fatiga ocular dado que las personas pasarán más tiempo dentro de sus casas frente a pantallas de computadoras y/o dispositivos inteligentes. En la actualidad, el cuidado de la vista ocupa un papel secundario si se lo compara con el cuidado físico y la pérdida de peso, más allá de que las personas dependan de la vista para vivir el día a día.

     

    El estudio, que tuvo como muestra más de 8000 adultos en tres continentes, se realizó para explorar la relación entre la iluminación mediante LED de calidad y el confort visual. La investigación demostró que aunque la persona promedio pasa más de seis horas por día mirando una pantalla, el 42% utilizan actualmente una iluminación que es más agradable a  los ojos. Solo un tercio (32%) de las personas en el mundo tienen en cuenta la comodidad que brinda una luz a la vista al momento de decidir qué comprar.

     

    Asimismo también se descubrió que cuando se trata del bienestar personal, el confort visual no ocupa un lugar prioritario para el bienestar. En la actualidad, más de dos tercios de las personas a nivel mundial (68%) usan el peso y el acondicionamiento físico (57%) como indicadores de salud y bienestar en general y solo un tercio (34%) consideran que la vista es un signo de bienestar general. La mitad de las personas encuestadas mencionaron el cuidado de la vista como una de las tres principales prioridades del bienestar personal y solo el 43% visita al oculista con regularidad.

     

    La importancia de la luz

    Cuando se trata de iluminación y confort visual, las personas no actúan de acuerdo a sus convicciones. Aunque el 74% de los encuestados están de acuerdo con que la luz de calidad influye en la comodidad visual, solo el 42% elige activamente una iluminación más agradable a  la vista.

    La iluminación de calidad no solo está relacionada con la longevidad sino que también es increíblemente importante cuando nos aseguramos de que los ojos se sientan cómodos. Es muy importante que las personas elijan los LED de alta calidad que no tengan un parpadeo visible. En este sentido, nuestro equipo de científicos innova continuamente para desarrollar productos líderes en calidad, que los consumidores quieran, porque son más adecuados para la vista"

     

    Germán Fiocchini

    Marketing Manager para Cono Sur de Signify

    Estándar de Philips EyeComfort

    Los científicos de Signify han desarrollado el*. Aparte del parpadeo, el estándar evalúa los criterios clave de comodidad como deslumbramiento, efecto estroboscópico, seguridad fotobiológica, efectos de atenuación, regulación y reproducción del color, que son factores que pueden afectar la comodidad visual. Por ello, los LEDs Philips EyeComfort son revisados para asegurarse de que superan los estándares prescritos mientras proporcionan menor consumo de energía y una vida útil promedio de más de una década. A partir de 2018, todas las lámparas y luminarias LED Philips ya cuentan con  el estándar de EyeComfort.

    Signify se convirtió en el nuevo nombre de la empresa Philips Lighting a partir del 16 de mayo de 2018. El nombre legal de Signify se adaptará en  Argentina  a principios de 2019. Para obtener más detalles sobre el Estándar de Philips EyeComfort y los detalles de los productos, visite www.philips.com/eyecomfort

     

    Acerca de la investigación

    Todas las cifras, a menos que se indique lo contrario, pertenecen a la investigación que realizó ResearchNow. La investigación se realizó en julio de 2017 y se encuestó a más de 8000 adultos de once mercados diferentes: China, República Checa, Francia, Alemania, Indonesia, Polonia, España, Suecia, Tailandia, Turquía y los EE. UU. Las encuestas se completaron en línea.

     

    *Medición de Pst LM ≤ 1.0 de acuerdo con IEC 61547-1 y IEC 61000-4-15

    Para mayor información, por favor contactar:


    Latin America Integrated Communications Lead 
    Javier Antonio Tuirán
    Signify 
    Tel. (+52) 1 55 1850 6263 
    E-mail: javier.tuiran@signify.com

    Sobre Signify
    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para Internet de las cosas. Nuestros productos Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, brindan valor comercial y transforman la vida en hogares, edificios y espacios públicos. Con ventas en 2017 de 7,0 mil millones de euros, aproximadamente 32,000 empleados y una presencia en más de 70 países, revelamos el extraordinario potencial de la luz para vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido reconocidos Líderes en la Industria en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones durante dos años consecutivos. Las noticias de Signify se encuentran en la sala de prensa, Twitter y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Relaciones con los inversores.

    Street Lighting-Smart-iot

    Más comunicados de prensa

    • Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2023

      enero 26, 2024

      Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2023

    • Resultados de Signify en el tercer trimester de 2023

      octubre 27, 2023

      Resultados de Signify en el tercer trimester de 2023

    • Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2023

      julio 28, 2023

      Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2023