Österreich - Deutsch

„Sports Live“ erscheint für Philips Hue und Philips Smart Lighting

6. Mai 2026

Smarte Beleuchtung, die mitfiebert: „Sports Live“ für Philips Hue und Philips Smart Lighting (connected by WiZ) bringt das Stadion-Feeling nachhause

 

  • „Sports Live“ beruht auf Live-Daten, die automatisch mit den verbundenen Lampen und Leuchten synchronisiert werden
  • Die neue Funktion wird pünktlich zum Beginn des internationalen Turniers der Nationalmannschaften im Fußball 2026 ausgerollt und steht anschließend das gesamte Turnier über zur Verfügung
  • „Sports Live“ erscheint für Philips Hue und Philips Smart Lighting (connected by WiZ). Das Feature kann ganz einfach über die Apps von Hue und WiZ genutzt werden

 

HamburgSignify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, präsentiert mit „Sports Live“ ein neues Feature, das pünktlich zum weltweit größten Fußballturnier diesen Sommer eingeführt wird. „Sports Live“ greift auf Live-Spieldaten von Fußballspielen zurück, um entscheidende Momente wie Tore oder gelbe und rote Karten mit passenden Lichteffekten zu unterlegen. Das Geschehen auf dem Rasen wird so noch immersiver ins heimische Wohnzimmer transportiert. „Sports Live“ erscheint pünktlich zum größten Fußballevent des Jahres für Philips Hue und Philips Smart Lighting (connected by WiZ).

 

Echtzeit-Synchronisation, die auf Live-Daten basiert

 

Das Tempo und die Intensität des Spiels werden mit „Sports Live“ zuhause erlebbar: Sobald ein Tor fällt oder der Schiedsrichter eine Karte zückt, lösen die verbundenen Lampen und Leuchten einen passenden Lichteffekt aus.[1]

 

Das System ist auf Live-Erlebnisse ausgelegt. Zeitabläufe können fein abgestimmt werden, um geringfügige Übertragungsverzögerungen auszugleichen. Wird die Wiedergabe etwa pausiert, werden auch die Lichteffekte gestoppt. Nach Wiederaufnahme der Übertragung synchronisiert sich „Sports Live“ automatisch mit den Live-Spielergebnissen, um ein konsistentes und präzises Echtzeit-Erlebnis zu gewährleisten. Versorgt wird „Sports Live“ über eine integrierte Live-Sportdaten-API, die jedes Highlight erfasst.[2]

 

Auch in ruhigeren Spielphasen bleibt das Geschehen faszinierend: Die Beleuchtungssysteme können je nach Spielstand die Farben des führenden Teams oder warme Weißtöne bei einem Unentschieden wiedergeben. Wer es mit einem bestimmten Team hält, kann sich aber auch durchgehend die Farben der eigenen Mannschaft anzeigen lassen. So wird das TV-Erlebnis mit smarter Beleuchtung noch individueller.

 

Einfache Installation, nahtlose Synchronisation

 

Die Einrichtung ist schnell erledigt und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Die Nutzer*innen müssen lediglich ihr Lieblingsteam auswählen und kompatible Lichtpunkte mit „Sports Live“ verbinden – das System synchronisiert sich anschließend von selbst mit den Live-Spieldaten.

 

So funktioniert „Sports Live“ mit Philips Hue

 

Über die Hue Bridge werden alle Lampen und Leuchten mit der „Sports Live“-Software verbunden, um eine Echtzeit-Synchronisation zu gewährleisten. Weil das gesamte Hue Ökosystem untereinander vernetzt ist, lässt sich das Erlebnis je nach Einrichtung ganz einfach von einem einzelnen Raum auf zusätzliche Bereiche erweitern.

 

So funktioniert „Sports Live“ mit Philips Smart Lighting (connected by WiZ)

 

Philips Smart Lighting (connected by WiZ) kommuniziert über das Ökosystem von WiZ und ist somit lediglich auf ein bestehendes WLAN-Signal angewiesen. Eine Bridge ist nicht notwendig. „Sports Live“ kann ganz bequem über die WiZ Connected App konfiguriert werden, über die auch die Produkte kompatibler Marken wie WiZ selbst oder Philips Smart LED in das System integriert werden können. Das System unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Lampen und Leuchten, sodass sich das heimische Beleuchtungssystem nach Belieben erweitern lässt. In Kürze wird das WiZ-Portfolio um eine Reihe neuer Produkte von Philips Smart Lighting (connected by WiZ) erweitert.

Ein smartes Highlight für das persönliche Home-Entertainment
 

„Sports Live“ baut auf den smarten Entertainmentsystemen von Philips Hue und Philips Smart Lighting (connected by WiZ) auf, ohne dass dafür eine separate Synchronisationshardware erforderlich ist. Das neue Feature erweitert die Synchronisationsfunktion von Hue und Philips Smart Lighting (connected by WiZ) mit dem TV, wodurch die Nutzer*innen noch mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung ihres persönlichen Entertainment-Setups erhalten.

 

Mit ‚Sports Live‘ gehen wir einen Schritt über das klassische Angebot der bildschirmbasierten Beleuchtungssynchronisation hinaus. Indem wir die Live-Spieldaten in Echtzeit erfassen, erzeugen wir ein neues Maß an Präzision und Immersion, das jeden Fußball-Abend auf der Couch zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.”

 

John Smith,
Business Leader Connected Lighting bei Signify

Verfügbarkeit

 

„Sports Live“ ist für einen begrenzten Zeitraum verfügbar, beginnend mit dem ersten Spiel des weltweit größten Fußballturniers 2026. Anschließend kann „Sports Live“ über die gesamte Dauer des Turniers genutzt werden.

 

 

[1] Enthält blinkende Lichter, die bei Menschen mit photosensitiver Epilepsie oder anderen Lichtempfindlichkeiten zu Beschwerden führen können. Bitte seien Sie vorsichtig und stellen Sie die Nutzung sofort ein, wenn Symptome auftreten.

[2] Sports Live nutzt Live-Daten von Drittanbietern; daher ist der Dienst möglicherweise nicht immer verfügbar oder funktioniert nicht wie erwartet. Die Nutzererfahrung kann zeitweise variieren. Verfügbarkeit und Leistung können nicht garantiert werden.

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

 

Stefan Zander
Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-Mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller
Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-Mail: p.mueller@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Capital Markets Day 2026

    Juni 23, 2026

    Capital Markets Day 2026

  • Signify erweitert das Portfolio von Philips Hue um mehrere Neuheiten

    Juni 16, 2026

    Signify erweitert das Portfolio von Philips Hue um mehrere Neuheiten

  • Philips Skylight bringt das natürliche Tageslicht in den Innenraum

    Juni 08, 2026

    Philips Skylight bringt das natürliche Tageslicht in den Innenraum