Interior moderno con cálida iluminación ambiental y techo curvo

Ingeniería espectral

Diseñar la luz con un propósito


Basado en la ciencia, diseñada para la manera en que las personas ven, sienten y experimentan la luz


La iluminación es más que simplemente iluminar: da forma a cómo vemos, sentimos y vivimos las cosas. La luz correcta va más allá de la visibilidad; apoya nuestra visión, biología y emociones, influyendo en cada aspecto de nuestra vida diaria.

Por qué la luz importa
 

La luz nos impacta de tres maneras poderosas: la función visual afecta cómo vemos, la función biológica afecta cómo nos sentimos y la función emocional afecta cómo experimentamos la luz.

Persona en el pasillo del supermercado, claridad visual

Función visual

La luz define la claridad, la profundidad y el confort. Nos permite percibir el color, la textura y el contraste, haciendo que los espacios se sientan naturales y que los objetos se vean fieles a la realidad. La iluminación de alta calidad garantiza tonos de piel vibrantes y colores consistentes, creando ambientes funcionales y visualmente agradables.

Personas en una sala de espera moderna con iluminación brillante

Función biológica

La luz es un regulador clave de nuestro reloj interno y niveles de energía. La exposición a la luz brillante y fría durante el día mejora el estado de alerta y la concentración, mientras que la luz más suave y cálida por la noche invita al cuerpo a que se relaje. La iluminación bien diseñada contribuye a nuestro bienestar, confort y ritmos naturales, y nos ayuda a sentirnos energizados cuando lo necesitamos y relajados cuando descansamos.

Persona bajo una iluminación colorida al aire libre

Función emocional

La luz afecta profundamente el estado de ánimo y la atmósfera. Los tonos cálidos fomentan la intimidad y la calma, mientras que los tonos fríos promueven la concentración y la claridad. Al priorizar la experiencia humana, la iluminación puede transformar un espacio y crear sensaciones que se alineen con su propósito y las personas en él.

La mejor iluminación no consiste únicamente en cumplir con las normas técnicas: se trata de mejorar la visión, contribuir a la salud y dar forma a las emociones.

Calidad de la luz


La iluminación adecuada hace más que iluminar: mejora la claridad, contribuye al bienestar y crea experiencias que conectan, inspiran y dejan una impresión duradera.

Pasillo bien iluminado y limpio

Calidad espacial

Revela profundidad, textura y color natural, haciendo que los espacios sean visualmente claros y atractivos.

Primer plano de un ojo humano

Calidad temporal

La luz suave y estable reduce el cansancio ocular y la fatiga visual, manteniendo a las personas confortables y atentas.

Proyecto de arte público Umbrella Sky

Calidad espectral

El espectro de luz establece el estado de ánimo, contribuye a los ritmos biológicos y amplifica la experiencia emocional que le da identidad a un espacio.

Qué es la ingeniería espectral y por qué es importante
 

La ingeniería espectral es la ciencia de dar forma a la luz en su origen. Al ajustar el espectro, no solo en función de las métricas, puedes crear una luz que se vea bien, se sienta bien y se desempeñe bien para cada aplicación. 
 

Métricas como CCT y CRI describen la luz en números, pero no cuentan toda la historia. Las fuentes de luz pueden tener el mismo CCT y CRI, pero pueden verse completamente diferentes, ya que la percepción depende de la combinación espectral y el contexto circundante.
 

La calidad de la luz a menudo puede malinterpretarse o simplificarse demasiado. Estos son tres mitos comunes sobre la alta calidad de la luz, pero no pueden captar la experiencia completa de la luz.

El hecho
CCT describe cuán cálida o fría parece ser la luz, pero no captura cómo se percibe la luz en entornos reales. Dos luces con el mismo CCT pueden verse muy diferentes dependiendo de la distribución espectral, el cambio de color (Duv) y los materiales que iluminan. La ingeniería espectral considera estos y otros aspectos de la luz para crear la solución adecuada.

Combinaciones espectrales patentadas de Signify
 

Cada ambiente tiene su propio propósito en cuanto a la iluminación desde revelar color y textura en los comercios minoristas hasta crear un ambiente cálido y acogedor en los restaurantes, contribuir al confort y la concentración en los lugares de trabajo, o proporcionar experiencias relajadas y tranquilas a bordo de un crucero.
 

Nuestras combinaciones espectrales patentadas son el resultado de años de experiencia en la industria, un profundo conocimiento en materia de iluminación y la estrecha colaboración con clientes, diseñadores de iluminación y arquitectos. Juntos, creamos soluciones prácticas de iluminación ajustadas al espacio, la actividad y las personas que se encuentran en el espacio. Cada combinación se basa en una investigación validada, refinada a través de pruebas rigurosas y probada en entornos reales. 

Cafetería con asientos de color verde azulado e iluminación ambiental cálida

Interior – Combinaciones de luz prémium

Diseñadas para entornos minoristas, hoteleros, de ocio y restaurantes, nuestras combinaciones de luz Premium equilibran la vitalidad, el contraste y la elegancia, dando forma a experiencias que se sienten auténticas y visualmente claras.

Plaza de la ciudad por la noche con cálida iluminación exterior

Combinaciones de luz exterior

Nuestra combinación de luz exterior mejora la percepción de los colores durante la noche sin aumentar los niveles de luz, aumentando la visibilidad y la sensación de seguridad sin un brillo desagradable.

Estudiante en un aula con luz natural

BioUp

BioUp apoya el bienestar en ambientes modernos a través de la iluminación circadiana dinámica. Imita los patrones naturales de luz del día para ayudar a mantener sincronizado el ritmo biológico humano.

Iluminemos el futuro, juntos.

Cuando te asocias con Signify y Advance, proporcionamos décadas de conocimientos técnicos y productos innovadores, además de lo siguiente:

  • Asistencia de integración de diseño

  • Capacitación e incorporación

  • Herramientas de configuración y documentación

  • Soporte técnico continuo

Explora nuestras otras soluciones de iluminación para experiencias

¿Cómo podemos apoyarte?

Newsletter

Mantente actualizado con las últimas noticias, seminarios web, innovaciones y herramientas.

Videos

Mira videos de Advance en el canal de YouTube de Signify.

LinkedIn

Mantente al día con las últimas noticias de Advance en LinkedIn.