Brasil - Português

Philips patrocina palestra de visual merchandising em Recife.

Outubro 24, 2012

São Paulo, Brasil – A Philips do Brasil patrocina no próximo dia 25/10, em Recife (PE), a palestra do presidente no Brasil da Associação Internacional Retail Design Institute (RDI) e sócio-fundador da GH&ASSOCIADOS, George Homer. O encontro, destinado a lojistas e especialistas na área, abordará soluções para inspirar os participantes com os mais atuais conceitos de luminotécnica comercial, por meio da utilização correta da iluminação em diferentes segmentos do varejo, como parte da experiência de compra dos clientes.

 

“A iluminação em aplicações no varejo tem um papel fundamental não somente para dar destaque às mercadorias em exposição, mas também na gestão do consumo de energia do negócio”, afirma George Homer. Outro ponto importante, que será abordado na palestra, é a qualidade da iluminação para garantir bons índices de reprodução de cor, flexibilidade para a criação de cenários e baixo consumo de energia e calor, que garantem a sustentabilidade do negócio e já é uma realidade no mercado. “Em um projeto correto de iluminação, temos registro de redução de 50% no consumo de energia com iluminação e 30% com ar condicionado, já que os sistemas com LED emitem menos calor”, completa Marina Steagall, diretora de Marketing da divisão de Lighting da Philips do Brasil.

SERVIÇO

Data: 25 de Outubro de 2012

Local: Golden Tulip Hotel Recife Palace– Av. Boa Viagem, 4070 – Boa Viagem

Horário: 14h

Investimento: R$ 350,00 

 

Informações para imprensa

 

In Press - Relações com a imprensa

Fernanda Daprá / (11) 3330-3809 / fernanda.dapra@inpresspni.com.br

Daniel Cesaroni / (11) 3330-3837 / daniel.cesaroni@inpresspni.com.br

Camila Francis / (11) 3323-1533 / camila.francis@inpresspni.com.br

 

Philips - Relações com a Imprensa

Renata Marucci / (11) 96475-5004 / renata.marucci.santos@signify.com

Jéssica Zavecz / (11) 2125-0551 / jessica.zavecz@signify.com

 

Sobre a Philips

A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips Electronics da Holanda e atua no País há 88 anos. Líder dos mercados locais de eletroeletrônicos, eletrodomésticos portáteis, produtos para cuidados pessoais, lâmpadas, aparelhos de raios-X e sistemas de monitoramento de pacientes. Outras informações para a imprensa estão disponíveis no site da Philips do Brasil: www.philips.com.br.

 

Sobre a Royal Philips Electronics

A Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) é uma empresa do segmento de saúde e bem-estar, com foco em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações nas áreas de Saúde, Consumo & Estilo de Vida e Iluminação. Com sede na Holanda, a Philips encerrou o ano de 2011 com volume de vendas de 22.6 bilhões de Euros e, atualmente, emprega aproximadamente 122 mil funcionários que atuam nas áreas de vendas e serviços, em mais de 100 países. A companhia é líder de mercado em soluções para cuidados cardíacos, cuidados com a saúde em casa, soluções eficientes em iluminação e novas aplicações de iluminação, bem como bem como produtos de consumo e estilo de vida para o bem-estar pessoal, com forte posicionamento em barbeadores elétricos, entretenimento portátil e saúde bucal. Mais informações sobre a Philips podem ser encontradas no site www.philips.com/newscenter