Brasil - Português

Portfólio Philips para automóveis, caminhões, ônibus e motos

Maio 25, 2011

A Philips apresenta novidades em sua linha de soluções para veículos, com o lançamento da luz de rodagem diurna 24V (Daylight Running Light – DRL, na sigla em inglês) para caminhões e ônibus. O modelo se junta ao DRL 12V destinado para veículos de pequeno porte. Os novos produtos caracterizam-se pela alta durabilidade, resistência, além de oferecer mais segurança no trânsito. Os novos modelos vêm para complementar o portfólio de iluminação automotiva da Philips e soluções de mobilidade, capaz de atender às mais diferentes necessidades dos consumidores.

 

 

  A solução de LED para rodagem diurna DRL 24V é especial para caminhões e ônibus. Sua capacidade de iluminação é garantida pelas luzes Philips LUXEON® Rebel LED, que emite uma luz brilhante com menor consumo de energia quando comparado às lâmpadas halógenas e dura muito mais, até 5.000 horas. Feito especialmente para caminhões e ônibus, o modelo DRL 24V suporta grande quantidade de impacto e vibrações, diminuindo a necessidade de manutenção. Como maior comodidade, o Farol de Rodagem Diurna DRL 24V acende-se automaticamente quando o motor do veículo é ligado e desliga-se quando as luzes de estacionamento estão acesas.

 

 

A luz de rodagem diurna DRL 12V  é voltada para carros. e consiste em uma luz de LED que fica ligada durante todo o tempo em que o veículo estiver trafegando para ajudar a visibilidade dos motoristas também durante o dia. Seu formato ultra-slim se encaixa na maioria dos modelos de automóveis e sua luz branca e brilhante aumenta a visibilidade da sinalização rodoviária, tornando os longos trajetos menos cansativos. Com um pouco de atenção, até o próprio dono é capaz de instalar o produto, graças à facilidade de instalação do modelo.  

 

 

  O sistema purificador de ar para veículos GoPure Philips é o primeiro do tipo no mercado. Sua capacidade superior de fluxo de ar e filtragem consegue remover rapidamente poeira, pólen, bactérias e vírus, além de reduzir odores como o de cigarro e o cheiro de carro novo. O GoPure ainda descontamina o ar dos poluentes químicos e gases nocivos, tais como formaldeído, benzeno e compostos orgânicos voláteis. O modelo conta com um sensor inteligente, com indicador em LED, que mostra a melhora na qualidade do ar, além de outro indicador LED da hora de troca do filtro. Seu sistema de instalação é inteligente, com plugue de 12V, que permite instalar o aparelho no painel, na parte traseira dos bancos da frente ou no teto do carro.

Sobre a Philips do Brasil

A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips Electronics da Holanda e atua no País há 86 anos. Líder dos mercados locais de eletroeletrônicos, eletrodomésticos portáteis, produtos para cuidados pessoais, lâmpadas, aparelhos de raio-x e sistemas de monitoramento de pacientes. Outras informações para a imprensa estão disponíveis no site da Philips do Brasil: www.philips.com.br

Sobre a Royal Philips Electronics

A Royal Philips Electronics da Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) é uma empresa diversificada de saúde e bem-estar, com foco em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações oportunas.  Líder global em cuidados com a saúde, estilo de vida e iluminação, a Philips integra tecnologia e design ao prover soluções para as pessoas, baseadas fundamentalmente em pesquisas com consumidores e na promessa de marca “sense and simplicity”. Com sede na Holanda, a Philips emprega aproximadamente 119 mil funcionários em mais de 60 países. Com um volume de vendas de 25,4 bilhões de euros em 2010, a empresa é líder de mercado em soluções para cuidados cardíacos, cuidados com a saúde em casa, soluções eficientes em iluminação e novas aplicações de iluminação, bem como em produtos de consumo e estilo de vida para o bem-estar pessoal, com forte posicionamento em flat TV, barbeadores elétricos, entretenimento portátil e saúde bucal. Mais informações sobre a Philips podem ser encontradas no site www.philips.com/newscenter

Informações para a Imprensa:

Assessoria de imprensa Philips

Ketchum Estratégia/OneVoice

Rafael Borges / saude3@ketchum.com.br (11) 5090-8900 ramal 8547
Ana Carolina Garcia / ana.garcia@ketchum.com.br (11) 7615-4304 / 5090-8912
Juliana Wruck / juliana.wruck@ketchum.com.br (11) 8391-7648 / 5090-8924