Brasil - Português

Philips mostra últimas tecnologias em iluminação com LEDs na Expolux

Abril 6, 2010

O público ainda terá acesso a uma extensa gama de soluções completas de iluminação para diferentes aplicações no estande da empresa

 

A Philips do Brasil participa da 12ª Expolux, Feira Internacional da Indústria da Iluminação, que acontece entre os dias 06 e 10 de abril, no Pavilhão de Exposições do Anhembi em São Paulo. Alinhada a sua estratégia global, a empresa apresentará suas soluções de iluminação com foco em saúde e bem–estar, destacando-se as iluminações com LEDs, a linha 2010 de luminárias decorativas, soluções em iluminação pública, residencial, em escritórios, lojas, áreas externas e de estádios sempre no contexto de eficiência energética.

 

“Teremos nesta edição da Expolux um portfólio muito rico de inovações tecnológicas que permitirão aos profissionais da área e também ao público em geral ampliar seus conceitos e renovar suas expectativas de iluminação. Apresentaremos design, inovação e eficiência energética aliados para possibilitar as mais criativas soluções em iluminação”, afirmou o vice presidente de Lighting da Philips do Brasil, Fernando Stinchi.

 

Nos últimos anos, a luz incorporou um papel bem mais amplo do que somente iluminar um espaço, seja residencial, esportivo ou comercial. A luz vem assumindo o importante papel  de  desenhar, num ambiente, sensações e desejos de seu freqüentador. Hoje, a iluminação pretende trazer, além de um resultado estético, respostas às expectativas sensoriais que cada ambiente exige. A eficiência energética também tem desafiado a indústria no desenvolvimento de novas tecnologias.

 

Luminárias Decorativas

As luminárias decorativas da Philips aliam design inovador para todos os ambientes da casa, seguindo vários estilos de decoração, proporcionando um ambiente agradável, aconchegante, alegre e com mais vida. A Philips apresenta na Expolux a sua exclusiva Coleção 2010. Muito mais opções para iluminar e brilhar.

 

 




Ledino – a luz da inspiração

A Philips Ledino é a primeira linha completa do mundo em iluminação interna que usa a avançada tecnologia de LEDs. Grande destaque de lançamento da Linha de luminárias Decorativas na Expolux, a iluminação tem uma essência minimalista que vai além dos limites tradicionais, criando luzes e formas com um toque inspirador de pureza e leveza. A linha Ledino oferece uma vida útil operacional de até 20 anos economizando 80% de energia. Além disso, grande parte da linha Ledino possui dimmer, possibilitando o ajuste de intensidade de luz de acordo com o clima desejado.

 

 

Ecomoods – economizando com estilo

Ecomoods é a primeira linha de produtos residenciais de iluminação com preços acessíveis que combina design moderno com a mais avançada tecnologia de eficiência energética. As luminárias de baixo consumo energético Ecomoods não são apenas eficientes, são decorativas e emitem uma luz aconchegante, criando um ambiente confortável e relaxante.

 

 

Acessórios de Iluminação – iluminando seu mundo com cor

 

  A linha LivingColors proporciona infinitas opções de cores na ponta de seus dedos, ajudando a expressar seus sentimentos e a mudar o clima da sua casa. A linha de acessórios de iluminação oferece produtos inovadores que realçam o estilo de vida das pessoas com excelente desempenho e qualidade.

 

Iluminação Residencial

A Philips apresenta na Expolux diversas alternativas de iluminação eficiente para o ambiente residencial. Soluções que garantem ambientes aconchegantes e economizam energia através de LEDs Econic, lâmpadas halógenas EcoClassic30 e lâmpadas fluorescentes compactas como a Mini Twister.

 

 

Econic – a nova lâmpada de LED Philips para iluminação residencial

A lâmpada Econic oferece longa vida útil e menor consumo de energia comparado a lâmpada incandescente de 25W. Disponível na cor suave (3.000K), oferece vida útil de 25.000 horas, luz uniforme em toda a volta, baixo consumo de energia (5W substitui 25W) e é multi-tensão (100-240V).

 

 

MASTER LED 12W

 

 

A MASTER LED 12W é a solução da Philips com baixo consumo para substituição às incandescentes de 60W, sem perda de luminosidade, mas com o consumo reduzido proporcionado pela tecnologia LED, 80% a menos, e maior vida útil, 25 mil horas. Ela tem uma temperatura de luz de 2700K.

A nova lâmpada de LED Philips está concorrendo ao prêmio Bright Tomorrow Lighting (L Prize), sendo o único fabricante até hoje a se candidatar ao prêmio até o momento. Uma versão comercial estará disponível no segundo semestre de 2010

 

MASTER LEDtube

 

As lâmpadas de LED em formato tubular economizam 45% de energia quando comparadas as fluorescentes tubulares de 20 e 40W. Além disso, não possuem mercúrio em sua composição e funcionam diretamente na rede (100-240V), dispensado o uso de reatores. Não apresentam risco de choque na instalação.

 

 

Escritórios

 

 

Sustentabilidade e bem estar. No segmento de escritórios, o destaque é a luminária Savio, que com um design sofisticado oferece conforto e desempenho com a aplicação da luz dinâmica, tecnologia que adapta o tipo de iluminação para proporcionar maior produtividade no ambiente corporativo. Já a linha Master TL5 ECO apresenta redução de 10% no consumo e fácil aplicação nas luminárias de escritório.

 

Iluminação Pública

A iluminação arquitetônica desempenha um papel fundamental no modo como as pessoas sentem o ambiente em que vivem. Com a iluminação adequada e utilizada de forma criativa, é possível criar harmonia com as luzes deixando habitantes e visitantes encantados e seguros.

 

 

Para iluminação pública, a RoadStar é o grande destaque. Utilizando a tecnologia LED, a luminária para vias públicas tem uma excelente distribuição e uniformidade de luz, garantindo segurança com eficiência energética, baixo consumo e vida útil de até 70.000 horas

 

 

Iluminação Esportiva

 

 

Em ano de copa do mundo, a Philips proporciona as melhores soluções de iluminação para estádios visando proporcionar os melhores espetáculos esportivos. A iluminação de arenas é extremamente importante para garantir que jogadores e expectadores experimentem condições visuais ótimas a todo o momento. Na copa do mundo da África do Sul, a Philips proporciona iluminação de 6 dos 10 estádios.

 

O projetor ArenaVison Philips possui design diferenciado, sistemas óticos completos, eficiência, controle, fácil instalação, confiabilidade e flexibilidade, além de ser compacto e oferecer excelente qualidade de luz.

 

 

 

Iluminação de Lojas

Através da iluminação é possível dar destaque aos objetos, a cores e aos pontos de maior interesse valorizando o produto e promovendo a venda. Com as novas tecnologias da Philips pode-se transformar a experiência de compra dos consumidores, mudando as cores e tonalidades de luz branca dos ambientes das lojas com o conceito Ambiscene. Inovação, tecnologia para um sistema muito mais flexível e dinâmico.

 

Sistema Lexel DLM

 

Uma solução de LED flexível que permite criar milhões de tons de branco (2.700 a 6.500K) e cores em uma única fonte. É o sistema ideal para criar um ambiente para destcar produtos dentro de lojas, sem esquecer a eficiência energética aliada ao baixo consumo.

 

 

 

Fortimo

 

 

É um sistema com alto fluxo luminoso de 1.100 lm (18W) e 2.000 lm (32W). Com cores consistentes entre diferentes módulos e alta qualidade de LED branco. O diferencial desse sistema é a possibilidade de troca de cores e luminosidade em um ambiente para proporcionar diversas sensações e destacar produtos na loja.

 

 

 

MASTER Colour Elite CDM-T

Com o sistema MASTER Colour Elite a Philips oferece uma solução de design e sofisticação para a iluminação de lojas. Uma fonte de luz que garante muito mais brilho e destaque aos produtos, com excelente reprodução de cores e menor depreciação do fluxo luminoso ao longo da vida. Apresenta economia de até 60% no consumo de energia quando comparada a lâmpadas halógenas. Opera com reator eletrônico.

 

 

Os visitantes ainda poderão conferir palestras com os temas: LED– Tecnologia inovadora, Sistemas de iluminação para lojas com eficiência e design, Iluminação residencial – charme aliado à economia de energia, Flexibilidade e eficiência energética para escritórios e Sistemas de Iluminação para áreas externas e esportivas.

 

Serviço:

Evento: Expolux 2010

Data: de 6 a 10 de abril

Local:    Anhembi/SP -    Stand Philips: Rua D 38

Horário: das 10h às 19h

 

Programação das palestras:

 

 

Dia

Horário

Tema

 

Terça-feira (06/04)

11h00

LED – Tecnologia Inovadora

15h00

Sistemas de iluminação para Lojas – Eficiência e Design

17h00

Iluminação Residencial – Charme aliado à economia

Quarta-feira (07/04)

13h00

Flexibilidade e Eficiência Energética para Escritórios

17h00

Sistemas de Iluminação para Áreas Externas e Esportivas

 

Quinta-feira (08/04)

13h00

Sistemas de Iluminação para Lojas - Eficiência e Design

15h00

LED - Tecnologia Inovadora

17h00

Flexibilidade e Eficiência Energética para Escritórios

Sexta-feira (09/04)

13h00

Flexibilidade e Eficiência Energética para Escritórios

15h00

Sistemas de Iluminação para Áreas Externas e Esportivas

Sábado (10/04)

13h00

LED - Tecnologia Inovadora

15h00

Iluminação Residencial - Charme aliado à Economia de Energia

 

Sobre a Philips

 

A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips Electronics da Holanda e atua no País há 85 anos. Líder dos mercados locais de eletroeletrônicos, eletrodomésticos portáteis, produtos para cuidados pessoais, lâmpadas, aparelhos de raio-x e sistemas de monitoramento de pacientes, a Philips do Brasil atua ainda nos setores de telecomunicações e informática. Outras informações paa a imprensa estão disponíveis no site da Philips do Brasil na internet: www.philips.com.br

 

 

Sobre a Royal Philips Electronics

 

A Royal Philips Electronics da Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) é uma empresa diversificada de saúde e bem-estar, com foco em melhorar a vida das pessoas por meio de inovações oportunas.  Líder global em cuidados com a saúde, estilo de vida e iluminação, a Philips integra tecnologia e design ao prover soluções para as pessoas, baseadas fundamentalmente em pesquisas com consumidores e na promessa de marca “sense and simplicity”. Com sede na Holanda, a Philips emprega aproximadamente 116 mil funcionários em mais de 60 países. Com um volume de vendas de 26 bilhões de euros em 2008, a empresa é líder de mercado em soluções para cuidados cardíacos, cuidados com a saúde em casa, soluções eficientes em iluminação e novas aplicações de iluminação, bem como em produtos de consumo e estilo de vida para o bem-estar pessoal, com forte posicionamento em flat TV, barbeadores elétricos, entretenimento portátil e saúde bucal. Mais informações sobre a Philips podem ser encontradas no site www.philips.com/newscenter.

 

 

Informações para a imprensa:

 

Philips - Assessoria de Imprensa

imprensa@signify.com