Brasil - Português

Para escolher um driver substituto, você deve reunir as informações abaixo sobre o driver já existente. Muitas dessas informações podem ser encontradas na etiqueta do driver a ser substituído.
 

  • O tipo de luminária ;
  • A potência do driver;
  • A interface de dimerização do driver;
  • A corrente de saída do driver;
  • A tensão de saída do driver;
  • Se o driver é de corrente constante ou tensão constante (consulte o FAQ Como eu sei se tenho um driver de corrente constante ou de tensão constante?);
  • Dimensões do driver.