Italia - Italiano

Inaugurata la nuova illuminazione Signify a Bolsena

8 giugno 2026 

Bolsena: inaugurata la nuova illuminazione di Viale Colesanti firmata Signify

Signify rinnova l’illuminazione della via per il Lago di Bolsena installando, per la prima volta in Italia, i lampioni Copenhagen City LED gen2 RGB White, capaci di unire qualità della luce, valorizzazione dello spazio urbano ed efficienza energetica.

Milano, 8 giugno 2026 – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, è stata scelta da IST Impianti, azienda specializzata nel settore dell'impiantistica elettrica, per dare nuova luce a Viale Colesanti che collega il centro della cittadina di Bolsena, in provincia di Viterbo, all’omonimo lago.

 

In occasione dell’accensione dei nuovi punti luce che riqualificano lo storico viale alberato, si è tenuta nella serata di venerdì 5 giugno una cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità locali. Dopo la presentazione del progetto, i cittadini hanno potuto ammirare per la prima volta il viale illuminato dai nuovi apparecchi della linea Copenaghen nella configurazione tricolore durante una passeggiata suggestiva fino alla sede del Comune, dove in una piacevole atmosfera si è brindato all’opera di riqualificazione.

 

Inaugurato nel 1873, Viale Colesanti rappresenta da oltre un secolo e mezzo uno dei luoghi identitari del Comune di Bolsena. Non solo asse di collegamento tra il centro storico e il lungolago, il viale costituisce un vero e proprio patrimonio naturalistico: lungo il suo tracciato si sviluppa un filare di 66 platani, ormai riconosciuti come esemplari monumentali, affiancati da 4 ippocastani che ne completano il valore paesaggistico e culturale. In questo contesto l'illuminazione installata è stata scelta non soltanto per garantire elevati standard di qualità luminosa ed efficienza energetica, ma anche per esaltare l’unicità del luogo. I nuovi corpi luminosi valorizzano infatti la prospettiva del viale e la presenza arborea, restituendo un’esperienza visiva suggestiva e coerente con il pregio storico-ambientale dell’area, a beneficio di cittadini e visitatori.

Ringrazio le aziende che hanno reso possibile questo intervento di riqualificazione di Viale Colesanti, un luogo simbolico per la nostra comunità. Il progetto rappresenta un importante passo nella valorizzazione del territorio, contribuendo a rendere ancora più accogliente e fruibile uno degli spazi più significativi della città.”

 

Andrea Di Sorte
Sindaco di Bolsena

Sono particolarmente lieto della partnership con Signify, che ci consente di promuovere progetti illuminotecnici innovativi e votati alla valorizzazione dei beni architettonici e naturalistici del territorio. Bolsena è un borgo meraviglioso, e ad alta vocazione turistica, un’autentica perla dell’alta Tuscia. Siamo certi che questa realizzazione, che ad oggi costituisce un unicum in Italia, diverrà essa stessa una ulteriore attrazione e volano per progetti di abbellimento e valorizzazione degli splendidi borghi di cui il territorio è ricco.” 

 

Massimiliano Meschini
Amministratore Unico di IST Impianti.

In particolare, sono stati installati 38 apparecchi Copenhagen City LED gen2 con tecnologia RGB White, progettati per coniugare elevate prestazioni illuminotecniche, efficienza energetica e valorizzazione estetica dello spazio urbano. La soluzione, per la prima volta installata in Italia, garantisce una luce uniforme e confortevole e ha consentito una riduzione della potenza installata rispetto all’impianto precedente, assicurando un’illuminazione di maggiore qualità ed efficienza. La particolarità di questi apparecchi è una calotta retroilluminata denominata “Glow”, che consente la creazione di scenari luminosi dinamici e personalizzabili, valorizzando l’impatto visivo del viale alberato.

Siamo davvero orgogliosi di aver contribuito, insieme al nostro partner IST Impianti, alla riqualificazione di un luogo così rappresentativo per la comunità locale come Viale Colesanti. Interventi di illuminazione come questo non solo migliorano la qualità e l’efficienza della luce, ma restituiscono nuova vita agli spazi urbani, valorizzandone l’identità e il patrimonio paesaggistico. Crediamo fortemente che, soprattutto in un contesto unico come quello italiano, la luce possa fare la differenza nel rendere ancora più fruibili e suggestivi i luoghi, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza rinnovata e coinvolgente.”

 

Andrea Bernardini
Commercial Leader settore Public di Signify Italia.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.signify.com/it-it.

Per maggiori informazioni:

 

Signify – Italia

Andrea Pierro, Mariana Pea

andrea.pierro@signify.com
 

 

Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

Marta Casella, Serena Trabucchi

signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com

342 1540357

Informazioni su Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.

 

Per saperne di più su Signify: NewsroomXLinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Più comunicati stampa

  • Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre 2026

    luglio 24, 2026

    Risultati finanziari di Signify del 2° trimestre 2026

  • Rovigo: illuminazione per il ponte di Trecenta

    luglio 15, 2026

    Rovigo: illuminazione per il ponte di Trecenta

  • Capital Markets Day 2026: Signify presenta la strategia per aumentare efficienza e performance

    giugno 25, 2026

    Capital Markets Day 2026: Signify presenta la strategia per aumentare efficienza e performance