France - Français

Trulifi vous accompagne dans tous vos déplacements

18-Nov-19
 

Suresnes, France – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondial de l'éclairage, annonce le lancement d’un projet pilote avec Ellamp Spa visant à déployer le système Trulifi dans les autobus. Ellamp est un concepteur et fabricant italien de systèmes et composants pour les transports publics et privés, routiers et ferroviaires. Ce projet permettra d’améliorer la connectivité des passagers dans les bus et vise à offrir à ces derniers des services supplémentaires, tels le contrôle de la climatisation et du niveau d'éclairage de leur siège, ou encore la possibilité de commander de quoi se restaurer. Avec cette annonce, qui fait suite au récent partenariat avec Latécoère concernant le déploiement du système Trulifi sur certains vols touristiques, Signify est désormais en mesure d'offrir une connectivité fiable, sécurisée et rapide où que l’on se trouve et à tout moment.

Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de la connectivité. Imaginez une connectivité fiable, sécurisée et rapide, partout où il y a de la lumière. C'est la promesse de Trulifi : fournir à tous la même expérience d‘une connectivité de haute qualité et sécurisée, qu'ils soient à bord d'un autobus, d'un train, d'un avion ou au sol."

 

Olivia Qiu,

Directrice de l'Innovation chez Signify

Parmi les avantages de la solution Trulifi dans le cadre de ce projet:

  • Le système Trulifi permet de bénéficier d’une connexion très stable, le signal n'étant pas affecté par les mouvements du bus,
  • La lumière infrarouge est utilisée pour que le système fonctionne dans toutes les conditions d'éclairage, de jour comme de nuit,
  • La technologie Trulifi utilise une connexion dite « en visibilité directe » afin d’offrir aux passagers leur propre réseau LiFi sécurisé, sans avoir à partager des ondes radio avec les autres voyageurs.

Nous sommes ravis de travailler avec Signify et d'améliorer l'expérience des voyageurs utilisant nos bus. Offrir aux compagnies d'autobus une technologie permettant aux passagers de se connecter à Internet ou encore d’avoir un contrôle personnalisé sur l’infrastructure des bus renforcera considérablement notre position sur le marché."

 

Massimo Ottino,

CEO d'Ellamp

Le mois dernier, Signify a également annoncé un partenariat, destiné à développer des systèmes LiFi sur les vols commerciaux, avec le groupe français Latécoère, référence majeure dans les domaines des aérostructures et systèmes d'Interconnexion auprès des principaux acteurs mondiaux de la construction aéronautique.

 

Le système Trulifi permettra de connecter les lecteurs multimédias situés dans les appuie-têtes aux systèmes de communication de l'avion, fournissant ainsi aux passagers une connexion sans fil stable, robuste et rapide, qui n’interfèrera pas avec les équipements sensibles à bord. A l'avenir, les passagers pourront connecter leurs appareils personnels à Internet, pour une expérience de vol améliorée. De plus, le système Trulifi, sans fil, permet de réduire les câblages nécessaires à bord. Grâce à la mise à niveau de l'infrastructure vers des solutions de fibre optique plus légères, l’utilisation de Trulifi réduira le poids et la consommation de carburant de l'avion.

Signify a lancé ses systèmes Trulifi plus tôt cette année et a déjà déployé plus de 100 projets dans le monde entier. Ceci démontre un intérêt croissant pour cette technologie dans les bureaux, le secteur hôtelier, les institutions gouvernementales et l'industrie. Trulifi combine un éclairage LED économe en énergie avec une connexion bidirectionnelle sans fil fiable, sécurisée et à haut débit, offrant des vitesses allant jusqu'à 250 Mbps pour le débit montant et descendant.

A propos de Signify

 

Signify (Euronext : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 27 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaire de 6.4 milliards d’euros en 2018. Notre mission est d’accélérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Nous avons été reconnus leader de l’industrie au Dow Jones Sustainability Index trois années consécutives depuis 2017. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn. Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.

street lighting smart iot

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 1er trimestre de 2026

    avril 24, 2026

    Résultats de Signify pour le 1er trimestre de 2026

  • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2025

    janvier 30, 2026

    Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2025

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2025

    octobre 24, 2025

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2025