France - Français

Pleins feux sur la sécurité

le 20 août 2018


Philips Hue lance le nouveau spot Philips Hue White GU10


Suresnes, France Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l’éclairage, étend son offre existante avec le nouveau spot Philips Hue White GU10, disponible à partir de septembre. Annoncée à l’occasion de l'IFA 2018, cette nouveauté de la gamme de spots Philips Hue accueillera les utilisateurs dès leur arrivée à la maison ou simulera une présence lorsqu’ils ne seront pas chez eux, pour une plus grande tranquillité d'esprit.

Les consommateurs recherchent de nouveaux moyens innovants pour éclairer leur domicile, à la fois pour des raisons esthétiques et de sécurité. Le spot Philips Hue White GU10 répond à ces deux critères. Il fonctionne avec l’application Philips Hue afin que les utilisateurs puissent facilement contrôler leur éclairage de n’importe quel endroit, leur apportant ainsi un sentiment de sécurité supplémentaire. »

 

George Yianni

Responsable de la technologie chez Philips Hue

 

Bienvenue à la maison

 

Après une longue journée, les lumières Philips Hue, grâce à la fonction « A la maison et en déplacement » de l’application Philips Hue, accueillent simplement les utilisateurs. En utilisant les fonctionnalités de géolocalisation du téléphone, l’application Philips Hue identifie leur retour à la maison, allume les lumières et illumine l’entrée de la maison.
Avec le spot Philips Hue White GU10, ils se sentent en sécurité lorsqu’ils approchent de leur domicile, la nuit ou pendant les mois d'hiver les plus sombres.
 

 

Un avantage ultime

 

Le spot Philips Hue White GU10 peut également être utilisé en combinaison avec le capteur de mouvement Philips Hue pour allumer et éteindre automatiquement les lumières. Le capteur peut être installé dans le couloir : les lumières s’allument lorsqu’un mouvement est détecté, plus besoin de chercher l’interrupteur dans l’obscurité dorénavant !
 

 

Rester protégé partout, à tout moment

 

Passer du temps loin de chez-soi peut être stressant, en particulier si cela est inattendu ou prolongé. Avec le système d'éclairage Philips Hue, il est possible de programmer les lumières, y compris le spot Philips Hue White GU10, pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement à des moments précis de la journée. En utilisant la fonction « Hors de la maison » de l’application Philips Hue, les utilisateurs peuvent garder le contrôle total de leur éclairage, même s’ils se trouvent à l’autre bout du monde, et simuler une présence chez eux.

 

Se sentir à la maison

 

Le spot Philips Hue White GU10 à intensité variable peut être utilisé à l’intérieur de la maison en combinaison avec les autres produits Philips Hue existants pour toutes les occasions. Que ce soit pour se détendre dans le salon avec un bon livre ou organiser une soirée entre amis.

 

Informations produits

 

Il est possible de connecter jusqu'à 50 lampes Philips Hue au pont Philips Hue et ajouter jusqu'à 12 accessoires pour contrôler les lumières via les systèmes de commandes et capteurs Philips Hue.

 

Le spot Philips Hue White GU10 (2700 Kelvin) à intensité variable sera lancé à l’IFA et sera disponible à la vente début septembre. Une seule ampoule sera vendue 19,95 € et un pack de 2 ampoules 34,95 €.

 

Pour plus d'informations sur les produits Philips Hue, visitez www.philips-hue.com

 

Signify est devenu le nouveau nom de l’entreprise Philips Lighting depuis le 16 mai 2018.

 

Suivez en direct toutes les actualités de Philips Hue lors de la conférence de presse Philips à l’IFA (30 août 2018 - 12h15 HEC) : https://webcast.promeas.com/webcasts/180830philips/

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Agence Omnicom PR Group France / Ketchum

Anne Jannez & Marine Martin‐Delion

01 53 32 55 90 – 01 53 32 56 31

anne.jannez@omnicomprgroup.commarine.martin‐delion@omnicomprgroup.com

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 32 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaire de 7 milliards d’euros en 2017. Notre mission est d’accélérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Espace presse, Twitter et LinkedIn. Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investeurs.

street lighting smart iot

A propos de Philips Hue

 

Philips Hue est le premier système d'éclairage connecté au monde pour la maison. Il comprend des ampoules, des bandes, des capteurs, des luminaires et des systèmes de commande. Grâce à un programme de développement dynamique, Philips Hue propose plus de 750 applications tierces. Le système transforme la façon dont la lumière est utilisée dans et autour de la maison pour à la fois stimuler les sens des utilisateurs, éclairer leur quotidien et assurer leur tranquillité d'esprit en dehors de la maison.

 

Depuis le lancement de Philips Hue en octobre 2012, Signify a encouragé d'autres sociétés à développer des appareils, des applications et des systèmes interopérables avec le système. Des applications tierces et de la technologie portable aux services Internet et aux produits pour la maison connectée, Philips Hue va au-delà de la simple fonctionnalité en offrant de nouvelles expériences où la seule limite est l’imagination.

 

Dans le cadre du programme de partenariat Friends of Hue, les entreprises participantes ont testé et certifié des produits, des applications et des plates-formes capables de s'intégrer à Philips Hue pour offrir une nouvelle expérience d'éclairage de qualité et transparente. Le programme est également ouvert aux fabricants de luminaires, qui peuvent ainsi créer et commercialiser des produits intégrant la technologie Philips Hue et offrir davantage de choix et une expérience d'éclairage cohérente aux clients. Pour plus d'informations, visitez www.philips-hue.com

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2025

    janvier 30, 2026

    Résultats de Signify pour le 4e trimestre et l'année 2025

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2025

    octobre 24, 2025

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2025

  • Solutions solaires modulables et connectées pour la ville

    septembre 15, 2025

    Solutions solaires modulables et connectées pour la ville