IFA 2018 avec de nouveaux produits Philips Hue pour une ambiance parfaite chez soi – depuis la salle de bain, via le salon et jusqu’au jardin

le 20 août 2018

 

Zurich – Dans le cadre du IFA 2018 Signify (Euronext: LIGHT), leader mondial en éclairage expose de nombreuses nouveautés dans la gamme Philips Hue (Philips, Halle 22, 31 août – 5 septembre 2018). Philips Hue, mondialement le plus complet et le plus intuitive des systèmes d’éclairage Smart LED en réseau, rend la transformation de la maison par la lumière plus simple que jamais. Grâce à la palette étendue de produits comprenant des spots, luminaires et systèmes de commande en réseau, des activités quotidiennes dans chaque pièce de la maison peuvent devenir des expériences uniques.

Nous savons qu’un bon éclairage n’assure pas qu’une bonne ambiance, et qu’il peut nous aider dans nos tâches quotidiennes. Les nouveaux articles de la famille Philips Hue offre encore plus de possibilités pour toutes les pièces de la maison. Peu importe que nous parlions de jouer en famille, de préparer les repas, ou de prendre un bain – Philips Hue accompagne chaque situation avec l’éclairage dynamique idéal.“

 

Susanne Behrens

Directrice Commerciale Consumer Lighting D/A/CH chez Signify.

Un nouveau Lightbar transforme le salon

Philips Hue Play est un Lightbar compacte et polyvalente qui trouve sa place partout pour créer des expériences lumineuses. Elle rayonne d’une lumière indirecte, uniforme, et placée horizontalement ou verticalement proche du téléviseur elle crée une atmosphère des plus relaxantes. Elle trouve aussi place sur l’étagère d’une bibliothèque ou sur une commode mettant en valeur livres et bibelots. Elégante, filiforme, elle trouve place partout et sa finition blanche ou noire harmonise avec les styles de décoration les plus divers.

 

Philips Hue Play est un appareil ‚Plug & Play‘ – il suffit de le connecter au secteur. Raccordé à un Hue Bridge et l’App Philips Hue sa lumière peut être transformée en 16 millions de teintes différentes parmi lesquelles il y a une qui répondra à votre humeur pour créer l’ambiance du moment. De plus, Hue Play peut être connecté au logiciel Hue Sync, disponible pour Mac et PC, et synchronisé avec des Contenus Entertainment. Regardez un film chez soi n’a alors rien à envier au cinéma lorsqu’il s’agit d’ambiance au diapason du film ou quand la soirée se passe avec la console de jeux la tension et l’intensité aidé par la lumière sont une formidable expérience supplémentaire.

 

L’alimentation smart du Hue Play permet de relier jusqu’à trois barres à partir d’une seule prise. Ce nouveau produit a été montré pour la première fois au gamescom à Cologne (Razer-Stand, Halle 5.1, Stand B10) avant sa présentation officielle à IFA 2018 à Berlin.

 

Design moderne et la meilleure qualité

Signify étend sa gamme Philips Hue avec deux luminaires pendentifs offrent de la lumière blanche et de couleur. Parfaits pour éclairer la table tous les soirs en famille ou en fin de semaine pour un repas avec des amis. Le pendentif linéaire Philips Hue Ensis avec sa lumière d‘ambiance blanche ou colorée réunit fonction et atmosphère. Avec son rayonnement direct et indirect ce luminaire donne un éclairage concentré sur la table, tandis que le haut de la pièce baigne dans une lumière douce. Pour assurer un confort optimal chaque point lumineux est réglable individuellement.

Le deuxième pendentif, nommé Philips Hue Flourish offre également de la lumière blanche et de couleur, combinées dans un abat-jour en verre dépoli. Clair, mais pas éblouissant, ce luminaire trouve sa place au-dessus de la table où se passent les repas de famille. La gamme s’étend aux lampes de table et appliques / plafonniers dans le style décoratif Hue Flourish.

 

La lumière peint les murs

Le salon sert à des activités les plus diverses mais comme pièce représentative il doit avoir bonne allure. Philips Hue Sana, Liane et Signe ont été conçus pour donner des effets d’éclairage très variés en lumière blanche et colorée afin de permettre de toujours trouver l’ambiance en harmonie avec l’occasion. Hue Sana, une applique de forme annulaire, et Hue Liane, minimaliste et linéaire, éclairent la pièce et sont en plus, allumés ou éteints, des objets de décoration. Hue Signe désigne un lampadaire et son pendant qui se pose sur un meuble. L’un comme l’autre peuvent se poser face à un mur pour la peindre avec de la lumière blanche ou de couleur. 

En combinaison avec un Philips Hue Bridge les luminaires présentés ici peuvent fonctionner avec tous les avantages de l‘intelligence de Hue. Tout comme Hue Play ils peuvent rayonner de lumière de couler synchronisée par le logiciel Hue Sync avec du contenu de divertissement en temps réel.

 

Nouveaux luminaires Panel – vraiment polyvalents

Préparer un repas, lire un bon livre, chercher un trésor au grenier - des tâches de tous les jours qui demandent un bon éclairage. Le nouveau Philips Hue Aurelle LED est le luminaire passe-partout. Design attrayant, Aurelle semble flotter sous le plafond et rayonne d’une lumière aussi uniforme qu’agréable. Les quatre luminaires de la gamme Aurelle sont livrés avec un variateur du flux lumineux et conviennent également pour montage en applique.

 

Eclairages de la salle de bain

Une lumière claire pour s’éveiller au matin, ou tamisée et chaude pour s’endormir le soir. La nouvelle collection d’appareils d’éclairage pour la salle de bain Philips Hue Adore transforme la lumière par une courte pression sur une touche. Sept appareils avec lumière blanche Ambiente disposent chacun de quatre recettes d’éclairage préinstallées: le matin ‘Faire le plein d’énergie’ avant le rasoir ou le maquillage et puis ‘Concentration’ justement pour mieux voir les détails. Un bain avec un livre ‘Lire’, puis ‘Détente’ pour terminer la journée et se préparer au repos. Un éclairage parfait pour chaque moment de la journée.

 

Bienvenue chez soi

Avec le nouveau spot Philips Hue White GU10 et la fonction ‚Arrivée‘ de l’App Philips Hue personne ne doit arriver à une maison plongée dans l’obscurité. La fonction de localisation de l’App se synchronise avec le téléphone mobile et reconnait que l’on est en route pour chez soi. En guise de bienvenue l’éclairage s’enclenche automatiquement. Le spot Hue White GU10 donne une sensation de sécurité la nuit et pendant les mois d’hiver.

 

Extrêmement souple et résistant aux intempéries le nouveau Outdoor Lightstrip est là

Philips Hue Outdoor Lightstrip est le dernier arrivé de la gamme Hue pour l’extérieur. Spécialement développé pour les applications en plein air il est certifié IP67 - le degré de protection le plus élevé contre l’eau et la poussière – un produit idéal donc pour le jardin. Très flexible, Lightstrip s’avère adapté et polyvalent pour plusieurs tâches d’éclairage dans les jardins – éclairage des massifs fleuris, balisage de chemins, mise en valeur de bassins et arbustes et pour créer la bonne ambiance lumineuse lors d’une grillade. Lightstrip s’alimente sur une prise extérieure standard et peut se fixer par exemple à des bords de fenêtre ou des rampes d’escalier au moyen des accessoires de fixation inclus dans la livraison.

 

Philips Hue Play sera livrable en emballage unitaire (Prix indicatif de vente recommandé CHF 94.00), en emballage duo (PIVR CHF 174.00) et l’extension (PIVR CHF 79.00) dès octobre 2018. De plus il y a une câble d‘extension de 5 m (PIVR CHF 19.00). Philips Hue Signe sera livrable version lampe de table (PIVR CHF 229.00) et version lampadaire (PIVR CHF 364.00) dès septembre.

 

Le pendentif Philips Hue Ensis sera en magasin dès septembre (PIVR CHF 539.00). Le prix indicatif recommandé pour les luminaires Philips Hue Flourish, livrables à partir d’octobre, se situent entre CHF 174.00 et CHF 474.00.

 

Les appliques Philips Hue Sana et Liane, livrables dès septembre seront proposées à CHF 229.00 (PIVR).

 

Philips Hue Aurelle LED Panels seront en vente dès septembre dans des dimensions 30x30cm, 40x40cm, 60x60cm et 120x30cm. Les prix se situent entre CHF 184.00 et 269.00.

 

La collection de luminaires pour la salle de bain Philips Hue Adore comprend un luminaire / miroir, des spots simple et double, un triple spot sur base circulaire, un plafonnier et une applique. Tous ces luminaires peuvent être connectés à un système Hue existant. Ils intègrent un variateur sans câble très pratique et quatre scénarios d’éclairage préinstallés. Ils sont certifiés classe de protection IP44 soit à l’épreuve de jets et la vapeur d’eau. Les prix indicatifs recommandés se situent entre CHF 108.00 et 338.00.

 

Spot à flux variable, la lampe Philips Hue White GU10 sera en vente dès le début septembre. Le prix unitaire (PIVR) est de CHF 24.95 et un duopack coûtera CHF 42.95.

 

Le Philips Hue Outdoor Lightstrip sera disponible dès octobre 2018 en longueurs de 2 et de 5 mètres. Le prix indicatif recommandé sera de CHF 109.95 (2m) et CHF 199.95 (5m).

 

Des informations de presse sont disponibles ici, et davantage d’information sur Philips Hue sous www.philips-hue.com.

 

Signify est la nouvelle raison sociale de Philips Lighting depuis le 16 mai 2018.

A propos de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 32 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaire de 7 milliards d’euros en 2017. Notre mission est d’accélérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn. Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.

street lighting smart iot

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    octobre 23, 2026

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

  • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2026

    juillet 24, 2026

    Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2026

  • Capital Markets Day 2026

    juin 23, 2026

    Capital Markets Day 2026