Philips Smart Lighting transforme la maison en véritable expérience
Bridgewater, New Jersey - L’éclairage sort de l’ombre pour devenir un élément central du quotidien, alors que Philips Smart Lighting élargit son portefeuille de solutions d’éclairage intelligentes basées sur le Wi-Fi. Ces nouveaux produits sont conçus pour permettre aux utilisateurs de façonner des espaces qui reflètent leur humeur, leur personnalité et leur style de vie, grâce à un éclairage qui s’adapte naturellement à chaque moment.
S’appuyant sur sa gamme actuelle d’ampoules intelligentes et d’accessoires, Philips Smart Lighting étend son offre à un portefeuille plus large conçu pour soutenir à la fois l’ambiance quotidienne et les expériences de divertissement immersives. Cette gamme élargie facilite la création d’un éclairage qui fait bien plus qu’illuminer une pièce : il la transforme.
Un divertissement synchronisé
Un point fort de cette expansion est le Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1, conçu pour prolonger les films, émissions et jeux vidéo au-delà de l’écran dans l’ensemble de la pièce.
Il synchronise l’éclairage en temps réel avec le contenu diffusé via des appareils HDMI connectés. Les couleurs vives débordent de l’écran pour envahir l’espace environnant, rendant les soirées cinéma, les événements sportifs et les sessions de jeu encore plus immersifs, avec une installation pensée pour être simple et accessible.
Un éclairage qui vous suit
Philips Smart Lighting enrichit son portefeuille avec une gamme de produits élégants et synchronisés, fonctionnant ensemble de manière fluide grâce à la plateforme connectée WiZ pour diffuser les effets lumineux dans toute la pièce.
Avec de nouvelles bandes DEL et des lampes de table, les consommateurs peuvent facilement adapter et faire évoluer leur installation lumineuse dans chaque coin de leur maison.
Plutôt que d’éclairer des points isolés, Philips Smart Lighting propose une expérience connectée qui s’étend à l’ensemble de l’espace. Des murs aux coins, derrière les meubles ou autour du téléviseur, la lumière peut être superposée pour créer un environnement cohérent. Que ce soit pour une soirée relaxante ou un événement dynamique, le résultat est une transformation complète, personnalisée et expressive, sans installation complexe.
Produits clés :
Un contrôle sans effort
Tous les produits Philips Smart Lighting sont contrôlés via l’application WiZ, qui offre une installation simple, un contrôle intuitif et une performance fiable. Le système Wi-Fi ne nécessite aucun pont ou concentrateur, facilitant la mise en route.
Les utilisateurs peuvent ajuster les couleurs, les ambiances et la luminosité en quelques secondes, que ce soit pour une soirée tranquille ou une expérience cinématographique immersive.
Mafalda Monteiro,
responsable de l’unité Philips Smart Lighting, connectée par WiZ
Alors que l’éclairage connecté joue un rôle croissant dans la personnalisation des maisons, Philips Smart Lighting continue d’élargir son offre en combinant design, technologie et simplicité d’utilisation.
Disponibilité
Le HDMI Sync Box 2.1 de Philips Smart Lighting, la gamme de bandes DEL, les barres lumineuses à dégradé, les lampadaires ainsi que l’interrupteur Smart Dial seront offerts bientôt chez certains détaillants participants partout au Canada. La disponibilité et les dates de mise en marché peuvent varier selon le détaillant.
HDMI Sync Box 2.1
Le Sync Box est offert exclusivement sous forme d’ensemble complet, comprenant une bande lumineuse arrière pour téléviseur assortie, conçue pour s’adapter à différentes tailles d’écran. Cette solution permet une installation simple et rapide d’une expérience d’éclairage synchronisée, dès la sortie de la boîte.
Offert en deux formats d’ensembles :
Gamme de bandes DEL
La gamme de bandes DEL Philips Smart Lighting sera offerte en plusieurs formats et configurations, notamment :
Signify (Euronext : LIGHT) est le chef mondial de l’éclairage pour les professionnels et les consommateurs. Nous sommes fiers d’offrir au marché les meilleures marques d’éclairage au monde, notamment Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics et bien d’autres. Nos produits avancés, nos systèmes connectés et nos services permettent de libérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur.
En 2025, nous avons réalisé des ventes de 5,8 milliards d’euros, comptions environ 27 000 employés et étions présents dans plus de 70 marchés. Nous faisons partie de l’indice Dow Jones Sustainability World Index, avons obtenu une cote « A » du CDP pour notre performance et notre transparence en matière climatique, et détenons la cote Platine d’EcoVadis.
Les nouvelles et mises à jour de Signify sont disponibles dans la section Salle de presse, ainsi que sur LinkedIn et Instagram. Les renseignements destinés aux investisseurs se trouvent dans la section Relations avec les investisseurs.


septembre 29, 2026
Signify reçoit la médaille Platine d’EcoVadis avec son meilleur score à ce jour