Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Color Kinetics dévoile la technologie ActiveBeam

    Le 4 novembre 2026

    Color Kinetics dévoile la technologie ActiveBeam qui permet de contrôler électroniquement l’angle du faisceau sans aucune pièce mobile

     

    BlastElite ActiveBeam et GrazeElite ActiveBeam permettent aux professionnels de l’éclairage de régler et de modifier l’angle de faisceau de 12° à 60° lors de la mise en service ou directement à partir du système de contrôle.

     

    Burlington, Massachusetts – Color Kinetics, pionnière de l’éclairage architectural dynamique à changement de couleur et marque de Signify (Euronext : LIGHT) et de Genlyte Solutions, a annoncé aujourd’hui le lancement d’ActiveBeam, une technologie qui concrétise une ambition de longue date dans l’industrie : l’ajustement actif du faisceau lumineux, d’un angle étroit à un angle large, sans aucune pièce mobile. Cette innovation est offerte dans les versions ActiveBeam de deux des familles de luminaires les plus populaires de Color Kinetics : BlastElite ActiveBeam, un projecteur extérieur, et GrazeElite ActiveBeam, un luminaire linéaire d'extérieur conçu pour l’éclairage rasant.

    L’angle de faisceau est habituellement déterminé bien avant que les luminaires n’arrivent sur le site, et le modifier par la suite signifie généralement devoir ajouter du matériel ou remplacer les lentilles. il n'est désormais plus nécessaire de passer de longues soirées à ajuster des lentilles diffusantes et des dispositifs de coupure pour modifier le faisceau.  ActiveBeam permet aux concepteurs d'adapter le faisceau a l’architecture lors de la mise en service ou de contrôler directement et dynamiquement chaque zone du faisceau de manière dynamique dans le cadre de leur conception, afin de créer des motifs lumineux qui se déplacent, ondulent et pulsent. Le contrôle du faisceau est maintenant à portée de main.”

     

    Nilesh Naik,

    Chef de produit mondial chez Color Kinetics chez Signify

    À l’intérieur de chaque luminaire, trois zones de faisceau (centrale, intermédiaire et extérieure), chacune dotée de ses propres DEL RGBAW, ajustent automatiquement leur intensité afin de produire l’angle de faisceau choisi, de 12° à 60°. Sans changement de lentilles ni accessoires supplémentaires, un seul luminaire peut produire à la fois un faisceau étroit à longue portée pour éclairer une façade éloignée et un éclairage large et uniforme sur in mur situe à proximité. Le faisceau peut être règle une fois lors de la mise en service et conserve tel quel, ou être ajuste à partir du système de contrôle au fur et à mesure que l'installation évolue.

     

    "ActiveBeam offre aux concepteurs une deuxième dimension de contrôle, ajoute Naik. En modifient l'angle du faisceau au même titre que la couleur, le mouvement et l’intensité, une façade acquiert une présence renouvelée qui capte durablement l’attention."

     

    La technologie IntelliHue Pro combine cinq couleurs de DEL dans chaque zone du faisceau afin de produire des millions de couleurs saturées ainsi qu’une lumière blanche éclatante. Les deux luminaires prennent également en charge le contrôle des couleurs à trois canaux, tandis que Chromasync Pro maintient une couleur uniforme lorsque l'angle faisceau change, ainsi que d'une gamme de luminaires à l'autre, tandis que FluxBoost assure une intensité lumineuse uniforme aux différents angles de faisceau.

     

    "Depuis sa création, Color Kinetics s’est engagée à développer des innovations qui offrent aux professionnels de l’éclairage un contrôle toujours plus dynamique de la lumière, déclare Martin Palmer, responsable de la gestion de produits et du marketing chez Color Kinetics et Vari-Lite chez Signify. ActiveBeam en est la plus récente démonstration. L’angle de faisceau a toujours été un élément fixe, déterminé bien avant l’arrivée du luminaire sur le chantier. Désormais, il devient une option créative supplémentaire dans la boîte à outils du concepteur, une décision qui peut rester ouverte de la mise en service jusqu’à la fin du cycle de vie du projet."

     

    Vidéo : https://youtu.be/nUmqI6FNYhE

    À propos de Color Kinetics

    Depuis plus de vingt ans, Color Kinetics façonne l’avenir de l’éclairage architectural dynamique grâce à des solutions DEL avancées et performantes sur lesquelles comptent les plus grands designers, architectes et visionnaires du monde entier pour transformer les espaces en expériences marquantes et mémorables.

     

    Des monuments emblématiques aux installations publiques, en passant par les environnements immersifs de marque et les destinations les plus innovantes, les technologies de Color Kinetics donnent vie aux ambitions créatives avec précision, fiabilité et un impact visuel remarquable.

     

    Pionnière de l’éclairage DEL intelligent à changement de couleur et titulaire de nombreux brevets qui ont contribué à définir l’industrie, Color Kinetics continue de repousser les limites de ce que la lumière peut accomplir. L’entreprise contribue ainsi à valoriser les espaces, à stimuler la créativité et à créer des expériences plus lumineuses et mémorables partout dans le monde.

    Relations médias

    Color Kinetics & Vari-Lite

    S. Kyle Davis 

    Gestionnaire principal du marketing produit, communications externes et image de marque

    Tél: +1 817 233 2961 

    Courriel: kyle.davis@signify.com

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le chef mondial de l’éclairage pour les professionnels et les consommateurs. Nous sommes fiers d’offrir au marché les meilleures marques d’éclairage au monde, notamment Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics et bien d’autres. Nos produits avancés, nos systèmes connectés et nos services permettent de libérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur.

     

    En 2025, nous avons réalisé des ventes de 5,8 milliards d’euros, comptions environ 27 000 employés et étions présents dans plus de 70 marchés. Nous faisons partie de l’indice Dow Jones Sustainability World Index, avons obtenu une cote « A » du CDP pour notre performance et notre transparence en matière climatique, et détenons la cote Platine d’EcoVadis.

     

    Les nouvelles et mises à jour de Signify sont disponibles dans la section Salle de presse, ainsi que sur LinkedIn et Instagram. Les renseignements destinés aux investisseurs se trouvent dans la section Relations avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

      octobre 23, 2026

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    • Signify reçoit la médaille Platine d’EcoVadis avec son meilleur score à ce jour

      septembre 29, 2026

      Signify reçoit la médaille Platine d’EcoVadis avec son meilleur score à ce jour

    • Philips Smart Lighting lance Screen Sync

      septembre 10, 2026

      Philips Smart Lighting lance Screen Sync