El innovador stand de Signify en Euroshop pone en valor los beneficios del cambio ‘LED a LED’

23 de febrero de 2026

“Art of Performance”, el stand de Signify en EuroShop 2026, pone en valor las ventajas del cambio ‘LED a LED’ 

 

  • El stand de Signify en la feria líder de retail reproduce la experiencia de visitar una galería de arte, en la que las soluciones de iluminación se convierten en «obras de arte».
  • Desde alimentación hasta moda, cada zona del stand está dedicada a una experiencia retail diferente.  
  • Productos como Philips Maxos Unify y myCreation Accent Track D70 muestran cómo la tecnología LED ultraeficiente puede liderar la segunda ola de adopción LED. 

 

Madrid, España – Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, presentó sus últimas innovaciones en EuroShop, la feria de retail más importante del mundo, que tuvo lugar entre el 22 y el 26 de febrero. Los visitantes del stand de Signify acceden a un espacio tipo galería de arte, donde pueden descubrir una gama de soluciones de iluminación, presentadas como «obras de arte», diseñadas para mejorar el rendimiento en diferentes escenarios minoristas y para tiendas de todos los tamaños.

 

Pieza 1: Mejora tu rendimiento

 

A medida que la primera generación de LED, instalada entre 2012 y 2016, llega al final de su vida útil, los minoristas necesitan nuevas soluciones LED que les permitan modernizar sus tiendas con un impacto inmediato. En EuroShop se expuso el Philips Maxos Unify, que permite una rápida modernización y proporciona un ahorro energético de hasta el 50 % con LED ultraeficientes. El control inalámbrico de la iluminación proporciona un ahorro energético adicional del 30 %. 

 

Otras innovaciones que se mostraron fueron Philips Accent Deep Recessed D65 y Philips Accent D90 Gridlight, que proporcionan una luz LED agradable a la vista y optimizada para retail, oportunidades de actualización, reutilización y reciclaje de componentes, y fácil instalación.

 

Pieza 2: Optimiza tu rendimiento

 

Un coche de F1 de Mercedes-AMG PETRONAS ocupaba el centro de la instalación, lo que ponía en valor su interés compartido por la innovación y el rendimiento basado en datos entre Signify y su partner de F1. El stand de Signify exhibió soluciones conectadas que pueden mejorar la eficiencia operativa con menores costes de mantenimiento, optimización energética basada en datos e información basada en inteligencia artificial para la gestión predictiva de instalaciones.

 

Pieza 3: La Elegancia del rendimiento

 

Otra parte del stand reproducía una tienda de ropa, con productos diseñados para adaptarse a las tendencias que caracterizan estos entornos actualmente (como techos despejados y una arquitectura limpia), iluminación que resalta mejor la mercancía, uso de materiales reciclados y diseños funcionales y actualizables.

 

Signify MyCreation Accent Track D70 es una de las soluciones más destacadas de las que se exhibían en esta zona dedicada a la moda, con altísima eficacia de 170 lm/w, diseño circular y gran capacidad de reparación, así como reducida huella de carbono (en comparación con los proyectores LED de 2018-19 de 110 lm/w). El espacio se iluminó con la nueva temperatura de color LED Premium Ambiance de Signify, que realza los tonos de la madera, los marrones y el cuero. 

 

Pieza 4: La Ciencia del Rendimiento

 

El stand también reprodujo el entorno de las tiendas de alimentación, con soluciones de iluminación diseñadas para una presentación óptima de los productos y un mínimo desperdicio de alimentos. Se prestó especial atención a las nuevas recetas de iluminación específicas diseñadas para la exposición de alimentos frescos y adaptadas a las necesidades específicas de cada categoría. Estas recetas permiten conservar la calidad de los productos durante más tiempo y realzar sus colores, texturas y frescura para atraer a los compradores y mejorar las ventas.

Este año llevamos el arte del rendimiento a EuroShop, con un stand experiencial que destaca el increíble potencial de la última generación de soluciones de iluminación LED. Los minoristas actuales quieren crear interiores elegantes y atractivos con condiciones de iluminación óptimas. Nuestra cartera líder de soluciones de iluminación conectadas ofrece la receta perfecta para el éxito en el comercio minorista, lo que convierte a Signify en el socio estratégico de referencia para la iluminación de alto rendimiento, la sostenibilidad y la gestión inteligente de tiendas.” 

 

Simon den Uijl
Manager del Segmento Retatil en Signify

For further information, please contact:

 

Director de comunicación

Jordi Manrique

E-mail: jordi.manrique@signify.com

 

Marketing Communications Specialist

Rosa Paris

E-mail: rosa.paris@signify.com

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores. Estamos orgullosos de comercializar las mejores marcas de iluminación del mundo, desde Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite, Color Kinetics y muchas más. Nuestros productos, sistemas conectados y servicios avanzados ponen en valor el extraordinario potencial de la luz para vidas más iluminadas y un mundo mejor. En 2025, tuvimos unas ventas de 5.800 millones de euros, aproximadamente 27.000 empleados y presencia en más de 70 mercados. Estamos presentes en el  índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y contamos con la medalla platino de EcoVadis.

 

Las noticias y actualizaciones de Signify se pueden encontrar en la Newsroom y LinkedIn. La información para inversores se encuentra en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más notas de prensa

  • Resultados de Signify en el tercer trimestre de 2026

    octubre 23, 2026

    Resultados de Signify en el tercer trimestre de 2026

  • Signify inaugura nueva oficina en España

    septiembre 08, 2026

    Signify inaugura nueva oficina en España

  • Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2026

    julio 24, 2026

    Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2026