Un coworking 24 horas de Las Palmas ofrece las ventajas de la luz natural

30 de junio 2025

El primer coworking 24 horas de Las Palmas de Gran Canaria ofrece las ventajas de la luz natural a sus usuarios

  • El Coworking Regus Las Canteras apuesta por la solución de iluminación inspirada en la naturaleza, Signify NatureConnect, para poner a disposición de sus usuarios una tecnología de iluminación que ayuda a regular el ritmo circadiano.

Madrid, España – Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, lleva una iluminación inspirada en la naturaleza al primer coworking 24 horas de Las Palmas de Gran Canaria, Regus Las Canteras, que forma parte de un grupo de marcas globales y regionales de espacios de trabajo que conforman la red de IWG.

 

Signify Nature Connect ha sido la tecnología elegida por Regus para optimizar el uso de las salas y llevar las ventajas de la luz natural incluso a las que no tienen ventanas al exterior.

 

Un coworking 24 horas en el que la iluminación sigue desde el amanecer hasta el anochecer, y esto directamente afecta al rendimiento de los trabajadores. Gracias a Signify España, el resultado ha sido espectacular.”

 

Antonio Vera de Cominges
Ingeniero encargado del proyecto

En el proyecto de instalación, llevado a cabo por Elecana Instalaciones, se han utilizado 68 luminarias Signify NatureConnect acompañadas del sistema de iluminación inteligente Signify Interact en un total de 23 salas.

 

Una iluminación centrada en la salud y el bienestar de las personas

Según un estudio realizado por CIGNA, el estrés laboral afecta a un 83% de los encuestados a nivel mundial, que cada vez esperan más apoyo en cuestiones de salud y bienestar por parte de las empresas. La exposición a las cantidades correctas de luz durante el día resulta fundamental para mejorar el bienestar y potenciar el rendimiento.

 

Y es que la luz natural es algo tan cotidiano que, a menudo, no se es consciente de lo importante que es para el ser humano. A lo largo del día, se pasa más del 90% del tiempo en espacios interiores, donde no se recibe la cantidad y calidad de luz adecuadas ni se puede disfrutar de los beneficios que aporta este recurso.

 

La luz actúa como un factor biológico que afecta al ritmo circadiano. Este se ve notoriamente afectado por la exposición de luz diurna y nocturna. Cuando se produce un desequilibrio en la exposición de la luz la capacidad de concentración de las personas y, por ende, la productividad pueden verse afectadas.

 

La solución de iluminación Signify NatureConnect se basa en los principios de diseño biofílico testados para volver a conectarnos al mundo exterior. Imita los patrones de la luz natural en interiores para crear entornos saludables, motivadores y atractivos.

 

Esta tecnología combina varias luminarias LED de tres formas distintas para crear una experiencia natural totalmente inmersiva imitando el ritmo diario del sol. A través de la regulación de blancos fríos y cálidos, se consigue la luz natural que imita el ritmo circadiano para ayudar a las personas a mantenerse activas. Por otro lado, el tragaluz ofrece una vista al cielo para crear una sensación de amplitud.  Por último, se crean paisajes de luz en las paredes que recrean los colores y la dinámica de la naturaleza para estimular las emociones positivas.

 

De esta forma, se puede establecer la iluminación para que proporcione automáticamente una luz dinámica siguiendo el ritmo del sol a lo largo del día, a través del modo Ritmo Diurno. Paralelamente, las escenas de luz se pueden modificar y adaptar a las necesidades del entorno en un momento concreto para crear atmósferas que mejoren la atención, impulsen la energía o creen un ambiente relajado que invite a despejar la mente.

 

Un espacio de trabajo inteligente

En un contexto en el que los edificios de oficinas tienden cada vez más a ser inteligentes y flexibles, el sistema de iluminación conectada Signify Interact permite mejorar la productividad, la comodidad y el bienestar de los trabajadores al tiempo que optimiza el ahorro energético de la oficina, reduce los costes operativos y permite alcanzar los objetivos de sostenibilidad.

 

Y es que cambiar a la iluminación LED conectada en los edificios permite reducir rápidamente en hasta un 80 % el consumo energético asociado a la iluminación, en comparación con una iluminación convencional no conectada. Además, ayuda a construir la infraestructura digital que es crucial para la adaptabilidad, el funcionamiento óptimo y el mantenimiento eficiente de la iluminación.

 

Sobre Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.100 millones de euros en 2024, 29.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por ocho años consecutivos y alcanzamos la clasificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, situando a Signify en el 1% superior de las compañías evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

Meydan Bridge

Más notas de prensa

  • Signify myCreation lanza Puzzle

    agosto 07, 2025

    Signify myCreation lanza Puzzle

  • Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2025

    julio 25, 2025

    Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2025

  • El Programa de Calidad de la FIFA anuncia a Signify como Proveedor Preferente

    julio 23, 2025

    El Programa de Calidad de la FIFA anuncia a Signify como Proveedor Preferente