España - Español

Dénia engalana el centro histórico con un alumbrado especial para conmemorar el Día de la Comunitat Valenciana

octubre 4, 2013

Dénia, España – Con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana y de la Hispanidad, los principales edificios y plazas emblemáticas lucirán un alumbrado especial gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Dénia y Philips.

 

La plaza de la Constitución, plaza del Consell, muralla del castillo y plaza del Convento serán las ubicaciones protagonistas de la iluminación decorativa, especialmente creada para la ocasión, de la innovadora tecnología LED de Philips. Con este simbólico evento se realzan los actos oficiales del 9 d’Octubre, el concierto de la Agrupació Artística Musical de Dénia, así como la primera Feria Outlet con la pretensión de potenciar las visitas y el comercio en la zona.

 

Desde el 8 de octubre hasta el domingo 13, los ciudadanos y turistas que transiten por Dénia podrán disfrutar de la espectacular iluminación con tecnología LED en emplazamientos como la fachada del consistorio dianense, la muralla del castillo o los campanarios de La Asunción y el Convent.

 

La iluminación con LED presenta una serie de beneficios respecto al alumbrado con lámparas convencionales usadas hasta el momento en este tipo de instalaciones. Esta tecnología otorga una gran versatilidad y flexibilidad tanto a diseñadores y arquitectos como a técnicos. Los LED permiten jugar con el color, la intensidad, velocidad de cambio… creando ambientes dinámicos y adaptables a las distintas necesidades, todo ello con los mejores rendimientos en cuanto a eficiencia energética se refiere. De esta forma, conseguimos transformar los espacios iluminados en elementos vivientes que respiran luz.

 

La promoción de eventos culturales que realcen el patrimonio local suponen un elemento cohesionador de los ciudadanos con su ciudad, ya que se incrementa el sentimiento de orgullo y pertenencia a la misma. Al mismo tiempo, supone un motor de actividad económica derivada de las visitas turísticas en la zona. La iluminación especial creada para dichos eventos supone un atractivo para visitantes y vecinos.

Para más información:

Acerca de Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa diversificada de salud y el bienestar, centrada en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas en las áreas de Consumo y Estilo de Vida, Cuidado de la Salud y Alumbrado. Con sede en Holanda, Philips ha contabilizado unas ventas de 24.800 millones en 2012 y emplea a aproximadamente 115.000 empleados, con ventas y servicios en más de 100 países. La compañía es líder en la atención cardiaca, cuidados intensivos y salud en el hogar, soluciones de iluminación eficientes energéticamente y nuevas aplicaciones de iluminación, así como afeitado y cuidado personal masculino y cuidado bucal. Las noticias de Philips se encuentran en www.philips.es/prensa

.